Skip to main content

Få svar på dine spørgsmål om varmepumpers energiforbrug

Et par taler med en installatør ved siden af en Daikin Altherma udendørsenhed i deres have.

Du overvejer måske at skifte til en varmepumpe på grund af dens miljømæssige eller økonomiske fordele. Men er en varmepumpe virkelig energieffektiv? Lad os se nærmere på en varmepumpes strømforbrug, og hvordan du kan opnå højere effektivitet til en lavere pris ved at installere en varmepumpe i dit hjem.

Varmepumpers strømforbrug

Varmepumper er mere bæredygtige klimastyringssystemer. De absorberer varme fra luft, jord eller vand og bruger den til at levere opvarmning, køling eller varmt vand i dit hjem.

Medmindre du bruger en varmepumpe som en del af et hybridsystem, hvor en varmepumpe kombineres med en gaskedel, er du uafhængig af fossile brændstoffer og slipper helt for at betale for gas.

Varmepumper får 75 % af deres energibehov dækket af naturen ganske gratis, og resten leveres af strøm, som driver kompressoren og varmeveksleren. Dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med en høj elregning.

Flere faktorer har betydning for, hvor meget strøm en varmepumpe bruger. Det afhænger blandt andet af klimaet, størrelsen på din bolig, hvor godt isoleret den er, og om varmepumpen leverer varmt vand eller afkøling.

Generelt kræver et effektivt forbrug, at man vælger den rigtige varmepumpe, og at den installeres og anvendes korrekt.

Varmepumpens effektivitet

Varmepumpers elforbrug er baseret på en såkaldt effektfaktor eller Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), som tager højde for variationer i ydeevnen set over et år. En pumpe skal arbejde hårdere om vinteren end om sommeren.

Effektfaktoren (SCOP) beregnes ved at måle den indgående energi (strøm) og den udgående energi (varme). En varmepumpe producerer typisk 4 kWh varme af 1 kWh elektrisk energi, hvilket kan være billigere end din gasregning over et år. Du kan desuden øge effektiviteten yderligere.

Isolering har for eksempel betydning for et varmesystems effektivitet. Sørg for, at alle dine vægge, loftsrum og vinduer er korrekt isoleret for at mindske varmepumpens arbejdsbelastning og dermed dens forbrug.

Du kan også minimere forbruget ved at:

  • sørge for, at varmepumpen er indstillet korrekt og tilpasset dit varmesystem;
  • holde temperaturen relativt konstant i stedet for at skrue ned for den om natten;
  • begrænse det varme vands flowtemperatur til en behagelig temperatur;
  • vedligeholde dit system regelmæssigt.

Hvis du virkelig vil maksimere effektiviteten og sænke elforbruget, skal du overveje at kombinere varmepumpen med andre systemer såsom gulvvarme og solpaneler.

Varmepumpe og solpaneler

Når du kombinerer en varmepumpe med solpaneler øges begge systemers effektivitet markant. Om vinteren, når solen ikke så ofte skinner, kan en varmepumpe levere varme ved at tage varme fra luften eller jorden. Om sommeren kan solpanelerne drive varmepumpen helt uden hjælp fra elforsyningsnettet.

Solpaneler kombineret med en varmepumpe kan levere en effektfaktor på fire enheder varme eller mere for hver enhed energi, der forbruges.

Ved at kombinere varmepumpen med solpaneler øges dens effektivitet markant, hvilket resulterer i, at man bruger mindre strøm fra forsyningsnettet, og omkostningerne sænkes. Det giver boligejere mulighed for at blive mereenergiuafhængige, da de kan generere deres egen strøm uden at være afhængige af forsyningsselskaber.

En pige og hendes forældre spiller et brætspil i deres perfekt opvarmede stue.
En kvinde ligger i sin sofa og slapper af, mens hun scroller på sin smartphone.