Hvilken temperatur skal du stille din luft-til-luft varmepumpe (også kaldet klimaanlæg) på om sommeren?
Den perfekte afkøling og opvarmning af dit hjem afhænger af mange faktorer.

Standardrådet om at holde hjemmets temperatur stabil året rundt kan medføre ubehag, koste dig mere i energiforbrug og være skadeligt for miljøet. Den temperatur, der føles tilpas om vinteren, kan føles for kold om sommeren. Hvad er løsningen?
Hvordan køler min luft-til-luft varmepumpe mit hjem ned om sommeren?
En luft-til-luft varmepumpe er et klimaanlæg. En eller flere indendørs enheder trækker den varme luft ud af dit hjem gennem en udendørs enhed, der er diskret placeret på ydersiden af huset. Anlægget bruger den modsatte proces, når det opvarmer dit hjem på kolde dage.
Hvilken temperatur bør jeg vælge, når vejret er varmt?
Selvom vi ofte får at vide, at rumtemperaturen bør være på 21-22˚C året rundt, kan det føles for koldt om sommeren.
Når du køler dit hjem ned, bør du stile efter at have 4˚C forskel mellem indendørs- og udendørstemperaturen. Ved større forskel risikerer du at give din krop et chok, når du går ud, hvilket kan være skadeligt for helbredet. At holde temperaturen inden for denne ramme er også sundere for dit energiforbrug.
Men i sidste ende handler det om, hvad der føles behageligt for dig og menneskerne omkring dig. Husk, at nogle kæmper mere med varmen end andre, fx spædbørn og ældre mennesker. Kæledyr kan heller ikke lide at have det for varmt eller koldt.
Det afhænger også af rummet, da du måske gerne vil have soveværelset til at være køligere end andre rum. Antallet af vinduer, og om der er gardiner eller tæpper, kan også gøre en stor forskel på, hvor køligt et rum føles.


Hvilken indstilling er bedst, når vejret er varmt?
Uanset om temperaturen styres fra selve rummet eller via Onecta-appen, kan du vælge imellem masser af indstillinger til alle situationer. Du kan oprette forskellige tidsplaner med op til seks temperaturindstillinger om dagen i syv dage. Dermed får du én temperatur til når du er hjemme, og en anden til når du er ude. Der er derfor ingen grund til at spilde penge på at afkøle (eller opvarme) til en bestemt temperatur hele tiden.
Du kan også indstille varmepumpen til at levere forskellige temperaturer i forskellige rum, hvis du har et multi-split luft-til-luft varmepumpesystem med én udendørs enhed og op til fem indendørs enheder.
Temperaturindstilling om vinteren og om sommeren – bør der være forskel?
Kort sagt: Ja, højst sandsynligt. Der er ingen grund til at holde den samme temperatur året rundt, hvis det ikke føles behageligt – og hvis det koster dig mere. Derudover er det ikke nødvendigvis den mest bæredygtige måde at gøre det på. Derfor giver din luft-til-luft varmepumpe dig så meget fleksibilitet og alsidighed.