Passa al contenuto principale

Daikin ha annunciato ulteriori dettagli sul suo nuovo sistema VRV 5 a recupero di calore, il cui lancio è previsto per luglio, e sull'ultima evoluzione della tecnologia VRV (Volume di Refrigerante Variabile) sviluppata per la prima volta da Daikin 40 anni fa. Progettata specificamente per ridurre in modo significativo le emissioni di anidride carbonica degli edifici commerciali, la soluzione di controllo del clima è focalizzata sia sulla riduzione dell'impatto ambientale diretto sia di quello indiretto. Il sistema continua a contraddistinguersi per l’incredibile semplicità e flessibilità della progettazione e dell'installazione, caratteristiche per cui i sistemi VRV sono molto apprezzati.

Riduzione delle emissioni dirette e indirette

Per proseguire il cammino verso la decarbonizzazione degli edifici, i nuovi sistemi dovrebbero ridurre l'impatto delle emissioni dirette e indirette di CO2eq. Daikin si è concentrata sulla massimizzazione dell'efficienza operativa in condizioni reali, minimizzando l'impatto. La nuova soluzione presenta livelli di efficienza stagionale leader del mercato, con un aumento del 13% delle prestazioni rispetto alla generazione precedente. Inoltre, l'efficientissimo sistema a recupero di calore a 3 tubi Daikin, che consente di raffrescare e riscaldare simultaneamente, permette il controllo individuale della climatizzazione e di poter riscaldare gli ambienti in modo praticamente gratuito, trasferendo il calore dalle aree che necessitano di essere raffrescate a quelle che devono essere riscaldate. Inoltre, i sistemi VRV Daikin non hanno bisogno di pompe ad alto consumo energetico e presentano solo due passaggi nel trasferimento dell'energia (dall'aria al refrigerante e dal refrigerante all'aria), riducendo al minimo le perdite e aumentando ulteriormente l'efficienza complessiva del sistema.

Per ridurre significativamente il potenziale impatto diretto del sistema, l’unità VRV 5 a recupero di calore è stata costruita specificamente per il refrigerante R-32 a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP). L'R-32 non solo trasporta il calore più efficacemente dell'R-410A, consentendo una minor carica di refrigerante, ma ha anche un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso, il che porta a una riduzione delle potenziali emissioni dirette di CO2eq del sistema fino al 71%. L'R-32, inoltre, è un refrigerante monocomponente che sostiene l'economia circolare perché è facile da recuperare e riciclare.

Questa combinazione di sviluppi di prestazioni e tecnologie indica che il sistema VRV 5 a recupero di calore è la soluzione ideale per i progetti in cui l'impatto ambientale è una priorità, compresi quelli che mirano a ottenere l'accreditamento BREEAM, LEED o WELL.

Flessibilità per adattarsi a qualsiasi edificio commerciale

Il sistema VRV 5 a recupero di calore Daikin offre anche la migliore progettazione e versatilità di installazione della categoria, il che significa che è adatto a un'ampia varietà di edifici e luoghi di installazione. Il sistema presenta un campo di funzionamento molto ampio: fino a +46°C in raffrescamento e fino a -20°C in riscaldamento. Può anche fornire una prevalenza esterna (ESP) fino a 78 Pascal (Pa); in questo modo l'unità può essere installata con canalizzazioni verso l’esterno, in piccoli spazi o dietro griglie. Presenta inoltre cinque livelli di bassa rumorosità fino a 40 db(A) di pressione sonora che permettono l'installazione in conformità con i requisiti di urbanistica, migliorando i livelli di comfort.

Il sistema VRV 5 a recupero di calore offre gli stessi circuiti lunghi dell'attuale gamma VRV e diametri delle tubazioni ancora più piccoli, riducendo ulteriormente lo spazio di installazione richiesto. Offre la più ampia gamma di unità esterne disponibili sul mercato, con capacità di riscaldamento fino a 90 kW. E grazie all’integrazione della tecnologia Shîrudo Daikin, può essere utilizzato per stanze e spazi di dimensioni ridotte.

Per di più, l’installazione del sistema VRV 5 a recupero di calore è rapida. Grazie al collegamento “flow-through” dei selettori BSSV, il numero di punti brasati è ridotto così come la quantità di kit di diramazione del refrigerante necessari.

Tranquillità

La tecnologia Shîrudo garantisce la versatilità per controllare con precisione il clima interno di qualsiasi stanza o superficie senza necessità di altre considerazioni, attrezzature aggiuntive o studi lunghi e complessi. Con le misure di controllo del refrigerante integrate in fabbrica e la facile convalida tramite il software Xpress, Daikin garantisce l’immediata conformità alla norma di prodotto specifica IEC. Come funziona la tecnologia Shîrudo? Nel caso improbabile di una perdita di refrigerante, questa viene immediatamente rilevata e la parte interessata dell'impianto viene isolata. Ciò riduce al minimo il refrigerante che può fuoriuscire e significa che solo le unità nella parte interessata del sistema saranno spente, mentre il resto rimarrà in funzione.

Unità interne e controlli intelligenti per una soluzione “tutto in uno”

Il sistema VRV 5 a recupero di calore è compatibile con la gamma di unità interne a R-32 ottimizzate e progettate ad hoc, offrendo la massima flessibilità con qualsiasi configurazione degli ambienti. Nel sistema possono essere integrate anche unità di ventilazione per migliorare ulteriormente la qualità dell'aria interna (IAQ) e creare un ambiente interno più salutare.

Per rendere il funzionamento il più semplice possibile, i controller intuitivi e facili da usare assicurano che il sistema funzioni nel modo più pratico ed efficiente. Il sistema mini BMS Daikin, l'intelligent Touch Manager, integra facilmente il controllo del clima e le apparecchiature di terze parti in un unico sistema. Fornendo un accesso sia locale sia basato sul cloud, gli amministratori possono controllare i sistemi dell'edificio da qualsiasi luogo attraverso il touchscreen, Intranet o Internet.

Il valore aggiunto per i consulenti e gli installatori del sistema VRV 5 a recupero di calore deriva dal supporto fornito da Daikin. Un'ampia gamma di strumenti come gli oggetti BIM e i software basati sulle planimetrie rendono semplice la progettazione e la selezione del sistema, con un’assistenza tecnica e progettuale completa da parte dei suoi team di esperti.

Non c'è mai stata un’attenzione maggiore nel sostenere la decarbonizzazione degli edifici e il mercato HVAC-R ha un ruolo importante da svolgere in tal senso. Spetta a tutti noi applicare le soluzioni disponibili per contribuire alla decarbonizzazione, come il sistema VRV 5 a recupero di calore, e i nostri team di esperti sono pronti a sostenervi per qualsiasi supporto.
George Dimou, Responsabile prodotti VRV di Daikin