Passa al contenuto principale

Scopri tutto sulla pompa di calore ibrida Daikin Altherma e sul suo funzionamento

Se desideri sfruttare le fonti di energia rinnovabili, pur continuando a utilizzare i combustibili fossili convenzionali, una pompa di calore ibrida offre il meglio di entrambe le soluzioni. Con un sistema ibrido, potrai ridurre i costi energetici e migliorare l'efficienza della tua casa, godendo al contempo di un livello di calore confortevole. 

Cos’è una pompa di calore ibrida?

Una pompa di calore ibrida, o sistema di riscaldamento ibrido, è una pompa di calore ad aria supportata da una caldaia a gas.

Questo sistema utilizza l'elettricità per prelevare l'aria dall'esterno e convertirla in calore. In questo modo si ottiene una fonte di energia molto più economica e rinnovabile rispetto ad un riscaldamento tradizionale. A differenza di una pompa di calore ad aria indipendente, un sistema ibrido combina i benefici di una pompa di calore con quelli di una caldaia a gas standard. Quest’ultima fungerà da fonte di riscaldamento di riserva.

Questo sistema intuitivo sceglierà quale forma di energia è la più vantaggiosa da utilizzare, in base alla temperatura esterna o al rapporto tra il costo dell'energia (elettricità/gas).

Quando è opportuno scegliere una pompa calore ibrida?

Il bello di una pompa di calore ibrida è la sua versatilità.

Questo sistema è particolarmente adatto ai climi temperati con inverni rigidi, per offrire un calore confortevole tutto l'anno. La pompa di calore può funzionare da sola per la maggior parte del tempo, fornendo riscaldamento efficientemente. Nei periodi più freddi, la caldaia potrà fornire calore in modo più efficiente.

Ci sono altre situazioni in cui si può scegliere una pompa di calore ibrida.

È infatti un ottimo modo per migliorare l'efficienza energetica della tua casa senza sostituire l'intero impianto di riscaldamento. Funziona bene nelle ristrutturazioni e per la sostituzione di vecchie caldaie, soprattutto nelle case di vecchia costruzione e poco isolate.

Un vantaggio fondamentale delle pompe di calore è la riduzione dei costi energetici: una soluzione conveniente a lungo termine per le case che dipendono dai combustibili fossili. Si tratta di un dato prezioso, dato che l'incertezza sull'approvvigionamento e sui prezzi del gas è in continua evoluzione.

Oltre a proteggerti dalle fluttuazioni dei costi energetici, un sistema ibrido ti permette di fare meno affidamento sui combustibili fossili, scelta che giova anche all’ambiente.

Perché scegliere la pompa di calore ibrida Daikin Altherma?

La pompa di calore ibrida Daikin Altherma determina automaticamente la combinazione di riscaldamento più economica ed efficiente dal punto di vista energetico. Il sistema prevede tre modalità di funzionamento:

  1. Funzionamento a pompa di calore: la migliore tecnologia disponibile per ottimizzare i costi di esercizio quando le temperature esterne sono moderate
  2. Funzionamento ibrido: la caldaia a gas e la pompa di calore funzionano simultaneamente per offrire il massimo comfort alla tua casa
  3. Funzionamento a gas: quando le temperature esterne si abbassano drasticamente, l'unità passa automaticamente alla modalità di funzionamento a gas.

Il design compatto richiede uno spazio di installazione minimo e permette una perfetta integrazione con le tubazioni e i radiatori esistenti. In questo modo potrai godere dell’efficienza di una pompa di calore senza dover sostituire l'intero impianto.

La programmazione intelligente consente di risparmiare il 35% di energia in più rispetto a una caldaia a condensazione tradizionale, poiché sceglie automaticamente la combinazione più efficiente dal punto di vista energetico. Lo fa in base ai prezzi dell'energia, alle temperature esterne e al fabbisogno termico interno. Quindi è a vantaggio tuo e dell’ambiente.