Il clima perfetto in un'App
Con Online Controller accedi al controllo remoto del climatizzatore tramite un’App scaricabile su smartphone e tablet
Come Funziona?
Anche quando non sei in casa è possibile accendere, spegnere, impostare il funzionamento in raffrescamento o riscaldamento, regolare la temperatura ambiente e il flusso d’aria del climatizzatore.
Un servizio moderno per un utente dinamico e consapevole, che vuole poter gestire in ogni momento un imprevisto cambio di programma senza rinunciare al comfort, ma anche attento ad un uso responsabile dell’energia, ai consumi e al costo della bolletta.
Con una semplice connessione Wi-Fi domestica, OnLine Controller permette di gestire da remoto i climatizzatori mono o multi Daikin anche se già installati.
Con il controllo remoto non è più necessario programmare il timer prima di uscire. Sono disponibili diversi modelli di Online Controller, tutti gestibili dalla stessa App, da scegliere in base alla compatibilità con le unità interne installate.
Se hai bisogno di aiuto e riscontri problemi di installazione/configurazione, consulta la sezione Domande Frequenti dedicata all'Online Controller.