Passa al contenuto principale

Ho dimenticato il codice child lock (blocco bambini). Come posso reinizializzare l'adattatore?

Per rimuovere il codice child lock sarà necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'adattatore WLAN.

Attenzione: il ripristino delle impostazioni di fabbrica dell'adattatore WLAN cancella anche tutte le altre impostazioni. Sarà necessario riconfigurare nuovamente l'adattatore WLAN per farlo funzionare secondo le preferenze dell'utente.

Impostazioni resettate dall'azione di ripristino:

  • Connessione alla rete domestica (impostazioni WLAN)
  • Informazioni dell'account Fuori casa
  • Codice child lock
  • Timer di programmazione (inclusa la funzione di programmazione del controllo potenza1)
  • Dati sul consumo energetico1
  • Nome e icona dell'unità


È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'adattatore seguendo queste istruzioni:

Sull'adattatore WLAN:

  1. Premere simultaneamente i pulsanti “Setup” (Configurazione) e “Mode” (Modalità) fino a quando tutti i LED non lampeggiano.
  2. Rilasciare entrambi i pulsanti.
  3. Premere per breve tempo il pulsante “Setup”: tutti i LED inizieranno a lampeggiare velocemente.
  4. Aspettare che il LED “Power” (Alimentazione) sia definitivamente acceso. L'adattatore è stato resettato correttamente.

Una volta eseguita la procedura indicata, è possibile accedere nuovamente con lo smartphone alle impostazioni dell'adattatore WLAN e definire un nuovo codice child lock.

 

1Solamente se l'unità supporta questa funzione