Passa al contenuto principale

Che cos'è il monossido di carbonio? E perché è pericoloso per la salute?

L'avvelenamento da monossido di carbonio è pericoloso e difficile da individuare, ma esistono delle soluzioni per combatterlo. L'installazione di un sistema di ventilazione aiuta a proteggere te e la tua famiglia nella mura di casa.

Che cos'è il monossido di carbonio? E perché è pericoloso?

Il monossido di carbonio (CO) è un gas velenoso che, se inalato, può causare gravi malattie. Non ha colore, sapore né odore e non è irritante, quindi può essere difficile da individuare. Il CO viene rilasciato da apparecchi come forni, fuochi o stufe che bruciano gas, legna, gasolio o carbone.

L'avvelenamento si verifica quando si respira il CO che si è accumulato raggiungendo livelli pericolosi a causa di una scarsa ventilazione, di perdite o di apparecchi difettosi. Può portare a gravi malattie o addirittura alla morte.

Quali sono i sintomi dell'avvelenamento da monossido di carbonio?

I sintomi comprendono mal di testa, debolezza, vertigini, nausea o vomito, insufficienza respiratoria, confusione, visione offuscata, dolore al petto e perdita di coscienza.

L'avvelenamento da monossido di carbonio può portare a danni cerebrali irreversibili o alla morte. Si può morire prima di rendersi conto di stare male ed è particolarmente pericoloso durante il sonno. Se temi che tu o qualcun altro abbiate inalato monossido di carbonio, rivolgiti con urgenza a un medico.

Coppia che legge un libro sul divano del soggiorno a una temperatura confortevole
Genitori e figlio adulto a tavola che si godono il clima interno perfetto

Come prevenire l'avvelenamento da monossido di carbonio

I sistemi di ventilazione sono il modo migliore per prevenire l'avvelenamento da CO.

La ventilazione a recupero di calore centralizzata (Centralized Heat Recovery Ventilation - CHRV) è un sistema meccanico che trasferisce il calore dall'aria interna in uscita all'aria esterna in entrata. I sistemi CHRV sono un'ottima soluzione di ventilazione e possono prevenire l'avvelenamento da monossido di carbonio. Eliminano infatti il CO dagli edifici e portano aria pulita all'interno.

L'installazione di un sistema di ventilazione meccanica è un modo per ridurre il rischio di avvelenamento da monossido di carbonio in casa, ma anche altre precauzioni possono essere utili.

È utile un rilevatore di CO. Controlla le batterie del rilevatore ogni sei mesi. Assicurati che gli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria siano revisionati ogni anno da un tecnico qualificato. Anche gli apparecchi che bruciano gas, gasolio o carbone necessitano di una manutenzione regolare.

Mantieni le bocchette e i condotti dell’impianto di ventilazione liberi da detriti e sporcizia. Assicurati che le finestre siano libere da intralci e facili da aprire. Non utilizzare mai barbecue, lanterne o fornelli da campeggio portatili all’interno della tua abitazione.

L’importanza di un sistema di ventilazione

L’avvelenamento da monossido di carbonio è una cosa grave. Valuta l'installazione di un sistema di ventilazione nella tua casa.

La ventilazione passiva e naturale, ad esempio tramite le finestre o le prese d'aria, è utile, ma dovrebbe essere parte di una soluzione che comprende un sistema meccanico e un'assistenza professionale. Unire la ventilazione naturale a quella meccanica garantisce la massima sicurezza della tua casa. Un sistema professionale offre una soluzione per la qualità dell'aria che aiuta a proteggere la casa dall'avvelenamento da monossido di carbonio.

Scopri oggi stesso i sistemi di ventilazione Daikin e sperimenta una casa più sana e confortevole.