Passa al contenuto principale

Quando si investe in un purificatore d'aria Daikin, si vuole essere certi di ottenere il massimo. Ecco perché siamo orgogliosi di annunciare che i nostri prodotti sono testati da autorità prestigiose come l'Institut Pasteur de Lille, la British Allergy Foundation UK e l’European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).

La qualità dell'aria all’interno delle case è più importante che mai. La nostra è infatti una "indoor generation": trascorriamo fino al 90% del tempo in casa, ma molti di noi non sanno che l'aria interna può essere fino a cinque volte più inquinata rispetto a quella esterna.

Anche se invisibile, l'inquinamento dell'aria è un problema serio. Per fortuna, i purificatori d'aria Daikin offrono una soluzione efficace, garantendo che l'aria respirata da te e dalla tua famiglia sia più pulita e più sana.

I purificatori d’aria Daikin sono noti per la loro efficacia, grazie al filtro elettrostatico HEPA ad alte prestazioni, un sistema altamente efficiente progettato per rimuovere le particelle più piccole. La nostra tecnologia brevettata Streamer è progettata per eliminare con precisione virus e allergeni.

Anche se oggi il COVID-19 appare meno minaccioso, il mondo ha imparato a conoscere l'importanza dell'aria pulita e i suoi benefici per la salute, dalla diminuzione del numero di fattori ambientali scatenanti di patologie come l'asma e le allergie alla riduzione della diffusione di malattie trasmesse per via aerea. Un'aria interna più pulita può inoltre proteggere dagli inquinanti esterni, come smog e fumo. Quando scegli un purificatore d'aria Daikin, vogliamo assicurarti la massima tranquillità.

Desideriamo offrirti il meglio in fatto di purificazione dell'aria, perciò ci siamo rivolti ai principali esperti del settore per testare i nostri prodotti. Abbiamo ricevuto i risultati dei test da alcune delle istituzioni più rinomate del mondo.

Come viene testata l’efficacia dei purificatori d'aria Daikin nel contrastare i virus respiratori?

Daikin è da sempre pioniera in fatto di soluzioni innovative, per questo ci teniamo a testare l'efficacia dei nostri purificatori d'aria. Abbiamo chiesto al rinomato laboratorio francese Institut Pasteur de Lille (IPL) di testare rigorosamente le nostre unità* e siamo orgogliosi di condividere due dei risultati più importanti che abbiamo ricevuto.

  • I purificatori d'aria Daikin eliminano il 99,9% del coronavirus umano HCoV-229E in 2,5 minuti. Questo virus è della stessa famiglia del SARS-CoV-2, il coronavirus causa della pandemia di COVID-19.
  • Le unità sono state valutate efficaci al 99,9% anche contro il virus H1N1 (responsabile della comune influenza) in 2,5 minuti.

Ciò significa che i purificatori d'aria Daikin possono aiutare nella lotta contro le malattie respiratorie e che il depuratore compatto plug-and-play può contribuire fortemente a ridurre il rischio di trasmissione dei virus respiratori.

L’approvazione dell'Institut Pasteur de Lille è molto importante per noi: l'istituto è stato fondato nel 1894 per far fronte alle epidemie e ancora oggi è leader nella promozione della prevenzione delle malattie e delle corrette misure igieniche. L'Institut Pasteur de Lille, con i suoi 33 team di ricerca, collabora solo con partner accuratamente selezionati, quindi la fiducia nei prodotti Daikin, comprovata attraverso rigorosi test, la dice lunga sulla nostra qualità.

Sappiamo che desideri una casa sicura e protetta contro la diffusione dei virus respiratori e siamo orgogliosi di aiutarti a ottenerla con i nostri purificatori d'aria collaudati.

*Non tutte le unità sono state testate dall'Institut Pasteur de Lille. Di seguito è riportata una panoramica delle unità sottoposte ai test dell'Institut Pasteur de Lille, mentre i risultati dettagliati dei test sono riportati nelle note a piè di pagina.

Guarda questo video per avere più informazioni sull'Institut Pasteur de Lille:

Dai un'occhiata ai nostri purificatori d'aria certificati e testati

Certificato dalla British Allergy Foundation UK e dall'ECARF. Testato dall'Institut Pasteur de Lille.

Testato dall'Institut Pasteur de Lille e certificato da ECARF.

Come può un purificatore d'aria Daikin aiutare a combattere le allergie?

Se le allergie sono in aumento è proprio perché trascorriamo più tempo in casa. È quindi fondamentale ridurre al minimo gli agenti irritanti e inquinanti.

I purificatori d'aria Daikin sono in grado di bloccare gli allergeni causati da animali domestici, fumo e altre sostanze irritanti prima che diventino un problema. Siamo lieti di annunciare che le nostre soluzioni per contrastare le allergie sono state approvate da Allergy UK, che ne ha certificato l’efficienza nel ridurre le particelle di piccole dimensioni, tra cui allergeni, batteri e virus.

Anche l’European Centre for Allergy Research Foundation ha testato i purificatori d'aria Daikin e li ha ritenuti efficaci contro le allergie. I criteri ECARF vengono aggiornati regolarmente per riflettere le più recenti scoperte scientifiche, pertanto questa approvazione costituisce un’ulteriore prova degli elevati standard Daikin.

Con i risultati ottenuti da questi tre rinomati istituti, hai la certezza che scegliendo Daikin otterrai l'aria pulita di cui tu e la tua famiglia avete bisogno.

Risultati dei test su MC55W condotti dall'Institut Pasteur de Lille

L'unità Daikin MC55WVM (denominazioni commerciali MC55W/VB), testata dall'Institut Pasteur di Lille, elimina il 99,98% del Coronavirus umano HCoV-229E in 2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 1,4 m³, senza ricambio d'aria). Il Coronavirus umano HCoV-229E è diverso dal virus responsabile del COVID-19, SARS-CoV-2, ma appartiene alla stessa famiglia di coronavirus. ​

L'unità Daikin MC55WVM (denominazioni commerciali MC55W/VB), testata dall'Institut Pasteur di Lille, elimina il 99,93% del virus dell'influenza A sottotipo H1N1 in 2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 0,47 m³, senza ricambio d'aria).

Risultati dei test su MC30Y condotti dall'Institut Pasteur de Lille

L’unità Daikin MC30Y (denominazione commerciale MC30YV), testata dall'Institut Pasteur di Lille, elimina il 99,987% del Coronavirus umano HCoV-229E in 2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 1,3 m3, senza ricambio d'aria). Il Coronavirus umano HCoV-229E è diverso dal virus responsabile del COVID-19, SARS-CoV-2, ma appartiene alla stessa famiglia di coronavirus. ​

L'unità Daikin MC30Y (denominazione commerciale MC30YV), testata dall'Institut Pasteur di Lille, elimina il 99,98% del virus dell'influenza A sottotipo H1N1 in 2,5 minuti di funzionamento a velocità "turbo" in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 1,3 m3, senza ricambio d'aria).

Dichiarazione generale sui purificatori d'aria Daikin: Il purificatore d'aria Daikin non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato come sostituto di trattamenti medici o farmaceutici. ​