Passa al contenuto principale

Grazie a costi di gestione bassi, elevata efficienza e lunga durata, c'è una pompa di calore per ogni tipo di abitazione. Ma le pompe di calore aria-aria sono più appropriate per i progetti di ristrutturazione o per le nuove costruzioni?

 

L'installazione di pompe di calore aria-aria assicura molti vantaggi, che si concretizzano in una maggiore efficienza e in un risparmio economico. Sono però più appropriate per le ristrutturazioni o le case esistenti? La risposta è: entrambe.

Una pompa di calore aria-aria può fornire sia riscaldamento che raffrescamento. In inverno, la pompa di calore estrae calore dall'aria esterna e la distribuisce all'interno. Nei giorni caldi opera secondo il ciclo inverso, estraendo il calore dall'aria interna e riversandola all'esterno per raffrescare la casa. Le pompe di calore sono alimentate dall'elettricità e trasferiscono il calore utilizzando il refrigerante per assicurare comfort tutto l'anno.

Per chi costruisce una nuova casa, la fase di costruzione costituisce il momento migliore per installare una pompa di calore aria-aria. È possibile scegliere tra diverse unità interne:

  • Unità a parete
  • A pavimento
  • Canalizzabile da controsoffitto

Le pompe di calore da parete Daikin sono ultra-silenziose. Le unità a parete Daikin sono inoltre disponibili in una varietà di colori e finiture differenti. Alcune delle nostre unità a parete si sono aggiudicate ambiti riconoscimenti quali i premi Reddot iF o Good Design Award.

Le unità a pavimento possono essere installate in qualsiasi luogo dell'abitazione. Grazie alle dimensioni compatte possono trovare posto sotto una finestra o in ambienti dove il soffitto spiovente impedirebbe l'installazione a parete.

Le unità canalizzabili da controsoffitto Daikin offrono la massima flessibilità ed eccellenti prestazioni in ambienti di dimensioni ridotte o dalla forma irregolare.

 

Le nostre unità sono installabili in edifici esistenti e vecchie abitazioni ma perché una pompa di calore funzioni in modo efficiente, la casa deve essere ben isolata. Un isolamento di scarsa qualità richiederà una pompa di calore più grande per compensare la perdita di calore, con conseguenti maggiori costi di installazione e funzionamento.

È possibile utilizzare una pompa di calore aria-aria per ridurre la bolletta energetica, mantenendo l'impianto di riscaldamento esistente. Ad esempio aggiungendo un sistema multisplit e pannelli solari fotovoltaici alla caldaia a gas esistente. Con una pompa di calore aria-aria In primavera e in autunno potrai spegnere i radiatori o il termostato poiché Il sistema multisplit sarà perfettamente in grado di coprire tutto il fabbisogno di calore richiesto.

Nel cuore dell’inverno, o in occasione di ondate di freddo particolarmente rigide, puoi riaccendere i radiatori e farli funzionare in modo complementare alla pompa di calore aria-aria, come fonte di calore secondaria da utilizzare al bisogno.

Pertanto, a prescindere dalla tipologia di edificio, una pompa di calore aria-aria Daikin offrirà vantaggi tutto l'anno.