Progettate per adattarsi al tuo stile
- A parete
- A pavimento
- Unità Canalizzata
A parete
Le nostre unità a parete sono disponibili in diversi stili e colori. Grazie al loro design unico, si integrano nell'ambiente circostante e si adattano a qualsiasi tipologia di interno.
A pavimento
Per distribuire l'aria calda e fresca in modo efficace in tutta la stanza, queste unità si adattano perfettamente agli interni moderni grazie al loro design lineare e alla loro compattezza.
Unità Canalizzata
Grazie alla possibilità di nascondere l’unità nel controsoffitto avrai tutti i vantaggi di un controllo climatico innovativo, senza alcun impatto visivo
Scopri i nostri climatizzatori più richiesti
Confronta i modelli (1)
Confronta i modelli
Colori
Colori
Riepilogo
Pressione sonore
Pressione sonore
Capacità di Riscaldamento e raffrescamento (kW)
Capacità di Riscaldamento e raffrescamento (kW)
Etichetta energetica Riscaldamento
Etichetta energetica Riscaldamento
Etichetta energetica Climatizzazione
Etichetta energetica Climatizzazione
N° di unità interne per una singola unità esterna (Multi)
N° di unità interne per una singola unità esterna (Multi)
Dimensioni unità interna (H x L x P)
Dimensioni unità interna (H x L x P)
In dettaglio
Design
Comfort
Onecta
Confronta i nostri modelli
Riscaldamento e raffrescamento di più ambienti
- Sistema multiunità
- Sistema Multi+
- Impianto monosplit
Multi: riscalda e raffresca fino a cinque ambienti
Riscalda e raffresca più stanze tramite il collegamento di un’unità esterna a più unità interne, fino a cinque
Multi+: Riscaldamento e raffrescamento di più ambienti e acqua calda per la tua casa
Riscalda e raffresca la tua casa e genera acqua calda sanitaria. Collega un’unità esterna a un massimo di quattro unità interne e a un serbatoio dell’acqua calda
Sistema monosplit: per una stanza
Riscaldamento e raffrescamento per un unico ambiente tramite il collegamento di un’unità esterna a un’unità interna
Guarda e scopri tutto sui climatizzatori
Rilassati ed esplora le nostre soluzioni con queste storie, selezionate apposta per te
Maggiori informazioni sulla climatizzazione
The air conditioner indoor unit is the part of an air conditioner system that’s located within the home, and provides the conditioned air into the space.
The choice of an air conditioner indoor unit depends on your specific needs but it's important to understand how the system works as a whole. There are different air conditioners, each with its own unique characteristics. One of the most popular types used in homes is a split system, which is split into two units: one indoors and one outdoors. While heating, the outdoor unit extracts heat from the outside air and transfers it inside via the indoor unit, or reverse when cooling your home.
There are three types of air conditioning indoor units:
Wall-mounted units
Wall-mounted models (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera,) come in different sizes and colours to match with your interior.
Floor-standing units
Floor-standing models (Perfera Floor) are compact air conditioners that fit perfectly under a window sill or in a room where the height is limited.
Concealed ceiling units
Concealed ceiling units. If you don't want a visible indoor unit, a concealed air conditioner can be installed in suspended ceilings or false walls.
An air conditioner is typically composed of two units: The indoor and outdoor unit. These are usually called ‘split’ systems.
The split outdoor unit, mounted on an exterior wall or positioned in a garden or on a roof, is the part of an air conditioner that contains the compressor, propeller fan, circuit board and heat exchanger. The outdoor unit compresses the refrigerant that extracts or emits heat or cold in the room to or from its companion indoor unit.
Yes, and if you renovate your property and switch to renewable air conditioners, you will add value to your renovated home, the environment and your pocket. An air conditioner can be installed in almost any home. There are, however some considerations that may need to be addressed, particularly regarding insulation. In order for an air conditioner to function at its most efficient, your home needs to be well-insulated to prevent as much heat from escaping as possible. A suitably qualified heating engineer can advise you on what needs to be done in your home in order for it to be appropriate for an air conditioner system. This might include upgrading the insulation of your walls and roof. You also need to consider location. The outdoor unit will need to be installed outside your home and should be in a place that you can access easily when you need to clean the unit, adjust its settings or have the heat pump serviced.
Yes, an air conditioning system can bring hot water to your home. With Daikin's Multi+ solution, heating, cooling and hot water are supplied with one system. It connects up to three units and one domestic hot water tank and is compatible with a 90 and 120-litre tank and a wide range of indoor units, offering unrivalled flexibility. Our Multi+ solution includes an intuitive full-text display on the domestic hot water tank for monitoring and adjustment of all settings, including scheduling and water temperature.
I climatizzatori Daikin ti proteggono dalle allergie perché possono catturare gli allergeni grazie ai loro filtri e migliorare la qualità dell'aria che respiri. I nostri climatizzatori non ti tengono solo al caldo e al fresco, ma eliminano anche gli agenti inquinanti, i pollini e le polveri sottili dall'aria che respiri.
Alcune unità Daikin sono dotate anche di un Flash Streamer e di diversi filtri come il filtro antiodore a carboni attivi o il filtro per la rimozione degli allergeni agli ioni di argento, che sono in grado di ridurre gli inquinanti presenti nell'aria in modo rapido ed efficiente.
No! Furthermore, our air conditioners (also known as air-to-air heat pumps) can help reduce the symptoms of allergies. Daikin integrates multiple filters in all its air conditioning units: titanium deodorising filters, silver allergen filters and flash streamers remove dust and capture bacteria. With proper air conditioning maintenance, and as long as they are cleaned regularly, these filters will provide cleaner, healthier air for everyone to breathe.
For your air conditioner to function as it should, it is essential that the system is installed correctly. Only an authorised technician should carry out the installation and in a suitable location. The surface must be firm enough to withstand the weight and vibrations of the unit and there must also be sufficient space for airflow and for connecting pipes and power cables. Any plants or shrubs that may be located near your air conditioner should be at least a metre away and regularly pruned. The air conditioner outdoor unit should also be installed in a place that’s easy to access for services and other general maintenance.
We often get asked why we can’t put the air conditioner inside. Could they not be placed in the loft or conservatory? The answer to this is no. This is because, after a few hours, the air conditioner will have extracted all of the warmth from the trapped air, effectively turning this space into a freezer. This is why an air conditioner need access to the free-flowing outside air.
Consigliamo di far eseguire la revisione da un tecnico qualificato una volta all'anno. La revisione programmata, la manutenzione periodica, le verifiche casuali e la pulizia di routine dell'impianto ne prolungheranno la durata di vita e ne manterranno l'efficienza energetica.
Ecco alcuni segnali che indicano che il climatizzatore ha bisogno di manutenzione immediata:
Se il climatizzatore genera più rumore del solito, i filtri potrebbero essere intasati. Pulire l'unità rimuovendo la polvere con un aspirapolvere. Se lo stesso rumore persiste o se si avverte un gorgoglio, potrebbe sussistere un problema meccanico. A questo punto è necessario chiamare un tecnico qualificato per esaminare l'unità.
Alcune applicazioni
Esplora alcune possibili applicazioni per capire quale soluzione si adatta meglio alle tue esigenze
Scopri perché Daikin fa la differenza
Lasciati ispirare da questi articoli e scopri come Daikin può aiutarti