Passa al contenuto principale

Scopri le diverse opzioni a tua disposizione  e gli elementi da considerare per sostituire il tuo attuale impianto di riscaldamento

Stai sostituendo un impianto di riscaldamento esistente o stai pensando di acquistarne uno nuovo? Potresti allora pensare di abbandonare i sistemi a combustibile fossile per passare a un impianto in pompa di calore. Scopriamo insieme quali sono gli elementi che dovresti considerare.

Opzioni per gli impianti di riscaldamento

Ogni casa ha esigenze diverse. La scelta del corretto impianto di riscaldamento dipende dal tipo di casa in cui vivi, dal tuo budget e dal tuo stile di vita. Ci sono molte alternative tra cui scegliere, il tutto dipende da ciò che stai cercando.

Consideriamo le opzioni a basso impatto ambientale.

Pompe di calore aria-acqua e geotermiche

Esistono pompe di calore di tipo diverso: aria-acqua, per alta, media o bassa temperatura, o pompe di calore geotermiche.

I due tipi di pompe di calore utilizzano fino al 75% di energia rinnovabile proveniente dall'aria o dal terreno e vengono collegate agli elementi radianti per fornire riscaldamento, raffrescamento e acqua calda. Le pompe di calore sono una soluzione completa per la casa, con caratteristiche diverse per meglio adattarsi a qualsiasi esigenza. Ad esempio, le pompe di calore aria-acqua ad alta temperatura sono ideali per le case più datate che sono già predisposte per i termosifoni.

Pompe di calore ibride

Le pompe di calore ibride abbinano la loro tecnologia alle caldaie a gas o a gasolio già esistenti, passando automaticamente da una tecnologia all'altra per ottimizzare l'efficienza energetica.

Puoi inoltre abbinare a queste due tecnologie una ampia gamma di elementi radianti per fornire riscaldamento, raffrescamento e acqua calda. Le pompe di calore ibride costituiscono un'ottima opzione per la sostituzione delle caldaie e un'alternativa più economica rispetto alle altre pompe di calore.

Pompe di calore aria-aria

Le pompe di calore aria-aria, note anche come climatizzatori, offrono una soluzione efficiente per il riscaldamento, il raffrescamento e la purificazione dell'aria. Facili da installare e convenienti, funzionano in qualsiasi tipo di casa, datata o nuova, indipendente, a schiera o appartamento.

Offrono inoltre diverse opzioni, con soluzioni mono- o multi-split che consentono di collegare fino a cinque unità interne a un'unità esterna. C'è anche la possibilità di collegarle a un serbatoio di acqua calda domestica.

Cosa fare dopo la sostituzione di un impianto di riscaldamento?

Sia che tu scelga di sostituire interamente il tuo impianto a combistibili fossili o di fare i primi passi per ridurne la tua dipendenza, è necessario tener conto di diversi fattori. Pensa ai costi, alla sostenibilità, al ciclo di vita e all'efficienza del nuovo impianto. Consulta uno dei nostri esperti o un installatore qualificato per considerare tutte le opzioni disponibili sul mercato.

Per saperne di più, leggi il nostro blog sui vari tipi di pompa di calore. E se non sei ancora convinto che cambiare sia una buona idea, leggi il nostro blog sul paragone tra le pompe di calore e gli impianti a combustibile fossile.