Passa al contenuto principale

In questo artcolo trovera tutte le domande comuni relative al consumo energetico delle pompe di calore e le relative risposte.

La pompa di calore è realmente efficiente dal punto di vista energetico? Quale pompa di calore scegliere? Diamo un'occhiata più da vicino ai consumi delle pompe di calore e vediamo come migliorare l'efficienza di casa tua riducendo i costi in bolletta.

 

Consumo energetico della pompa di calore

Le pompe di calore sono un sistema di climatizzazione sostenibile. Estraggono il calore dall'aria, dall'acqua o dal terreno esterno e lo utilizzano per il riscaldamento, raffrescamento o la produzione di acqua calda nella tua casa.

Se non utilizzi una pompa di calore come parte di un sistema ibrido, in cui la pompa di calore è abbinata ad una caldaia a gas, non ti affiderai ai combustibili fossili e non dovrai pagare la fornitura di gas.

Le pompe di calore attingono gratuitamente fino al 75% del loro fabbisogno energetico dall’energia presente in natura, mentre il resto è alimentato dall'elettricità, utile per azionare il compressore e lo scambiatore di calore. Ma questo non significa affatto una bolletta elettrica elevata.

Diversi fattori determinano la quantità di elettricità consumata da una pompa di calore. Tra questi ci sono il clima, le dimensioni della tua casa e il suo grado di isolamento, e il fatto che la pompa di calore fornisca acqua calda o raffrescamento.

In generale, un consumo efficiente dipende dalla pompa di calore adatta, installata correttamente e utilizzata in modo appropriato.

Efficienza della pompa di calore

Il consumo elettrico delle pompe di calore si basa sul cosiddetto coefficiente di prestazione stagionale (CoP), che tiene conto della variazione delle prestazioni nell'arco dell'anno. Una pompa di calore deve lavorare di più in inverno che in estate.

Il CoP si calcola misurando l'energia immessa (elettricità) e l'energia emessa (calore). Una pompa di calore produce in genere 4 kWh di calore per 1 kWh di energia elettrica, il che si traduce in un risparmio nelle bollette del gas annuali. E ci sono modi per aumentare ulteriormente l'efficienza.

L'isolamento dell'abitazione influisce sull'efficienza di qualsiasi impianto di riscaldamento. Assicurati che tutte le pareti, le intercapedini e le finestre siano adeguatamente isolate per ridurre il carico di lavoro della pompa di calore e quindi il suo consumo.

Puoi anche ridurre al minimo i consumi con le seguenti azioni:

  • assicurati che la pompa di calore sia impostata e regolata correttamente per il tuo impianto di riscaldamento;
  • mantieni la temperatura relativamente costante piuttosto che abbassarla durante la notte;
  • limita la temperatura del flusso d'acqua di riscaldamento a un livello confortevole;
  • Effettua regolarmente la manutenzione del tuo impianto.

Per massimizzare l'efficienza e ridurre il consumo di elettricità, considera la possibilità di abbinare una pompa di calore ad altri sistemi come il riscaldamento a pavimento e i pannelli solari.

Pompa di calore e pannelli solari

Quando abbini una pompa di calore a pannelli solari, l'efficienza di entrambi i sistemi può aumentare in modo significativo. Durante l'inverno, quando il sole splende meno, la pompa di calore fornisce riscaldamento perché preleva il calore dall'aria o dal terreno. In estate, i pannelli solari alimentano la pompa di calore senza che questa debba attingere alla rete elettrica.

Una combinazione di pannelli solari e pompa di calore può portare il CoP a quattro o più unità di calore fornite per ogni unità di energia consumata.

L'abbinamento di una pompa di calore a dei pannelli solari ne aumenta l'efficienza, riducendo il prelievo di elettricità dalla rete e, di conseguenza, i costi. I proprietari di casa potranno in questo modo diventare più indipendenti dal punto di vista energetico, generando la propria energia senza dipendere dalle società di servizi.