Passa al contenuto principale

Acquistando un prodotto Daikin potrai usufruire di incentivazioni e detrazioni ad hoc per ogni esigenza. Scoprile in questa pagina.

  • Sostituzioni
  • Nuove installazioni
  • Climatizzazione e riscaldamento
  • Fino al 70%*

Quali sono gli incentivi fiscali e come accedervi

*Superbonus

65% per opere finalizzare alla riqualificazione energetica di edifici plurifamiliari con riscaldamento centralizzato (condomini).

Detrazione fiscale fino al 65% dell’importo versato per sostenere l’intervento di riqualificazione in 5 quote annuali.

Con questo incentivo vengono supportati interventi di miglioramento in grado di garantire un salto di almeno due classi energetiche o che portino l'immobile alla migliore classe possibile.

 

La Legge di Bilancio 2025 stabilisce che la detrazione  spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 sia già stata:

- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

 

- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;

 

- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Detrazioni 50% per la prima casa

50% per opere finalizzate al risparmio energetico nelle abitazioni adibite a prima casa: detrazione fiscale IRPEF del 50% in 10 rate fisse annuali di tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative, sostenute per acquistare e installare un nuovo climatizzatore (manodopera inclusa) o per sostiuire l’impianto di climatizzazione invernale con uno a pompa di calore.

 

Per ottenere l’incentivo è necessario registrare l’intervento sulla piattaforma di trasmissione delle informazioni all’ENEA per l’accesso alle detrazioni fiscali, per interventi edilizi e tecnologici diretti al risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

 Allo stesso indirizzo è visionabile anche una “Guida rapida alla trasmissione” con tutte le informazioni necessarie per l’invio dei dati e l’opuscolo dell’agenzia delle entrate per approfondire i casi di ammissibilità e le modalità*

Si fa presente che l’invio della documentazione ad ENEA deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire  dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. 

 

Scopri come richiedere gli ecoincentivi consultando la Guida della Agenzia delle Entrate dedicata alle Detrazioni per il risparmio energetico.

Detrazioni 36% per le seconde case

36% per opere finalizzate al risparmio energetico: detrazione fiscale IRPEF o IRES del 36% in 10 rate fisse annuali di tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative, sostenute per acquistare e installare un nuovo climatizzatore (manodopera inclusa) o per sostituire l’impianto di climatizzazione invernale con uno a pompa di calore.

 

Per ottenere l’incentivo è necessario registrare l’intervento sulla piattaforma di trasmissione delle informazioni all’ENEA per l’accesso alle detrazioni fiscali, per interventi edilizi e tecnologici diretti al risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

 

Allo stesso indirizzo è visionabile anche una “Guida rapida alla trasmissione” con tutte le informazioni necessarie per l’invio dei dati e l’opuscolo dell’agenzia delle entrate per approfondire i casi di ammissibilità e le modalità*

Si fa presente che l’invio della documentazione ad ENEA deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire  dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.  

Conto Termico

Il conto termico è un meccanismo di sostegno economico entrato in vigore il 31 maggio 2016 per interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'incremento dell'efficienza energetica, quali:

 

  • - Sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompa di calore o sistemi ibridi che combinano al meglio pompa di calore e caldaia a condensazione
  • - Installazione di collettori solari termici
  • - Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
  •  

L’incentivo da Conto Termico è erogato dal GSE sotto forma di rate annuali costanti (il cui numero dipende dall’ammontare del contributo), con bonifico bancario a favore del Soggetto Responsabile.