Passa al contenuto principale

La nostra rete di installatori qualificati fissa lo standard di riferimento per servizi di installazione professionali e affidabili che vanno oltre le aspettative dei clienti

  • Servizi di installazione della massima qualità a cura di professionisti altamente formati
    Icona di un uomo
  • I nostri tecnici sono esperti in tutte le norme di sicurezza applicabili, al fine di offrire un servizio sempre conforme agli altissimi standard di mercato
  • Ottieni la garanzia aggiuntiva Daikin tramite i nostri partner
    Icona della garanzia Daikin

Trova un installatore

Le nostre partnership, accuratamente selezionate, si sono consolidate nel corso di 45 anni di innovazione e successo in Europa. Gli installatori sono il nostro principale biglietto da visita: con loro collaboriamo per realizzare soluzioni di climatizzazione all’avanguardia e accessibili a tutti.

Ulteriori informazioni

Daikin collabora con installatori fidati vicino a te. Visita la pagina dell’Assistenza tecnica e usa la mappa interattiva per trovare l'installatore più vicino a te. Fissa una appuntamento per un sopralluogo in cui potrete parlare del tuo progetto valutando le tue esigenze. Quindi, l’installatore ti proporrà la soluzione migliore per la tua casa o il tuo luogo di lavoro.

Sì, il tuo installatore certificato è il contatto principale per le riparazioni. Se non offre questo tipo di servizio, puoi contattare l'ufficio Daikin di zona, che ti fornirà un elenco di installatori in grado di effettuare riparazioni sulla tua unità.

Sì. Se il tuo installatore fornisce servizi di manutenzione, puoi continuare a rivolgerti a lui per la manutenzione della tua unità.

La risposta è semplice: dipende! Installare una pompa di calore non comprende solo il posizionamento di un'unità interna ed esterna, quindi non esiste un periodo di tempo predefinito necessario per installare una pompa di calore, poiché dipenderà da una serie di diversi fattori, tra cui:

  • Il tipo di casa: La prima cosa da prendere in considerazione è il tipo di casa in cui sarà installata la pompa di calore. È di nuova costruzione o è una casa già esistente? Con le abitazioni di nuova costruzione, occorre considerare nella pianificazione tutti gli altri edifici attualmente in costruzione. Se si tratta di case esistenti, si dovrà valutare se verranno utilizzati gli emettitori esistenti o se saranno sostituiti con quelli nuovi, e questo inciderà sul tempo necessario.
  • Tipo di pompa di calore: Poiché esiste una varietà di pompe di calore diverse, ogni pompa richiede un tempo di installazione proprio.
  • Ulteriori lavori: Che tu stia installando una pompa di calore in una casa esistente o di nuova costruzione, potrebbero essere necessari ulteriori lavori per fare funzionare il nuovo sistema nel migliore dei modi. Ciò potrebbe prevedere l'installazione o la sostituzione di emettitori (ad esempio dei radiatori), il miglioramento dell'isolamento ecc.
Una coppia sorridente a letto

Partner certificati

Grazie alla rete di Centri Assistenza autorizzati, Daikin Europe dispone di conoscenze e risorse leader di mercato per creare soluzioni innovative di riscaldamento e climatizzazione. Grazie al Centro di Sviluppo Europeo e all'attenzione per i prodotti efficienti in termini energetici, creiamo le soluzioni di climatizzazione del futuro.