Passa al contenuto principale

Stylish

La migliore tecnologia del comfort, nella sua forma più compatta

Il climatizzatore d’aria Daikin Stylish racchiude nelle sue dimensioni super compatte (la profondità è in particolare di soli 18.9 cm), il massimo della tecnologia per efficienza, comfort e qualità dell’aria. Un vero record!

Le prestazione sono al top: massima classe di efficienza energetica A+++ sia in raffrescamento sia in riscaldamento fino alla taglia 35.

Daikin Stylish possiede un adattatore wi-fi integrato che gli consente di essere facilmente connesso alla rete di casa e gestito quindi comodamente da smartphone o tablet (anche da remoto) utilizzando l’app Daikin Online Controller.

Daikin Stylish è Bluevolution e utilizza il refrigerante R32 a basso GWP.

Vincitore dei premi iF Design Award e Red Hot 2018, in quanto eccellente sintesi di forma e sostanza, Daikin Stylish è disponibile in 3 varianti di colore: bianco, argento e blackwood: una texture unica sul mercato, che ricorda il legno e che coniuga lucentezza e opacità.

Il design del pannello frontale lo rende perfetto in ogni ambiente domestico. Il suo elegante movimento di apertura libera all’occorrenza tutta l’efficienza ed efficacia di Daikin Stylish.

Daikin Stylish offre un’ottima qualità dell’aria grazie all’azione combinata della tecnologia Daikin Flash Streamer (genera un flusso di elettroni ad alta velocità), del filtro all’apatite di titanio e del filtro all’argento: le particelle di polvere sono catturate, gli odori (fumo, cibo, animali domestici..) eliminati e le sostanze chimiche/organiche neutralizzate.

 

La funzione Coanda Air Flow regola il flusso d’aria lungo il soffitto in modalità raffrescamento e lungo la parete in modalità riscaldamento. In tal modo ottimizza la sua diffusione così che risulti la più naturale, a bassa velocità e senza flussi diretti alle persone.

L' Intelligent Thermal Sensor rileva la presenza di persone nel locale e la temperatura delle superfici della stanza. Indirizza il flusso d’aria dove necessario, affinché la temperatura risulti il più possibile uniforme in tutto il locale, evitando getti diretti alle persone.

Attivando la funzione Powerful Mode potrai infine avere subito l'ambiente che desideri, sia in estate che in inverno. 

 

Daikin ha progettato un nuovo ventilatore adatto alle dimensioni compatte di Stylish. Il nuovo design consente di ridurre la resistenza aerodinamica, garantendo un’elevata efficienza energetica e bassissimi livelli sonori. Ventilatore e scambiatore di calore raggiungono le migliori prestazioni energetiche garantendo un livello sonoro praticamente impercettibile dagli occupanti: fino a 19dBA in modalità Silent. Il dolce sonno è assicurato!

La modalità Silent è disponibili quindi anche per l’unità esterna, per il quieto vivere proprio e dei vicini.

Daikin Stylish è il climatizzatore d’aria estremamente silenzioso.