Passa al contenuto principale

Una guida alla risoluzione dei problemi legati alla scarsa qualità dell'aria interna e come risolverli.

Una famiglia di quattro persone si gode l'aria fresca nel proprio soggiorno grazie alla ventilazione

Trascorriamo moltissimo tempo a respirare l'aria degli ambienti interni, quindi è importante che questa aria sia sana. Una buona ventilazione può fare una grande differenza per quanto riguarda la qualità dell'aria.

Come migliorare la qualità dell'aria interna grazie alla ventilazione

La qualità dell'aria è fondamentale per la nostra salute e il nostro benessere. L'inquinamento dell'aria interna può essere ancora più dannoso di quello dell'aria esterna, dato che in Europa le persone trascorrono il 90% del loro tempo in spazi chiusi. Questo ha un effetto concreto sulla nostra salute, soprattutto se si considera che la qualità dell'aria interna può essere cinque volte più inquinata di quella esterna. Un ambiente domestico salubre è essenziale per una maggiore salute. Ma quali sono le conseguenze di un’aria malsana?

  • Reazioni all’inquinamento

Una scarsa ventilazione provoca l'accumulo di sostanze inquinanti nell'aria interna. Può inoltre determinare la presenza di acari della polvere, legati all’accumulo di sporcizia e alle emissioni date dagli apparecchi di riscaldamento. Questo può portare a spiacevoli reazioni cutanee o a problemi respiratori.

  • Composti organici volatili (VOC) e altri pericoli chimici

Ogni giorno utilizziamo sostanze chimiche potenzialmente pericolose nelle nostre case. I composti organici volatili, o VOC, sono emissioni di prodotti chimici domestici che sono tossici se inalate in elevate concentrazioni. La corretta conservazione dei prodotti chimici è fondamentale. Assicurati che la stanza in cui li conservi sia ben ventilata. Il monossido di carbonio è presente anche in molti edifici che utilizzano apparecchi a carbone o a gas. Un accumulo di questo gas può provocare l’avvelenamento. La ventilazione contribuisce a minimizzare questo rischio.

  • Asma e problemi respiratori

Le persone affette da asma, bronchite e altri problemi respiratori hanno polmoni più sensibili. L'aria inquinata può incrementare il manifestarsi di questi malanni se vengono riscontrate determinate condizioni. La polvere e gli acari possono causare infiammazioni, così come la muffa o il proliferare di insetti. Questi problemi possono verificarsi soprattutto se l'aria all'interno della casa è troppo umida.

Soluzioni per migliorare la qualità dell'aria

Un sistema di ventilazione efficace è fondamentale per migliorare la qualità dell'aria. Un sistema meccanico professionale migliora la qualità dell'aria interna e la ventilazione in tutta la casa.

  • Riduzione di umidità e condensa

La condensa si verifica quando l'aria umida viene raffreddata rapidamente. L'umidità si manifesta su finestre, pareti e altre superfici, dando luogo a muffe. Si verifica durante le attività quotidiane, come fare la doccia o cucinare, quando gli ambienti non sono ben ventilati. È uno dei problemi più comuni che influisce sulla qualità dell'aria interna. Un sistema di ventilazione offre la giusta soluzione, aiutando a regolare la temperatura e a controllare i livelli di umidità.

  • Riduzione del rischio di backdrafting

Il fenomeno del backdrafting, o ritorno d’aria, si verifica quando la pressione dell'aria all'interno dell'abitazione è inferiore a quella esterna. Di conseguenza, gas come il monossido di carbonio vengono riportati all’interno attraverso camini o altre aperture. Questi gas sono pericolosi per la salute e peggiorano la qualità dell'aria. La ventilazione aiuta a controllare la pressione all'interno dell'edificio e riduce il rischio di backdrafting.

  • Riduzione dello sporco e degli agenti inquinanti

Un sistema di ventilazione rimuove i contaminanti, lo sporco e le sostanze inquinanti dall'aria. Le espelle dall'aria interna e fa entrare l'aria fresca dall'esterno. Una ventilazione inadeguata fa sì che sporco e odori rimangano all'interno, creando un ambiente sgradevole.

Le nostre case sono come polmoni. Hanno bisogno di una circolazione costante di aria fresca e pulita. Ciò contribuisce a proteggere sia l’immobile che la salute delle persone che vi abitano. Le soluzioni di ventilazione Daikin rendono l'aria all'interno della tua casa più pulita e sana, regalandoti una tranquillità duratura.

Una madre rimbocca le coperte alla figlia in una stanza ventilata
Una ragazza seduta su una sedia legge un libro e si gode l'aria fresca

Scopri come i sistemi di ventilazione Daikin possono migliorare la qualità dell'aria interna