Come eliminare gli allergeni dei nostri animali dall’aria
Metodi pratici per ridurre le microparticelle degli animali domestici nell'aria di casa
Per rimuovere efficacemente gli allergeni degli animali domestici è necessario un approccio su più fronti, che comprenda una pulizia costante, l’uso di purificatori d'aria ad alte prestazioni, filtri HVAC performanti e alcune buone abitudini. A differenza dei peli, i minuscoli frammenti di pelle rilasciati dagli animali domestici sono quasi invisibili a occhio nudo e trasportano proteine che possono scatenare reazioni allergiche. In questo articolo vedremo cosa sono le microparticelle degli animali domestici, perché provocano allergie e come contrastarle efficacemente in casa.
Animali domestici e allergie
La presenza degli animali di compagnia nelle nostre case è aumentata costantemente negli ultimi vent’anni. Secondo la FEDIAF (Federazione Europea dell'Industria di Alimenti per Animali Domestici), nel 2022 quasi la metà delle famiglie europee possedeva almeno un animale. Ciò significa che oltre 90 milioni di famiglie europee condividono la propria casa con uno o più animali domestici. Cani e gatti sono di gran lunga i più popolari: le stime parlano di circa 127 milioni di gatti e 104 milioni di cani in tutto il continente. Eppure questa convivenza ha spesso un prezzo invisibile: le allergie.
Fino al 20% della popolazione mondiale è allergico a qualche animale e i casi sono in aumento, soprattutto tra chi vive nelle aree urbane, dove persone e animali domestici sono a stretto contatto. Lo sapevi? Non è il pelo dell’animale in sé a causare reazioni allergiche, bensì una sostanza quasi invisibile simile alla forfora. Si tratta di minuscoli frammenti di pelle che contengono proteine in grado di scatenare risposte immunitarie nei soggetti allergici. Dal momento che sempre più persone lavorano da casa, l’esposizione a questi allergeni è aumentata, rendendo fondamentale trovare metodi per gestire i fattori scatenanti e contrastare i sintomi delle allergie.
Per fortuna esistono delle strategie scientificamente supportate e non invasive che permettono di ridurre in modo significativo il carico di allergeni attraverso la rimozione delle microparticelle, senza dover rinunciare al proprio amico a quattro zampe.
Cosa sono le microparticelle degli animali domestici e perché scatenano le allergie?
Si tratta di microscopici frammenti di pelle rilasciati da gatti, cani, uccelli e altri animali pelosi o piumati. Tra i comuni animali domestici, sono i gatti a produrre gli allergeni più potenti, risultando particolarmente problematici per chi soffre di allergie. A differenza dei peli, questi frammenti di pelle sono quasi impercettibili a occhio nudo, ma trasportano proteine altamente reattive in grado di scatenare risposte allergiche. Una volta disperse nell'aria, si diffondono facilmente e aderiscono a tappeti, tende, tappezzeria e indumenti, rendendone estremamente difficile l’eliminazione completa.
Il vero problema sta nella reazione del sistema immunitario a queste proteine: anche un'esposizione minima può scatenare sintomi che vanno da starnuti e lacrimazione a patologie più gravi, come l’asma o la rinite allergica. E non si tratta solo della pelle: anche la saliva e l'urina degli animali domestici contengono proteine allergeniche, aggravando ulteriormente il problema. Alcuni studi hanno rilevato che, anche a mesi di distanza dall’ultima presenza dell’animale in casa, le microparticelle risultano ancora presenti sulle superfici, a dimostrazione di quanto siano persistenti.
Per via di questa presenza a lungo termine è fondamentale prevedere una gestione efficace (e non semplici soluzioni temporanee) per convivere serenamente con gli animali domestici.
Come si riconosce un’allergia agli animali domestici?
Riconoscere un'allergia agli animali domestici può essere difficile, soprattutto se i sintomi somigliano a quelli delle allergie stagionali o di un comune raffreddore. I segni tipici sono starnuti, naso chiuso o che cola, prurito o lacrimazione, tosse, respiro affannoso, eruzioni cutanee o orticaria. In alcuni casi, i sintomi possono degenerare in reazioni più gravi, come attacchi d'asma o disturbi respiratori persistenti. È interessante notare che le allergie del gatto tendono a essere più gravi di quelle del cane a causa delle dimensioni più piccole e della maggiore potenza della Fel d 1, la proteina presente nella pelle e nella saliva del gatto. Anche gli allergeni dei cani, come la proteina Can f 1, sono potenti, ma hanno meno probabilità di rimanere nell'aria a lungo rispetto agli allergeni dei gatti.
Se i sintomi persistono o peggiorano, gli esperti di Asthma and Lung UK consigliano di rivolgersi a un allergologo per effettuare test mirati, sia cutanei che mediante esami del sangue, per confermare la diagnosi.
Un'esposizione prolungata senza trattamento può portare a un'infiammazione cronica delle vie nasali e a problemi respiratori permanenti. L'identificazione precoce è essenziale per ridurre i rischi a lungo termine per la salute, soprattutto nei bambini e nelle persone asmatiche.
Strategie per contrastare l'accumulo di allergeni
Per mantenere la casa libera dalle particelle rilasciate dagli animali domestici è necessaria una routine di pulizia coerente e strategica.
Pulizia
Si consiglia di passare l’aspirapolvere sui mobili imbottiti almeno due volte a settimana. Lava ogni settimana in acqua calda lenzuola, tende, coperte e altri tessili, per interrompere il ciclo di accumulo degli allergeni. Per la pulizia delle superfici, i panni in microfibra sono ideali perché trattengono le particelle anziché spargerle in giro.
Toelettatura
Anche la toelettatura regolare del tuo cane o gatto svolge un ruolo fondamentale. L’ideale è rivolgersi a un professionista, ma se vuoi occupartene tu, fallo all’aperto, indossando una mascherina e passando il mantello dell’animale con un panno umido per ridurre la dispersione degli allergeni. Dopodiché cambiati e lava i tuoi indumenti. Può essere utile usare un apposito shampoo antiforfora per cani.
Creare zone vietate agli animali
È importante creare delle aree della casa in cui gli animali non possano entrare (soprattutto nelle camere da letto) per ridurre in modo significativo l’esposizione notturna agli allergeni e migliorare la qualità del sonno. Per questa regola, in particolare, potrebbe essere necessaria un po’ di fermezza, soprattutto se hai un bambino che adora dormire con il suo amico a quattro zampe. Dovrai spiegargli che, per dormire bene, i letti degli umani e quelli degli animali devono restare separati.
Purificatore d'aria
Esistono strumenti particolarmente efficaci, come i purificatori d'aria e gli aspirapolvere dotati di filtri elettrostatici HEPA. Quelli della gamma Daikin sono in grado di trattenere fino al 99,97% delle particelle di 0,3 micron, comprese quelle degli animali domestici.
Fai ordine
Cerca di limitare il disordine in generale: meno superfici ci sono su cui le microparticelle possono depositarsi, più sarà facile e veloce tenerle sotto controllo. Riponi scarpe, asciugamani o vestiti da lavare in armadi o ceste della biancheria e mantieni le superfici il più libere possibile.
Tutti questi accorgimenti contribuiscono a creare un approccio olistico alla riduzione degli allergeni nelle case con animali domestici.
La tecnologia per l’aria pulita è efficace contro gli allergeni degli animali?
Il tuo sistema HVAC può aiutarti a respirare meglio, oppure può diffondere allergeni in tutta la casa senza che tu te ne accorga. La giusta tecnologia per l'aria pulita svolge un ruolo fondamentale nella riduzione degli allergeni degli animali domestici nell’ambiente interno.
Sostituisci i filtri
Sostituire i filtri dell'aria con modelli di ultima generazione è fondamentale per le famiglie a rischio allergie. I filtri ad alta efficienza (con valore MERV 11 o superiore) installati nei sistemi HVAC centralizzati possono catturare le polveri sottili, come le microparticelle degli animali domestici, prima che si diffondano attraverso le tubature.
Punti chiave da tenere a mente:
- Sostituisci i filtri ogni 30-90 giorni, in base all'uso e alla presenza di animali domestici
I filtri trascurati permettono alle microparticelle di circolare liberamente
I climatizzatori portatili devono essere dotati di un efficace sistema di filtraggio
I ventilatori tradizionali devono essere utilizzati con cautela, poiché si limitano a fare circolare l’aria non filtrata
Pompe di calore
Le pompe di calore aria-aria Daikin (note anche come climatizzatori) proteggono dalle allergie perché sono in grado di catturare allergeni e altre particelle nocive e migliorare la qualità dell'aria che respiri.
Oltre a fornire raffrescamento e riscaldamento:
- Rimuovono sostanze inquinanti, polline e particelle dall’aria interna
- Possono includere la tecnologia Flash Streamer
- Hanno filtri specializzati, come il filtro deodorizzante all'apatite di titanio o il filtro per la rimozione degli allergeni agli ioni di argento, per ridurre efficacemente gli agenti inquinanti
Soluzioni per tutta la casa
Per chi soffre di allergie gravi o di asma, i sistemi di filtraggio per tutta la casa offrono una soluzione efficace, integrando i filtri HEPA direttamente nell’impianto di ventilazione domestico. L’investimento è importante, ma spesso si ripaga in termini di comfort e salute. Abbinando gestione degli allergeni e controllo climatico nello stesso sistema HVAC si otterrà una soluzione integrata e che funziona senza interruzioni.
Purificatori d'aria
I purificatori sono in prima linea nella lotta contro gli allergeni degli animali presenti nell'aria domestica. Questi dispositivi funzionano aspirando l'aria interna, catturando i contaminanti attraverso sistemi di filtrazione multistrato e rimettendo infine in circolazione nella stanza aria più pulita.
Il punto di riferimento assoluto nella rimozione degli allergeni è il filtro HEPA, capace di intrappolare il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron, inclusi frammenti di pelle degli animali domestici, pollini, acari della polvere e fumo. Questa è una buona notizia per i proprietari di animali domestici: significa che anche le particelle più minuscole rilasciate da cani e gatti possono essere efficacemente catturate.
Dove posizionare il purificatore
È importante collocare il purificatore in una posizione strategica: scegli un’area molto frequentata, dove gli animali domestici trascorrono la maggior parte del tempo, ad esempio in camera da letto o in soggiorno.
È importante sottolineare che i purificatori non sostituiscono una regolare pulizia, ma la integrano. Cerca un modello specifico per le case in cui vivono animali domestici, dotato di prefiltri per catturare i peli, carboni attivi per il controllo degli odori ed elevati valori CADR (Clean Air Delivery Rate) per la massima efficienza. Investire in un purificatore di qualità, adatto alle dimensioni della stanza da trattare, può ridurre significativamente i sintomi delle allergie e migliorare la qualità della vita.
Abitudini consolidate per contrastare le allergie
La chiave per ridurre le microparticelle degli animali domestici non sta nelle pulizie profonde occasionali, ma nel creare una routine di abitudini quotidiane e settimanali per mantenere sotto controllo i livelli di allergeni:
- Pulisci le superfici rigide con panni in microfibra
- Usa rulli leva‑pelucchi su mobili e indumenti
- Usa quotidianamente un purificatore d'aria e un aspirapolvere dotato di filtri elettrostatici HEPA, in grado di trattenere fino al 99,97% delle particelle di 0,3 micron, comprese quelle degli animali domestici
- Passa regolarmente l'aspirapolvere (con filtro HEPA)
- Lava le lenzuola e le coperte usate dagli animali domestici in acqua calda
- Pulisci divani e altri mobili imbottiti
- Controlla i filtri e sostituiscili quando serve: questo piccolo sforzo ha un grande impatto sulla qualità dell'aria
I proprietari di casa più tecnologici possono anche investire in monitor intelligenti della qualità dell'aria per tenere sotto controllo le variazioni e adattare di conseguenza la routine di pulizia.
Crea abitudini condivise in casa
Un semplice elenco di azioni condiviso con tutti i membri della famiglia può aiutare ad essere allineati, soprattutto se in casa ci sono più animali domestici o bambini con allergie.
Educazione e consapevolezza
Anche l'educazione gioca un ruolo importante. Insegnare ai bambini e agli ospiti i comportamenti da adottare per contrastare le allergie, come togliere le scarpe, tenere le porte chiuse per evitare l’ingresso degli animali e lavarsi le mani dopo averli accarezzati, creerà un ambiente di vita più sano. Con il tempo, queste abitudini diventano naturali e la casa si trasforma in uno spazio più pulito e resistente alle allergie.
Conclusioni: come vivere con gli animali domestici mantenendo pulita l’aria interna
Con la giusta strategia, è assolutamente possibile godersi la vita a contatto con gli animali domestici mantenendo una qualità dell'aria interna sana. Le microparticelle degli animali domestici non svaniranno per magia, ma con un routine costante e la giusta tecnologia sarà possibile ridurre significativamente i livelli di allergeni nel tempo.
Per una casa davvero adatta alle persone allergiche serve una combinazione di abitudini e soluzioni, non un singolo intervento.
Punti chiave
- Le microparticelle degli animali domestici, e non il loro pelo, sono il principale fattore scatenante delle allergie: sono costituite da microscopici frammenti di pelle che rimangono sospesi nell'aria e si depositano in tutta la casa.
- La pulizia e la toelettatura regolari degli animali aiutano a prevenire l'accumulo di allergeni prima che si diffondano.
- Creare aree della casa in cui gli animali non possono entrare, soprattutto nelle camere da letto, riduce l’esposizione prolungata agli allergeni e migliora la qualità del sonno.
- La tecnologia per l'aria pulita, come quella dei purificatori d'aria, degli aspirapolvere con filtri HEPA e la filtrazione avanzata delle pompe di calore, rimuove attivamente gli allergeni presenti nell'aria.
- L’educazione e la costanza sono fondamentali per ottenere benefici duraturi: insegna ai bambini e anche ai tuoi ospiti ad adottare comportamenti “allergy‑friendly”.
Applicando queste misure in modo integrato, i proprietari di animali possono mitigare i sintomi allergici, proteggere i soggetti più esposti e migliorare la qualità dell’aria interna per tutti.
Cerchi un modo efficace per ridurre l’accumulo di microparticelle degli animali domestici in casa?