Passa al contenuto principale

Durante i mesi invernali, talvolta la pompa di calore può congelare. C'è da preoccuparsi? E cosa si può fare?

Un uomo seduto sul divano si gode il riscaldamento fornito dal climatizzatore

L'unità esterna delle pompe di calore aria-aria è sensibile alle temperature sotto zero, per cui si può formare del ghiaccio all'esterno. Ma come avviene questo fenomeno? Scoprilo in questo articolo.

Cosa fa una pompa di calore quando si congela?

La pompa di calore riesce ad estrarre calore dall'aria esterna anche quando le temperature scendono sotto lo zero. Nelle pompe di calore aria-aria, questo avviene grazie a un ventilatore che aspira l'aria su uno scambiatore di calore.

Perché la pompa di calore si congela?

Durante i mesi invernali, l'umidità tende a essere elevata. Quando l'aria umida passa attraverso l'unità esterna ed entra in contatto con le parti metalliche fredde della pompa di calore, questa umidità può congelare.

È normale che una pompa di calore si congeli?

Sì, è perfettamente normale e la cosa non deve preoccuparti. Le pompe di calore Daikin sono tutte dotate di un sistema di sbrinamento automatico. Un dispositivo rileva la formazione di ghiaccio sull'unità esterna e la sbrina automaticamente. Si occupa di tutto l’unità, e non dovrai nemmeno rivolgerti a un installatore. Durante lo sbrinamento, la direzione del flusso di refrigerante viene invertita; ciò rilascia calore e scioglie il ghiaccio.