Passa al contenuto principale

Perché è importante scegliere una pompa di calore delle dimensioni giuste per massimizzare il comfort e l'efficienza

Un installatore controlla l'unità esterna di una pompa di calore ad aria e il serbatoio dell'acqua calda sanitaria

La dimensione della tua pompa di calore influisce sul comfort della casa, sull’efficienza energetica e sui costi di gestione. Un'unità troppo piccola non sarà in grado di soddisfare la domanda, mentre un sistema sovradimensionato sprecherà energia e avrà una durata inferiore. Scegliere una pompa di calore dalla capacità adeguata alle proprie esigenze e alle dimensioni dell’ambiente da riscaldare garantisce la massima efficienza, oltre a ridurre i costi energetici e le emissioni. In questo articolo vedremo come stabilire le dimensioni giuste, come riconoscere i fattori chiave, ad esempio la perdita di calore e il tipo di sistema, e come utilizzare strumenti pratici per scegliere una pompa di calore che offra un comfort affidabile per tutto l'anno.

Perché le dimensioni sono fondamentali?

Le dimensioni della pompa di calore si misurano in kilowatt (kW), un valore che indica la capacità di riscaldamento, ossia quanto calore può produrre in un’ora. Scegliere le dimensioni corrette è fondamentale perché la capacità di una pompa deve corrispondere alla domanda di riscaldamento dell'immobile; inoltre, così facendo si ha la certezza che il sistema funzioni con la massima efficienza, riducendo le bollette energetiche e le emissioni di anidride carbonica nel corso della vita dell'impianto.

Quali conseguenze comporta la scelta di una dimensione errata

Una pompa di calore sottodimensionata fatica a soddisfare la domanda durante i periodi freddi, con conseguenti costi di gestione elevati, poiché funzionerà costantemente a piena potenza senza riuscire a mantenere una temperatura interna confortevole.

Una pompa di calore sovradimensionata tende ad accendersi e spegnersi troppo spesso, causando l’usura prematura dei componenti, una minore efficienza, una ridotta capacità di deumidificazione e possibili problemi di rumore. Inoltre, le unità più grandi comportano costi iniziali più elevati, aumentando l'onere finanziario senza offrire benefici proporzionati.

Un dimensionamento accurato garantisce un equilibrio che assicura calore affidabile ed efficienza energetica, migliorando la longevità del sistema e il comfort domestico.

Quali fattori vanno considerati per trovare la pompa di calore delle dimensioni corrette?

Ecco i fattori che influenzano le dimensioni di una pompa di calore domestica:

  • Età e qualità dell'isolamento dell'immobile: gli edifici più datati e scarsamente isolati richiedono una capacità di riscaldamento maggiore.
  • Dimensioni totali e disposizione degli ambienti: le abitazioni più grandi necessitano in genere di sistemi più grandi o di più unità per avere un riscaldamento uniforme.
  • Numero di residenti e quantità di acqua calda necessaria.
  • Località: le abitazioni situate in regioni particolarmente fredde o con condizioni climatiche estreme necessitano di pompe di calore dalla capacità elevata per ottenere il livello di comfort desiderato.
  • Orientamento della stanza e posizionamento delle finestre: questi fattori possono causare dispersione di calore e influenzare le tue esigenze di dimensionamento

Perché la temperatura esterna è importante nella scelta della dimensione di una pompa di calore ad aria?

Il ruolo della temperatura

Le pompe di calore ad aria (ASHP) estraggono il calore dall'aria esterna, pertanto la temperatura esterna è un fattore cruciale ai fini del dimensionamento. Quando le temperature esterne si abbassano, l’efficienza della pompa di calore diminuisce, quindi il sistema deve essere in grado di soddisfare la domanda di riscaldamento durante i giorni più freddi senza aumentare il consumo energetico. I cambiamenti stagionali significano anche che la pompa di calore lavora più intensamente in inverno, richiedendo prestazioni affidabili in condizioni di freddo e gelo.

Perché le dimensioni giuste contano

Nella scelta della dimensione va tenuta conto la riduzione dell'efficienza in caso di freddo estremo, prevedendo nella maggior parte dei casi un leggero sovradimensionamento per mantenere un comfort costante tutto l'anno. Sebbene le pompe di calore ad aria siano generalmente più facili da installare rispetto a quelle geotermiche, sono più sensibili alle condizioni climatiche. È essenziale scegliere con attenzione la dimensione, così da garantire prestazioni efficienti e affidabili tutto l’anno

Qual è la differenza tra la pompa di calore geotermica e quella ad aria?

La scelta delle dimensioni di una pompa di calore varia a seconda che si tratti di una pompa di calore ad aria (ASHP) o di una pompa di calore geotermica (GSHP). Ciò è dovuto alle differenze in termini di disponibilità di calore e stabilità della temperatura.

Poiché le pompe di calore ad aria estraggono il calore dall'aria esterna, che può subire ampie fluttuazioni, la loro resa si riduce in caso di temperature molto basse, per cui potrebbero richiedere dimensioni leggermente maggiori o un sistema di riscaldamento supplementare per mantenere il comfort nei climi più freddi.

Le pompe di calore geotermiche sfruttano le temperature stabili del terreno, fornendo un calore più costante e consentendo in genere di installare unità più piccole a parità di carico di riscaldamento. Tuttavia, le pompe di calore geotermiche comportano costi di installazione iniziali più elevati e necessitano di uno spazio adeguato per installare i circuiti di terra.

Nonostante queste differenze, le pompe di calore ad aria rimangono la scelta più comune per le applicazioni residenziali, grazie alle dimensioni compatte e alla semplicità di installazione.

Caratteristica

ASHP (ad aria)

GSHP (geotermica)

Sorgente di calore

Aria esterna

Terra

Stabilità della temperatura

Variabile

Molto stabile

Dimensioni tipiche dell’unità

Un po’ più voluminosa

Spesso più piccola

Prestazioni invernali

Ridotte in caso di freddo estremo

Sempre costanti

Complessità dell'installazione

Semplice

Complessa

Costo iniziale

Basso

Più elevato

Popolarità per le applicazioni residenziali

Elevata

Più bassa

Il calcolo delle dispersioni termiche e il suo ruolo

Cosa si intende per calcolo delle dispersioni termiche?

Il calcolo delle dispersioni termiche misura la quantità di calore che un edificio disperde attraverso pareti, finestre, pavimenti e soffitti, determinando direttamente la potenza di riscaldamento necessaria.

Perché è importante il calcolo delle dispersioni termiche?

Perché permette di individuare il fabbisogno totale di calore, assicurando che la pompa di calore abbia le dimensioni giuste per sostituire efficacemente il calore disperso.
Per effettuare il calcolo, i professionisti considerano vari fattori, quali livelli di isolamento, tipi di infissi, perdite d'aria e temperature esterne. Disporre di dati precisi, come le dimensioni dell’immobile e le proprietà dei materiali, è fondamentale. Affidarsi a semplici stime può comportare errori di dimensionamento.

Quale dimensione deve avere la mia pompa di calore?

La dimensione corretta dipende principalmente dalla metratura e dall'isolamento dell’edificio; la maggior parte delle case necessita di una potenza compresa tra 4 e 16 kW.

Scegliere un'unità più grande del necessario è un errore comune. Le pompe di calore sovradimensionate sprecano energia, costano di più e possono ridurre la durata del sistema. Occorre porsi l'obiettivo di adattare la capacità della pompa di calore al fabbisogno termico calcolato dell’edificio, in modo da soddisfare in modo efficiente i picchi di domanda senza produrre energia in eccesso.

Dimensioni dell’immobile

Dimensioni tipiche della pompa di calore

Fino a ~80 m²

4–6 kW

80–120 m²

6–8 kW

120–180 m²

8–12 kW

180–250 m²

12–16 kW

Trova la pompa di calore giusta per la tua casa

Il Residential Solution Navigator di Daikin aiuta a stimare rapidamente le dimensioni della pompa di calore più adatta alla tua casa, in base al tipo di immobile, al livello di isolamento, alla posizione geografica e alle esigenze di riscaldamento. In pochi passaggi, otterrai consigli personalizzati sui modelli e le capacità delle pompe di calore più adatte a te, così da poter fare una scelta sicura e informata fin dall'inizio.

Perché è necessario considerare sia il riscaldamento che la produzione di acqua calda sanitaria nella scelta delle dimensioni della pompa di calore?

Per scegliere le dimensioni di una pompa di calore aria-acqua, è fondamentale considerare non solo la domanda di riscaldamento degli ambienti, ma anche il fabbisogno di acqua calda sanitaria.

Le pompe di calore aria-acqua forniscono sia riscaldamento che acqua calda, quindi la loro capacità deve essere sufficiente a gestire entrambi i carichi senza compromettere il comfort.

Nelle case con più bagni o con un elevato fabbisogno di acqua calda sarà necessaria una maggiore capacità della pompa di calore aria-acqua o l’installazione di elementi aggiuntivi, come un serbatoio inerziale o un serbatoio di accumulo più grande. Così facendo ci si garantisce una fornitura affidabile di acqua calda, evitando di sovraccaricare il sistema durante i picchi di domanda.

È fondamentale bilanciare il fabbisogno di riscaldamento degli ambienti e quello di acqua calda sanitaria. Un dimensionamento errato può portare la pompa di calore aria‑acqua a faticare nell’espletare entrambe le sue funzioni contemporaneamente, causando oscillazioni di temperatura, minore efficienza o costi di esercizio più elevati.

Ad esempio, una famiglia di quattro persone richiede in genere un serbatoio di accumulo per l’acqua calda sanitaria di circa 200-250 litri, insieme a una pompa di calore adeguatamente dimensionata per soddisfare comodamente sia i picchi di richiesta di riscaldamento sia l'uso quotidiano di acqua calda.

Qual è il ruolo di un serbatoio inerziale in un impianto a pompa di calore?

Un serbatoio inerziale è un accumulo d’acqua integrato negli impianti a pompa di calore che serve a stabilizzare la temperatura dell’acqua e a ridurre i cicli di accensione e spegnimento dell’unità. Funziona come un serbatoio termico, immagazzinando acqua riscaldata per gestire senza problemi i picchi di richiesta e proteggere la pompa di calore dai cicli di accensione e spegnimento troppo frequenti.

I serbatoi inerziali sono particolarmente utili nelle abitazioni con utilizzi variabili di riscaldamento o acqua calda sanitaria. Mantenendo temperature stabili, migliorano l'affidabilità complessiva del sistema, il comfort e l'efficienza energetica.

L'integrazione di un serbatoio inerziale può aiutare in alcuni casi a ridurre le dimensioni della pompa di calore, poiché il calore accumulato riduce la necessità di un funzionamento continuo della pompa. Questo elemento progettuale è fondamentale per ottimizzare le prestazioni del sistema, in particolare nelle case molto grandi o con impianti di riscaldamento complessi.

L’importanza del dimensionamento stanza per stanza

Scegliere la giusta dimensione della pompa di calore stanza per stanza è fondamentale nelle abitazioni che utilizzano sistemi a zone o radiatori, poiché i diversi ambienti spesso hanno esigenze di riscaldamento differenti. Ad esempio, gli spazi più ampi o le stanze con molte finestre potrebbero richiedere più calore rispetto alle camere da letto più piccole o ben isolate. Prevedere un dimensionamento accurato in base all’ambiente garantisce un calore equilibrato in tutta la casa e previene il surriscaldamento o i punti freddi.

Qual è la differenza tra impianti a pompa di calore monozona e multizona?

Gli impianti a pompa di calore possono essere progettati per una singola zona termica o per più zone, e questa scelta influisce sulle strategie di dimensionamento. I sistemi monozona mantengono una temperatura uniforme in tutta la casa, semplificando il dimensionamento ma sacrificando talvolta il controllo della temperatura dei singoli ambienti.

I sistemi multizona suddividono l'abitazione in diverse zone di riscaldamento, ognuna con il proprio termostato, consentendo impostazioni personalizzate che migliorano comfort ed efficienza. Tuttavia, i sistemi multizona possono richiedere prestazioni variabili della pompa o più pompe per gestire carichi diversi in simultanea. La suddivisione in zone migliora il risparmio energetico riscaldando solo le aree occupate, ma aggiunge complessità nella scelta e nella progettazione della pompa di calore.

È possibile dimensionare la pompa di calore per tenere conto delle esigenze future?

Il dimensionamento orientato al futuro consiste nell’anticipare i cambiamenti, ad esempio un ampliamento della casa, un nuovo membro della famiglia o un maggiore utilizzo di acqua calda sanitaria. Alcuni produttori offrono unità modulari o scalabili, in grado di adattarsi all'evoluzione delle esigenze di riscaldamento, consentendo ai proprietari di aggiungere capacità senza dover sostituire l’intero sistema. Considerare il future-proofing già in fase di progettazione aiuta a evitare interventi invasivi e spese impreviste nel lungo periodo.

Come si leggono i dati sulle prestazioni delle pompe di calore?

Comprendere i dati relativi alle prestazioni delle pompe di calore è essenziale per scegliere la dimensione e il modello giusti.

Le metriche chiave includono il coefficiente di prestazione stagionale (in sigla, SCOP) e l'intervallo di temperatura di mandata. Lo SCOP riflette la prestazione media su un'intera stagione di riscaldamento, offrendo una stima realistica del risparmio energetico annuale.

L'intervallo di temperatura di mandata indica la capacità della pompa di calore di erogare acqua calda alle temperature richieste, fattore cruciale per la compatibilità con il sistema di riscaldamento e le esigenze in termini di acqua calda sanitaria.

Le prestazioni stagionali reali possono variare, quindi scegliere una pompa di calore con un’efficienza media elevata è fondamentale per ottenere risparmi sui costi e sostenibilità.

I componenti del sistema che influiscono sul dimensionamento

Le dimensioni della pompa di calore devono essere compatibili con i vari componenti del sistema:

  • I radiatori richiedono temperature di mandata più elevate e pompe di calore di dimensioni maggiori per il medesimo livello di comfort.
  • Il riscaldamento a pavimento richiede una pompa di calore progettata per fornire un calore costante e a bassa temperatura.
  • Le unità interne aria-aria.
  • I termostati ottimizzano la distribuzione del calore e prevengono gli sprechi energetici, regolando la potenza erogata in base all'occupazione degli ambienti e alla temperatura rilevata.
  • I serbatoi devono essere di dimensioni adeguate alla capacità della pompa e al fabbisogno domestico.
  • Le dimensioni dei tubi e le portate influenzano la distribuzione del calore e le prestazioni delle pompe.

Consigli di efficienza che riducono la dimensione necessaria della pompa

Migliorare l'efficienza energetica della casa può ridurre la potenza (e quindi il costo) della pompa di calore necessaria. Tieni presente che:

  • Potenziare l’isolamento, ad esempio installando finestre a doppio o triplo vetro e migliorando la tenuta all’aria dell’edificio, riduce le dispersioni termiche, permettendo alla pompa di calore di lavorare meno.
  • Installare termostati e comandi intelligenti ottimizza le impostazioni della temperatura e riduce gli sprechi, diminuendo ulteriormente la domanda.
  • Abbassare le temperature di mandata nel sistema di riscaldamento migliora lo SCOP della pompa di calore, poiché l'unità funziona in modo più efficiente a temperature moderate.

Le dimensioni delle pompe di calore cambiano tra abitazioni di nuova costruzione e case ristrutturate?

Le case di nuova costruzione spesso presentano alti livelli di isolamento e di tenuta all'aria, con un fabbisogno termico più prevedibile e ridotto. Ciò consente l’installazione di pompe di calore più piccole e dimensionate con più precisione, che funzionano in modo efficiente senza rischio di sovradimensionamento.

Al contrario, le case ristrutturate tendono ad avere livelli di isolamento variabili, serramenti più datati e sistemi di riscaldamento esistenti meno efficienti; di conseguenza, spesso richiedono pompe di calore di capacità maggiore per compensare le dispersioni termiche. Le ristrutturazioni pongono altre sfide, come l'integrazione del nuovo sistema con le tubazioni e gli emettitori esistenti. In questi casi, rilievi accurati in loco e valutazioni delle dispersioni termiche sono fondamentali per garantire un corretto dimensionamento.

Perché è importante abbinare correttamente il serbatoio di accumulo dell’acqua calda sanitaria alla pompa di calore?

Abbinare il serbatoio dell’acqua calda sanitaria alla potenza della pompa di calore è essenziale per evitare stress inutili sul sistema e garantire una fornitura efficiente di acqua calda. La capacità del serbatoio deve essere sufficiente a immagazzinare l’acqua necessaria per il fabbisogno quotidiano della famiglia, tenendo conto della portata e del tempo di ripristino, ossia della velocità con cui il sistema è in grado di riscaldare nuovamente l'acqua dopo l'uso. Nelle case in cui la domanda è elevata, i serbatoi preassemblati o integrati offrono soluzioni salvaspazio garantendo al contempo la piena compatibilità con la potenza della pompa di calore.

Perché è importante monitorare e regolare la pompa di calore dopo l'installazione?

Il monitoraggio successivo all'installazione è fondamentale per garantire che la pompa di calore funzioni in modo efficiente e soddisfi ogni esigenza di chi la usa quotidianamente. I contatori intelligenti e gli strumenti di monitoraggio del sistema consentono ai proprietari e agli installatori di controllare in tempo reale il consumo energetico, le temperature e la reattività dell’impianto. Questi dati aiutano identificare opportunità per ottimizzare i controlli, regolare le portate o riequilibrare le zone, migliorando comfort e risparmio.

Una rivalutazione periodica è particolarmente importante in caso di cambiamenti nello stile di vita, ad esempio l’arrivo di un nuovo membro della famiglia o un lavoro di ristrutturazione. Un monitoraggio continuo prolunga la vita del sistema, riduce i costi di gestione e garantisce che la pompa di calore continui a funzionare al massimo dell'efficienza ben oltre il momento dell'installazione.

Scegliere la pompa di calore della dimensione giusta: considerazioni finali

La scelta della giusta potenza per la nostra pompa di calore è fondamentale per avere un riscaldamento domestico efficiente, confortevole e sostenibile. Un sistema sottodimensionato fa fatica a soddisfare la domanda nei periodi freddi, sprecando energia, mentre un sistema sovradimensionato effettua avvii e arresti troppo frequenti, riducendo l'efficienza e accorciando la durata di vita delle apparecchiature. Strumenti come il Residential Solution Navigator di Daikin danno un contributo prezioso per capire le esigenze della tua casa, ma la consulenza di un professionista resta fondamentale per studiare una soluzione su misura. Considerando attentamente le caratteristiche dell’immobile, il fabbisogno di riscaldamento e acqua calda, il clima e le possibili evoluzioni future, i proprietari possono assicurarsi che il loro impianto a pompa di calore offra prestazioni affidabili e risparmi per molti anni. Scegliendo le dimensioni giuste si gettano le basi per una casa più sostenibile e confortevole.

Punti chiave

  • Il dimensionamento errato è causa di inefficienza: una pompa di calore sottodimensionata fatica a mantenere il comfort, mentre un sistema sovradimensionato compie troppi avvii e arresti e si usura più rapidamente.

  • Quando si sceglie la potenza della pompa di calore va considerata anche la domanda di acqua calda sanitaria, soprattutto nelle case con più bagni.

  • Migliorare i livelli di isolamento, abbassare le temperature di mandata e predisporre controlli intelligenti permette di ridurre significativamente la potenza della pompa di calore necessaria.

  • Il monitoraggio e la regolazione continui dopo l'installazione contribuiscono a mantenere la massima efficienza e le prestazioni nel lungo termine.

  • Il dimensionamento è alla base delle prestazioni delle pompe di calore e strumenti come il Residential Solution Navigator di Daikin aiutano a stimare la capacità necessaria prima di rivolgersi a un professionista.

Vuoi trovare la pompa di calore della potenza giusta per la tua casa?