Passa al contenuto principale

Scopri come risparmiare sulla bolletta energetica installando una pompa di calore

Ci sono molti motivi per scegliere una pompa di calore. Per spiegarli, Daikin ha creato il whitepaper Drivers to Heat Pump Adoption by European Households (I fattori che spingono le famiglie europee ad adottare le pompe di calore), ricco di informazioni fattuali e concrete che aiutano i consumatori a compiere una decisione informata. Il documento esplora i fattori chiave, come il risparmio sui costi energetici, gli incentivi governativi, l’impatto ambientale, gli sviluppi normativi e il modo in cui le pompe di calore si integrano alle soluzioni basate su energie rinnovabili per creare case in anticipo sul futuro.

In questo articolo ci concentreremo su come le pompe di calore aiutano a ridurre i costi energetici, grazie a una migliore efficienza e a una ridotta dipendenza dai combustibili fossili.

Il passaggio da una caldaia a gas a una pompa di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dovrebbe generare importanti risparmi energetici nei prossimi 10 anni. Tali risparmi, peraltro, sono destinati ad aumentare nel tempo. La simulazione di Daikin Europe, che tiene conto dei futuri prezzi dell’energia e di fattori quali il Sistema europeo di scambio delle quote di emissioni e la Carbon tax, evidenzia i crescenti vantaggi economici delle pompe di calore.

Bollette energetiche ridotte e futuri prezzi dell’energia

Una delle ragioni principali per installare una pompa di calore consiste nel consumo energetico inferiore, che si traduce in bollette più basse e risparmi maggiori per le famiglie. Daikin Europe ha eseguito una simulazione per prevedere l’andamento dei prezzi dell’energia in Europa, sulla base di dati storici e tenendo conto di fattori quali il Sistema europeo di scambio delle quote di emissioni e la futura Carbon tax. Pur con un grado di incertezza, queste previsioni forniscono una solida base per valutare i potenziali risparmi.

Che ruolo avrà la Carbon tax sui futuri prezzi dell’energia?

Anche se i prezzi previsti dopo il 2032 esulano dallo scopo di questo progetto, vale la pena notare come dopo il 2035 l'effetto del Sistema europeo di scambio delle quote di emissioni e della Carbon tax giocherà un ruolo ancora più importante nel rincarare i prezzi dei combustibili fossili per le famiglie europee.

Una donna fa il bucato con una pompa di calore aria-acqua, approfittando dei risparmi energetici
Un’accogliente camera da letto riscaldata da una pompa di calore, che garantisce comfort e risparmi energetici

Case study: un confronto tra i consumi energetici di una pompa di calore e quelli di una caldaia a gas

Nell’ambito della simulazione abbiamo condotto un case study per confrontare i consumi energetici di una pompa di calore con quelli di una caldaia a gas in una casa con una domanda di riscaldamento di 10.000 kWh l’anno, pari a circa 1.100 m³ di gas consumato. È lo scenario di una casa nuova di 200 m², oppure di una ristrutturazione di medie dimensioni (fino a 120 m²) in classe energetica E.

I risultati indicano che installare una pompa di calore può portare a risparmi sicuri ed esponenziali nei prossimi 10 anni, con un risparmio complessivo finale stimato attorno a € 2.602. I risparmi aumentano man mano che sale il divario di prezzo tra elettricità e gas naturale.

Investimenti per il riscaldamento domestico a prova di futuro

È importante notare che queste proiezioni si basano su ipotesi e trend attuali, tra cui l’implementazione della Carbon tax a partire dal 2023 e la graduale eliminazione delle caldaie non a condensazione. Anche se il futuro del mercato energetico è imprevedibile, queste simulazioni offrono preziose indicazioni sui potenziali vantaggi delle pompe di calore.

Consulta il whitepaper completo (disponibile per il download in lingua inglese) per dati dettagliati, fonti e riferimenti.

Altri motivi per scegliere una pompa di calore