Passa al contenuto principale

Scopri alcune soluzioni di raffrescamento efficienti, sostenibili e alla portata di tutti, oltre il tradizionale condizionatore.

Il raffrescamento non è più un lusso, ma una necessità per la salute, la produttività e la sopravvivenza in un’Europa sempre più calda. Tuttavia, la climatizzazione tradizionale comporta elevati consumi energetici e costi per l’ambiente. La soluzione sta nelle alternative efficienti e sostenibili. In questo articolo vedremo perché la domanda di raffrescamento è in aumento, quali alternative ecologiche sono disponibili, in che modo il clima e il tipo di edificio influenzano le prestazioni e come le diverse soluzioni (molte delle quali offerte da Daikin) contribuiscono a garantire comfort, salute ed efficienza, senza aumentare l’impatto sul clima.

Perché il raffrescamento non è più un lusso, ma una necessità

Con temperature che continuano a salire, il caldo estremo incide sempre di più sulla salute e sul comfort delle persone in tutto il mondo. In Daikin crediamo che tecnologia e attenzione alle persone debbano procedere di pari passo. Sviluppando soluzioni di raffrescamento e riscaldamento ad elevata efficienza energetica, aiutiamo le comunità ad adattarsi alla nuova normalità, creando ambienti più sicuri e confortevoli per tutti.

Poiché l’Europa continua a riscaldarsi a una velocità quasi doppia rispetto alla media globale, la domanda di raffrescamento, soprattutto se abbinata a fonti energetiche più pulite, diventa un elemento chiave delle strategie di resilienza climatica. Come riportato dal Financial Times, nell’UE le vendite di unità di climatizzazione (note anche come pompe di calore aria‑aria) sono aumentate in modo significativo, in particolare nelle regioni tradizionalmente poco abituate al caldo. Tuttavia, l’aumento nella domanda di sistemi di climatizzazione tradizionali ha un costo ambientale elevato.

Nel 2022, il raffrescamento degli ambienti (pompe di calore aria‑aria e ventilatori inclusi), rappresentava circa il 7% del consumo elettrico globale e circa il 3% delle emissioni di CO₂ legate all’energia, percentuale che sale al 3,2% delle emissioni totali di gas serra se si considera anche l’impatto dei refrigeranti HFC. Per una serie di motivi, potresti voler esplorare delle possibili soluzioni alternative ai climatizzatori tradizionali. Vediamone alcuni:

I dubbi sulle unità di climatizzazione tradizionali

I climatizzatori tradizionali sono piuttosto energivori: rappresentano circa il 10% del consumo globale di elettricità. Questo dato potrebbe essere destinato a triplicare entro il 2050, se non verranno introdotti cambiamenti. Altri dubbi ormai di vecchia data riguardano l’installazione, la manutenzione e i costi. Tuttavia, il comfort termico sta diventando una necessità imprescindibile; per questo gli approcci alternativi al riscaldamento e al raffrescamento, come quelli proposti da Daikin, stanno guadagnando sempre più terreno.

Quali sono le alternative possibili alla climatizzazione tradizionale?

I sistemi di raffrescamento alternativi offrono opzioni ecologiche e accessibili per il comfort abitativo. Le soluzioni disponibili sono diverse:

  • Raffrescamento passivo: si ottiene mediante accorgimenti architettonici, come la ventilazione trasversale, l’ombreggiamento, le superfici riflettenti e la massa termica, volti a regolare naturalmente la temperatura degli edifici. È ideale per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni nei climi secchi.
  • Raffrescamento evaporativo: si tratta di prodotti che utilizzano l’acqua per raffrescare l’aria tramite evaporazione. Sono soluzioni a basso consumo energetico e funzionano al meglio nei climi secchi, offrendo un’alternativa ecologica ai climatizzatori con compressore.
  • Unità di raffrescamento portatili: sono compatte, facili da usare e ideali per raffrescare piccoli ambienti. Non richiedono un’installazione permanente e sono quindi ideali per chi vive in affitto o in contesti urbani.

Le esigenze di raffrescamento variano in base alla posizione geografica e al tipo di edificio. Un sistema di ventilazione passivo può funzionare in una casa del nord Europa, ma non sarà altrettanto efficace in un appartamento esposto al sole nel sud del continente. Per questo, progettare tenendo conto del contesto climatico è essenziale per un comfort e un’efficienza a lungo termine.

Cos'è il raffrescamento passivo e come funziona?

Con raffrescamento passivo ci si riferisce a una serie di strategie progettuali che riducono la temperatura interna senza l’uso di sistemi meccanici. Questi principi, antichi di secoli, sono ancora oggi estremamente efficaci, soprattutto se integrati nell’architettura contemporanea.

Alla base del raffrescamento passivo troviamo elementi come la massa termica (materiali che assorbono e rilasciano lentamente il calore), l’ombreggiamento (aggetti, pergolati o frangisole) e il flusso d’aria naturale. I materiali comunemente utilizzati come massa termica includono calcestruzzo, mattoni, pietra e adobe, in grado di assorbire il calore durante il giorno e rilasciarlo gradualmente di notte, contribuendo a stabilizzare la temperatura interna

Ad esempio, un corretto orientamento delle finestre e l’uso della ventilazione trasversale possono migliorare sensibilmente il comfort senza ricorrere all’elettricità.

L’introduzione di elementi semplici ma efficaci, come alberi, pergole e aggetti del tetto, bloccano la luce solare diretta e riducono l’apporto di calore.

Tuttavia, il raffrescamento passivo ha i suoi limiti nei climi estremi. In presenza di umidità elevata e durante le ondate di calore, la ventilazione naturale, da sola, può non essere sufficiente a mantenere temperature interne confortevoli.

Alcuni esempi pratici di raffrescamento passivo:

  • Case di area mediterranea con spesse pareti di pietra e finestre di piccole dimensioni, per ridurre l’assorbimento di calore.
  • Edifici scandinavi che integrano sistemi intelligenti di circolazione dell’aria e un’elevata coibentazione per massimizzare il controllo termico passivo.

Alternative meccaniche alla climatizzazione tradizionale

Per le case che necessitano di soluzioni di raffrescamento meccaniche senza i consumi energetici elevati dei sistemi tradizionali, esistono diverse soluzioni a impatto ridotto che forniscono un comfort efficiente se abbinate correttamente al clima e al tipo di edificio.

Aspiratori da tetto

Gli aspiratori da tetto funzionano estraendo l’aria calda intrappolata nel sottotetto, riducendo il carico termico sui piani superiori. L’estrazione dell’aria calda permette di abbassare le temperature all’interno, soprattutto nelle prime ore della sera, quando il calore accumulato nel sottotetto è al massimo.

Clima ed edifici giusti:

  • Funzionano al meglio nei climi caldi e secchi, dove è possibile far fuoriuscire l’aria calda senza apportare umidità

  • Nei climi umidi sono meno efficaci o addirittura controproducenti, in quanto la ventilazione potrebbe fare entrare aria carica di umidità

  • Nei climi freddi, un uso incontrollato potrebbe causare perdite di calore indesiderate durante l’inverno, aumentando la domanda di riscaldamento

  • Le case con una coibentazione e una ventilazione scarse tendono a registrare riduzioni di temperatura più significative rispetto agli edifici ben isolati

Costi:

  • Gli aspiratori da tetto hanno in genere un costo compreso tra 100 e 400 euro, installazione inclusa

  • I costi di esercizio sono minimi, con consumi intorno ai 50–100 watt

Refrigeratori evaporativi

I refrigeratori evaporativi sfruttano l’evaporazione acquea per abbassare la temperatura dell’aria. Sono molto più efficienti delle unità di climatizzazione con compressore e non usano refrigeranti nocivi.

Ideali per:

  • I climi secchi, dove l’aria assorbe facilmente l’umidità

Limiti:

  • Meno efficaci nei climi umidi, dove la saturazione di umidità limita l’evaporazione

Installazione e manutenzione:

  • L’installazione è in genere semplice

  • La manutenzione consiste nella pulizia dei filtri e dei serbatoi dell’acqua

Costi:

  • In genere tra i 150 e i 1.000 euro, a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche

  • Le unità portatili sono più economiche, mentre i sistemi per l’intera abitazione richiedono un investimento iniziale più elevato

Soluzioni portatili: ventilatori, unità mobili e sistemi di raffrescamento ibridi

Le soluzioni di raffrescamento portatili offrono grande flessibilità, in particolare per chi vive in affitto, per installazioni temporanee o per abitazioni prive di canalizzazioni. Sono adatte a stanze di piccole dimensioni e a un raffrescamento mirato.

I ventilatori fanno circolare l’aria e favoriscono il raffrescamento evaporativo della pelle, senza abbassare la temperatura dell’aria, mentre le unità portatili di climatizzazione rimuovono attivamente calore e umidità.

Queste unità ibride forniscono un raffrescamento efficiente dal punto di vista energetico grazie alla tecnologia basata sull’evaporazione, usando molta meno elettricità rispetto ai climatizzatori tradizionali. Migliorano inoltre la qualità dell’aria interna grazie ai filtri che rimuovono sostanze inquinanti, allergeni, polvere e alcuni batteri.

I modelli ibridi combinano il raffrescamento evaporativo alla filtrazione, per una soluzione intermedia utile dove serve un apporto di aria purificata.

La manutenzione consiste nello scarico della condensa, nella pulizia dei filtri e nella sostituzione periodica dei pannelli di raffreddamento.

L’installazione in genere è di tipo plug-and-play: serve solo una presa di corrente e, quando necessario, l’accesso a una finestra.

È possibile risparmiare energia e ridurre il calore tramite le barriere d'aria e i cool roof? E come?

I tetti ventilati sfruttano rivestimenti riflettenti, membrane chiare o green roof per riflettere la radiazione solare, riducendo la temperatura del tetto fino a 30 °C e abbassando il fabbisogno di raffrescamento dal 10 al 30%. Abbinati a una buona coibentazione e ventilazione del sottotetto, offrono eccellenti vantaggi a lungo termine. Completano questo approccio le soluzioni smart per sottotetti compatibili con Daikin.

Il costo di installazione di un tetto ventilato varia a seconda della tipologia: ad esempio, i rivestimenti riflettenti aggiungono circa 2–5 € al m² rispetto alla vernice standard, mentre le membrane riflettenti aumentano i costi di 10–20 € al m². Nonostante i costi iniziali più elevati, i tetti ventilati col tempo fanno risparmiare quantità notevoli di energia.

La tecnica del cool roof è adatta sia alle abitazioni, sia agli edifici commerciali, in particolare nei climi caldi o soleggiati. Nel tempo, il ritorno sull’investimento è garantito, grazie a bollette energetiche ridotte e a una vita utile dell’impianto HVAC prolungata.

In abbinamento al raffrescamento passivo o all’automazione smart, queste soluzioni offrono un modo scalabile per ridurre i consumi energetici e mantenere il comfort termico in modo sostenibile.

In che modo la tecnologia delle case smart può migliorare l’efficienza del raffrescamento?

I termostati intelligenti, le tende automatiche e i sensori della qualità dell’aria ottimizzano il comfort termico e i consumi energetici. Le tende, ad esempio, bloccano il calore quando i raggi solari sono più potenti, mentre i controlli intelligenti attivano gli aspiratori da tetto o le tapparelle, anziché ricorrere all’aria condizionata. Quando la tecnologia smart è integrata senza soluzione di continuità con i sistemi passivi e meccanici, consente un raffrescamento reattivo ed efficiente.

Le pompe di calore come soluzione duplice

Le pompe di calore forniscono riscaldamento e raffrescamento trasferendo (e non generando) il calore, risultando molto più efficienti dei sistemi tradizionali. Sebbene i costi iniziali siano più elevati, i possibili risparmi (da circa 240 a 260 euro l’anno per una casa che consuma 10.000 kWh annui) permettono un ritorno sull’investimento nel giro di qualche anno, soprattutto se alimentate da fonti rinnovabili. I vantaggi per l’ambiente e la flessibilità energetica le hanno rese centrali nell'offerta Daikin per il riscaldamento e il raffrescamento domestico.

Consigli pratici per mantenere la casa più fresca

Ridurre l’apporto di calore interno è una delle strategie più semplici ed economiche per mantenere la casa più fresca senza dipendere eccessivamente dai sistemi meccanici.

Riduci le fonti di calore interne

  • Passa alle luci a LED: le lampadine a incandescenza trasformano fino al 90% della loro energia in calore
  • Cerca di non usare forno e fornelli nelle ore più calde: cucina la mattina presto o dopo il tramonto, oppure usa il microonde o un barbecue all’esterno
  • Posiziona strategicamente gli elettrodomestici: tieni le apparecchiature che generano calore lontane dai termostati e l’una dall’altra.

Riduci l’apporto di calore solare

  • Usa tende oscuranti e coperture isolanti per le finestre per bloccare i raggi solari e mantenere fresca l’aria all’interno
  • Applica pellicole o schermature ai vetri per ridurre la radiazione UV e infrarossa lasciando comunque entrare la luce naturale

Migliora la coibentazione e la tenuta all’aria

  • Sigilla fessure e crepe attorno a porte, finestre, tubature e prese elettriche
  • Migliora la coibentazione e la tenuta all’aria del sottotetto: il calore tende ad accumularsi nel sottotetto e a irradiarsi verso il basso

Migliora la ventilazione

  • Gli interventi che migliorano la ventilazione, come l’installazione di ventole di estrazione alimentate a energia solare o griglie aggiuntive, aiutano a rimuovere l’aria calda intrappolata
  • Una migliore ventilazione ridurrà il carico su ventilatori e sistemi di raffrescamento

Quali soluzioni di raffrescamento funzionano meglio nelle varie zone climatiche?

  • Nelle regioni umide (come il sud del Regno Unito e alcune zone dell’Europa), le pompe di calore o i climatizzatori risultano vantaggiosi, perché integrano funzioni di deumidificazione.
  • Zone aride: raffrescamento evaporativo e metodi di raffrescamento passivo sono efficienti ed economici.
  • Appartamenti cittadini: opta per unità portatili, tende e sistemi smart.
  • Case singole: puoi installare aspiratori da tetto, tetti ventilati e pompe di calore con controlli intelligenti.

Considerazioni economiche: costi iniziali e a lungo termine

Quando si sceglie un sistema di raffrescamento, occorre considerare sia l’investimento iniziale, sia i costi lungo tutto il ciclo di vita. Ogni soluzione comporta prezzi, consumi energetici e necessità di manutenzione differenti.

Sistema di raffrescamento

Costo iniziale

Manutenzione

Spese energetiche

Note

Condizionatori da finestra

Basso

Moderata (pulizia del filtro, interventi di ripristino all’inizio della stagione)

Medio-alte

Efficaci per una stanza singola, ma in generale meno efficienti.

Unità portatili

Basso-medio

Bassa

Medie

Flessibili, ma possono essere rumorose e consumare molta energia.

Refrigeratori evaporativi

Basso-medio

Bassa (ricarica dell’acqua, sostituzione periodica del pannello)

Basse

Perfetti per i climi secchi, sconsigliati nelle zone umide.

Pompe di calore

Alto

Bassa

Basse

Doppia funzione, efficienza elevata, spesso coperte da forme di incentivo.

Cool roof

Medio-alto (€20–40/m²)

Molto bassa

Basse

Ritorno sull’investimento a lungo temine grazie alla dispersione passiva del calore.

Aspiratori da tetto

Basso-medio

Molto bassa

Basse

Estrazione efficiente del calore per i piani alti.

Sono disponibili numerosi incentivi e contributi governativi per ridurre il costo iniziale delle soluzioni sostenibili. Ad esempio:

  • Il Regno Unito e l’Unione europea offrono incentivi economici a chi installa le pompe di calore ed esegue interventi di isolamento nell’ambito dei programmi di decarbonizzazione. Ad esempio, in Germania l’Ufficio federale per gli affari economici e il controllo delle esportazioni (BAFA) offre sussidi che coprono fino al 45% dei costi di installazione delle pompe di calore e degli interventi di riqualificazione energetica.

È possibile avere un raffrescamento efficace senza arrecare danni all’ambiente?

Con l’aumento della domanda globale di raffrescamento crescerà anche l’impronta di carbonio del settore, a meno che non si facciano scelte informate e consapevoli.

I climatizzatori tradizionali sono causa di un aumento globale nell’uso dell’elettricità e nelle emissioni. I refrigeratori evaporativi, invece, consumano fino al 75% di energia in meno e hanno un impatto ambientale ridotto, ma sono efficaci solo nei climi aridi.

I condizionatori tradizionali si basano su cicli di refrigerazione con compressore che richiedono grandi quantità di elettricità, rendendoli responsabili di una quota crescente del consumo energetico globale e delle emissioni di CO₂.

Le pompe di calore, che forniscono sia riscaldamento che raffrescamento trasferendo il calore anziché generarlo, sono molto più efficienti dal punto di vista energetico. Abbinate a fonti di energia elettrica rinnovabili, possono ridurre le emissioni di CO₂ fino al 60% rispetto ai sistemi tradizionali.

Soluzioni di raffrescamento sostenibili per la salute, il comfort e il futuro

In un’Europa sempre più calda, il raffrescamento è destinato a diventare una necessità: la sfida è mantenere il comfort senza aumentare i consumi energetici e l’impatto ambientale. Le alternative più efficaci alla climatizzazione tradizionale combinano progettazione passiva, controlli intelligenti e sistemi efficienti dal punto di vista energetico come le pompe di calore, sempre scelti in base alla zona climatica e al tipo di edificio. Riducendo la domanda energetica e tutelando la salute e il comfort interno, le soluzioni di raffrescamento sostenibili rappresentano una strada percorribile, pratica e a prova di futuro. L’approccio di Daikin è incentrato sul raffrescamento consapevole, che migliora la resilienza oggi e nel lungo termine.

Punti chiave

  • Il raffrescamento non è un lusso, ma uno strumento necessario per la salute, in un’Europa sempre più soggetta alle ondate di calore.

  • La climatizzazione tradizionale aumenta i consumi energetici e le emissioni, pertanto le alternative efficienti sono essenziali.

  • È necessario adeguare la soluzione al clima: il raffrescamento passivo ed evaporativo è adatto alle regioni secche, mentre le pompe di calore offrono le migliori prestazioni nei climi misti e umidi.

  • Le tecnologie smart riducono il fabbisogno di raffrescamento ottimizzando ombreggiamento, ventilazione e utilizzo dei sistemi prima che sia necessario accendere l’aria condizionata.
  • Le pompe di calore efficienti dal punto di vista energetico forniscono comfort a lungo termine ed emissioni ridotte, soprattutto quando abbinate all’energia rinnovabile.

Stai cercando una soluzione di raffrescamento che unisca comfort, efficienza energetica e sostenibilità?