Quanto sono efficaci i purificatori d'aria Daikin?
Quando investi in un purificatore d'aria Daikin, vuoi poter contare sui migliori risultati possibili: per questo motivo siamo orgogliosi di annunciare che i nostri prodotti sono stati testati da autorità prestigiose, come l'Institut Pasteur de Lille, la British Allergy Foundation UK e l’European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).
La qualità dell'aria all’interno delle case è più importante che mai. La nostra è infatti una "indoor generation": trascorriamo fino al 90% del tempo in casa, ma molti di noi non sanno che l'aria interna può essere fino a cinque volte più inquinata rispetto a quella esterna.
È un problema invisibile, che però può essere risolto grazie ai purificatori d'aria Daikin: una soluzione ideale per rendere più pulita e sana l'aria che tu e la tua famiglia respirate.
I depuratori d'aria Daikin sono noti per la loro efficacia, grazie al filtro elettrostatico HEPA ad alte prestazioni, un sistema altamente efficiente progettato per rimuovere le particelle più piccole. La nostra tecnologia brevettata Streamer è progettata per eliminare con precisione virus e allergeni.
Anche se oggi il Covid appare meno minaccioso, il mondo ha imparato a conoscere l'importanza dell'aria pulita e i suoi benefici per la salute, dalla diminuzione del numero di fattori ambientali scatenanti di patologie come l'asma e le allergie alla riduzione della diffusione di malattie trasmesse per via aerea. Un'aria interna più pulita può inoltre proteggere dagli inquinanti esterni, come smog e fumo. Quando scegli un purificatore d'aria Daikin, vogliamo assicurarti la massima tranquillità.
Desideriamo offrirti il meglio in fatto di purificazione dell'aria, perciò ci siamo rivolti ai principali esperti del settore per testare i nostri prodotti. Abbiamo ricevuto i risultati dei test da alcune delle istituzioni più rinomate del mondo.
Come viene testata l’efficacia dei purificatori d'aria Daikin nel contrastare i virus respiratori?
Daikin è da sempre pioniera in fatto di soluzioni innovative, per questo ci teniamo a testare l'efficacia dei nostri purificatori d'aria. Abbiamo chiesto al rinomato laboratorio francese Institut Pasteur de Lille (IPL) di testare rigorosamente le nostre unità* e siamo orgogliosi di condividere due dei risultati più importanti che abbiamo ricevuto:
- I purificatori d'aria Daikin eliminano il 99,98% del coronavirus umano HCoV-229E in 2,5 minuti. Questo virus appartiene alla stessa famiglia del SARS-CoV-2, il coronavirus che ha causato la pandemia di Covid-19.
- Le unità sono state valutate efficaci al 99,93% anche contro il virus H1N1 (responsabile della comune influenza) in 2,5 minuti.
Ciò significa che i purificatori d'aria Daikin possono aiutare nella lotta contro le malattie respiratorie, e che il depuratore compatto plug-and-play può contribuire fortemente a ridurre il rischio di trasmissione dei virus respiratori.
L’approvazione dell'IPL è molto importante per noi: l'istituto è stato fondato nel 1894 per far fronte alle epidemie e ancora oggi è leader nella promozione della prevenzione delle malattie e delle corrette misure igieniche. L'IPL, con i suoi 33 team di ricerca, collabora solo con partner accuratamente selezionati, quindi la fiducia nei prodotti Daikin, comprovata attraverso rigorosi test, la dice lunga sulla nostra qualità.
Sappiamo che desideri una casa sicura e protetta contro la diffusione dei virus respiratori e siamo orgogliosi di aiutarti a ottenerla con i nostri purificatori d'aria collaudati.
Guarda questo video per avere più informazioni sull'Institut Pasteur de Lille:
*Per saperne di più sulle unità testate e sui risultati dei vari test, fai clic qui: https://www.daikin.eu/en_us/press-releases/institut-pasteur-de-lille-validates-effectiveness-of-daikin-s-air-purifiers-against-human-coronavirus.html
Come può un purificatore d'aria Daikin aiutare a combattere le allergie?
Se le allergie sono in aumento è proprio perché trascorriamo più tempo in casa. È quindi fondamentale ridurre al minimo gli agenti irritanti e inquinanti per non dover ricorrere ai farmaci per contrastare i sintomi.
I purificatori d'aria Daikin sono in grado di bloccare gli allergeni causati da animali domestici, fumo e altre sostanze irritanti prima che diventino un problema.
Siamo lieti di annunciare che le nostre soluzioni per contrastare le allergie sono state approvate da Allergy UK, che ne ha certificato l’efficienza nel ridurre le particelle di piccole dimensioni, tra cui allergeni, batteri e virus.
Anche l’European Centre for Allergy Research Foundation ha testato i depuratori d'aria Daikin e li ha ritenuti efficaci contro le allergie. I criteri ECARF vengono aggiornati regolarmente per riflettere le più recenti scoperte scientifiche, pertanto questa approvazione costituisce un’ulteriore prova degli elevati standard Daikin.
Con tre certificazioni, hai la certezza che scegliendo Daikin otterrai l'aria pulita di cui tu e la tua famiglia avete bisogno.
Dai un’occhiata ai nostri purificatori d'aria in sconto
Preparati alla stagione invernale regalando ai tuoi cari un'aria più salubre - con uno sconto vantaggioso
Confronta i modelli (1)
Confronta i modelli
Colori
Colori
Confronta
Acquista direttamente da Daikin tramite il nostro webshop
Entra nello shop Daikin e goditi i vantaggi che offriamo a chi acquista direttamente dal nostro sito: Spedizione gratuita, garanzia di 1 anno sull'acquisto, consegne comode e un servizio clienti eccellente.
Ulteriori informazioni sulle soluzioni per la qualità dell'aria interna
Mantenere una buona qualità dell'aria interna è fondamentale per creare un ambiente sano in cui vivere. Di seguito trovi le risposte ad alcune domande comuni che ti aiuteranno a capire come i depuratori d'aria possono influire sulla salute, sul comfort e sul benessere generale.
Qual è la funzione di un purificatore d’aria?
Un purificatore d'aria può rimuovere dall'aria inquinanti, allergeni e altri contaminanti. Tramite una combinazione di tecnologie, come i filtri HEPA elettrostatici, i filtri a carboni attivi e gli ionizzatori, i purificatori d'aria contribuiscono a catturare e neutralizzare gli agenti inquinanti, rendendo l'aria che respiri molto più pulita.
I 5 vantaggi dell'utilizzo di un purificatore d'aria
Ci sono molti vantaggi nell’utilizzo di un purificatore d'aria a casa o in ufficio. Eccone alcuni:
- Miglioramento della qualità dell'aria interna tramite la rimozione di inquinanti quali polvere, polline, peli di animali, spore di muffa e fumo.
- Riduzione dei sintomi di allergie e asma grazie alla rimozione degli allergeni.
- Riduzione degli odori, ad esempio quello di fumo, cucina e delle sostanze chimiche, grazie ai filtri a carboni attivi e ad altre tecnologie di purificazione.
- Il miglioramento del sonno è uno dei principali vantaggi di un purificatore d'aria. Questo dispositivo crea infatti un ambiente di riposo più pulito e confortevole, rimuovendo gli inquinanti e gli allergeni dall'aria.
- Creazione di un ambiente di vita o di lavoro più confortevole e accogliente, grazie all’eliminazione degli inquinanti e degli allergeni.
Ci sono sette segnali che indicano che la tua casa o il tuo ufficio potrebbero beneficiare di un purificatore d'aria:
- Sintomi come mal di testa, starnuti o tosse, che possono essere correlati a una scarsa qualità dell'aria
- Accumulo di polvere, muffa o altri inquinanti visibili in casa
- Particelle di polvere prodotte da una ristrutturazione recente o da un nuovo mobilio
- Odori sgradevoli o persistenti, come quelli di fumo, cibo cucinato e prodotti chimici per la pulizia, o anche l’odore di un camino
- Necessità di alleviare i sintomi di allergie o asma
- Elevati livelli di inquinamento atmosferico dovuti a un ambiente urbano densamente popolato
- Necessità di rimuovere peli di animali domestici e altri allergeni dall'aria
I purificatori d'aria Daikin sono dotati di filtri elettrostatici HEPA ad alta efficienza, progettati per rimuovere dall'aria il 99,97% delle particelle di piccole dimensioni, fino a 0,3 micron, compresi gli allergeni più comuni come polveri, polline e residui di peli di animali domestici.
La rimozione di queste piccole particelle e degli allergeni migliora la qualità dell'aria e riduce i sintomi di allergie e asma.
I purificatori d'aria sono in grado di filtrare l'odore del fumo e le particelle nocive rilasciate nell’aria dalle sigarette utilizzando una combinazione di tecnologie, come i filtri elettrostatici HEPA ad alta efficienza e i filtri a carboni attivi.
I filtri antiparticolato ad alta efficienza sono progettati per rimuovere dall'aria il 99,97% delle particelle più piccole (fino a 0,3 micron), tra cui fumo, catrame e nicotina. I purificatori d'aria con filtri antiodore rimuovono dall'aria i composti organici volatili (VOC), come gli odori di fumo e le sostanze chimiche, assorbendoli e neutralizzandoli.
Se vuoi acquistare un purificatore d'aria per motivi di salute e per eliminare il fumo, assicurati che sia dotato di un filtro HEPA e verifica il valore CADR (Clean Air Delivery Rate). Più alto è il valore, più il purificatore sarà efficiente nel rimuovere fumo, polvere e polline dall'aria.
La filtrazione HEPA è un sistema di filtraggio del particolato dell'aria ad alta efficienza progettato per catturare le polveri sottili. Gli studi dimostrano che questo sistema rimuove il 99% delle particelle di dimensione compresa tra 0,1 μm e 2,5 μm.
Come funziona il filtro HEPA?
Il filtro elettrostatico HEPA di Daikin cattura la polvere in modo efficiente grazie alle forze elettrostatiche, quindi non è soggetto a intasamenti.
Quali sono i vantaggi di un purificatore d’aria con filtro HEPA?
Un purificatore d'aria dotato di filtro HEPA è in grado di purificare una quantità maggiore di aria.
A differenza di alcuni filtri a maglia fine, il filtro HEPA non si intasa di polvere ed è in grado di catturare particelle più piccole.
I vantaggi includono una migliore qualità dell'aria, poiché il purificatore d'aria HEPA rimuove un'ampia gamma di inquinanti e allergeni e può ridurre i sintomi di allergie e asma.
I filtri HEPA durano in genere più a lungo degli altri filtri, il che li rende un'opzione economicamente vantaggiosa nel lungo periodo. Il filtro Daikin ha una durata di 10 anni.
Un sistema di ventilazione domestico migliora la qualità dell'aria immettendo aria fresca dall'esterno ed eliminando l'aria viziata presente nell'ambiente interno. Utilizza inoltre uno scambiatore di calore per mantenere stabili le temperature e i livelli di umidità, riducendo così i costi di riscaldamento. Sono presenti inoltre dei filtri che aiutano a rimuovere gli inquinanti e gli allergeni, rendendo l'aria più pulita e sana.
Un sistema HRV centralizzato DUCO migliora la qualità dell'aria immettendo aria fresca dall'esterno ed eliminando l'aria viziata presente all’interno. Ciò avviene grazie a uno scambiatore di calore, che mantiene la temperatura interna molto più stabile.
Il sistema di ventilazione è costituito da due componenti principali:
1) Scambiatore di calore: lo scambiatore di calore è un dispositivo che trasferisce il calore dall'aria interna viziata all'aria fresca proveniente dall’esterno. In questo modo, la temperatura interna si mantiene stabile, riducendo i costi di riscaldamento.
2) Filtri: il sistema contiene anche filtri che contribuiscono a rimuovere gli inquinanti e gli allergeni dall'aria. Questi filtri catturano e neutralizzano gli inquinanti in circolazione, rendendo l'aria all'interno della casa o dell'ufficio più pulita e sana.
Inoltre, il sistema HRV centralizzato DUCO regola in modo automatico la velocità del ventilatore in base alla qualità dell'aria. È presente anche una funzione di regolazione con timer che permette al sistema di funzionare per un periodo di tempo specifico nelle diverse stanze.
La manutenzione periodica del sistema HRV centralizzato DUCO è fondamentale per garantirne l'affidabilità e la longevità. È consigliabile effettuare la pulizia delle bocchette DucoVent, la sostituzione dei filtri e verificare l’assenza di eventuali perdite o altre anomalie.
È inoltre importante mantenere le bocchette di aspirazione e mandata libere da qualsiasi ostruzione e controllare regolarmente l'indicatore di sostituzione dei filtri per verificare che non siano intasati e non debbano essere sostituiti.
Anche il flusso d'aria e la temperatura nelle diverse stanze della casa o dell'ufficio devono essere tenuti in considerazione e controllati regolarmente per garantire che il sistema distribuisca l'aria fresca in modo uniforme in tutto l'edificio.
Un sistema di ventilazione contribuisce a migliorare la qualità dell'aria interna in diversi modi.
Oltre a portare l’aria fresca esterna all'interno, fa fuoriuscire l’aria viziata. Questo processo è noto come "ricambio d'aria" e contribuisce a eliminare e diluire l'inquinamento atmosferico, gli allergeni e altri contaminanti.
1) Bocchette: il nostro sistema di ventilazione utilizza una combinazione di bocchette DucoVent di aspirazione e mandata per far circolare l'aria fresca in tutto l'edificio, distribuendola attraverso filtri HEPA. Questi filtrano e quindi neutralizzano l'aria interna, rendendo l'ambiente più sano e pulito.
2) Riduzione delle allergie e dei sintomi dell'asma: un sistema di ventilazione aiuta ad alleviare i sintomi di allergie e asma rimuovendo le particelle dannose dall'aria.
3) Riduzione degli odori: le attività quotidiane, come ad esempio cucinare, possono dare luogo a odori indesiderati. Un sistema di ventilazione aiuta a eliminare questi odori sgradevoli, rendendo l'ambiente più confortevole.
4) Maggiore comfort: un sistema di ventilazione può contribuire a creare uno spazio abitativo o lavorativo più confortevole e piacevole. Rimuove gli inquinanti, i cattivi odori e gli allergeni, creando un ambiente più pulito e sicuro.
La scarsa ventilazione ha conseguenze sia sugli edifici che sulla salute. Nelle case non adeguatamente ventilate si può verificare un accumulo di umidità, con conseguente formazione di muffa e cattivo odore nel cartongesso o in altri materiali da costruzione. Un accumulo di umidità può anche portare a danni strutturali e deterioramento, attirando parassiti e infiltrazioni. Un’altra possibile conseguenza è che gli edifici possono diventare troppo caldi o freddi, portando a un maggiore consumo di energia e quindi a un aumento dei costi. L'accumulo di muffa, batteri e un’aria di scarsa qualità possono inoltre causare problemi respiratori, allergie e senso di affaticamento. I due problemi sono interconnessi e il miglioramento della ventilazione può aiutare in entrambi i casi.
Soluzioni per migliorare la qualità dell'aria
Esistono molte soluzioni per risolvere il problema della cattiva qualità dell'aria. Le soluzioni di ventilazione naturale, come aprire le finestre, evitare l’utilizzo di candele o caminetti, possono essere d'aiuto. Tuttavia, la soluzione più efficace è l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica, che rappresenta una soluzione sostenibile e di sicuro effetto per migliorare la qualità dell'aria. Se ne hai già uno, la sostituzione e la pulizia dei filtri ti darà immensi benefici.
Ecco quattro modi in cui un sistema di ventilazione efficiente può ridurre i costi delle tue utenze domestiche.
1) Risparmio energetico: installare un sistema HRV aiuta a risparmiare energia (è il modo più efficace per ridurre le spese). Trasferisce il calore dall'aria in uscita dall'ambiente interno, all'aria fresca proveniente dall'esterno, in modo da mantenere stabile la temperatura. In questo modo si riduce la necessità di attivare il riscaldamento, risparmiando sui costi dell’energia.
2) Riduzione dei carichi di riscaldamento e raffreddamento: immettendo aria fresca proveniente dall’esterno e rimuovendo quella viziata dall’interno, il sistema di ventilazione contribuisce a ridurre i carichi di riscaldamento e raffreddamento del sistema HVAC. A sua volta, questo aiuta a prolungare la vita delle apparecchiature HVAC, portando a una riduzione dei costi di manutenzione.
3) Riduzione di allergie e asma: il sistema HRV centralizzato Duco contribuisce in modo significativo a ridurre i sintomi di allergie e asma rimuovendo le particelle nocive dall'aria.
4) Bassi costi di manutenzione: il sistema Duco ha un costo di manutenzione ridotto ed è costruito con materiali di alta qualità e tecnologie avanzate, che lo rendono resistente e duraturo.
Un installatore professionista esaminerà l'edificio e redigerà una stima dei costi. Tra i fattori oggetto della valutazione per la scelta del sistema e del processo di installazione più sicuri ed efficienti, vi sono le dimensioni dell'edificio e il numero degli abitanti. Il professionista progetterà il sistema di ventilazione più adatto, tenendo conto delle normative in campo edilizio e degli adeguamenti necessari per gli edifici più vecchi, prima di procedere con l’installazione delle canalizzazioni Ducoflex. Il sistema deve essere accessibile in modo da poter essere regolarmente testato e ispezionato per la manutenzione e l’ammodernamento.
L'installazione di un sistema di ventilazione prevede alcuni passaggi:
1) Valutazione preliminare: un professionista valuta l'edificio per determinare il tipo di sistema di ventilazione più adatto. Tra i fattori presi in esame vi sono le dimensioni dell'edificio, il numero di occupanti e il livello di inquinamento dell'aria nella zona.
2) Progettazione: il passo successivo è la progettazione del sistema di ventilazione. Vengono determinate la disposizione delle canalizzazioni Ducoflex, la posizione delle bocchette di aspirazione e mandata, le dimensioni e le tipologie di apparecchiature necessarie.
3) Installazione: l'installazione del sistema di ventilazione inizia in genere con le canalizzazioni Ducoflex. Queste sono poi collegate alle bocchette di aspirazione e mandata, che normalmente si trovano sulle pareti o sul soffitto.
4) Messa in funzione: una volta completata l'installazione, il professionista testerà il sistema per assicurarsi che funzioni correttamente, che il flusso d'aria sia bilanciato e il sistema sia a norma di legge.
5) Manutenzione: qualsiasi sistema di ventilazione richiede una manutenzione costante, quindi è importante assicurarsi che l'installatore esegua controlli regolari.
Scopri di più sulla qualità dell’aria interna
Perché la qualità dell’aria interna è così importante? Prova a pensare a quante volte inspiriamo ed espiriamo in un giorno.
Acquista direttamente da Daikin tramite il nostro webshop
Entra nello shop Daikin e goditi i vantaggi che offriamo a chi acquista direttamente dal nostro sito: Spedizione gratuita, garanzia di 1 anno sull'acquisto, consegne comode e un servizio clienti eccellente.