Passa al contenuto principale

Scienza e praticità della tecnologia a pompa di calore

Le pompe di calore ad aria offrono riscaldamento e raffrescamento efficienti tramite l’estrazione di energia rinnovabile dall'aria esterna, anche in inverno. Usano energia elettrica, ma producono molto più calore di quanto ne consumano, perciò costituiscono un'alternativa più ecologica alle caldaie a gas o a gasolio. In questa guida scoprirai come funzionano, la differenza tra i sistemi aria-aria e aria-acqua, i costi medi di installazione e i livelli di efficienza, per capire se la pompa di calore può fare al caso tuo.

Cos’è una pompa di calore ad aria?

Una pompa di calore ad aria è un sistema di riscaldamento e raffrescamento che estrae energia termica dall'aria esterna e la trasferisce all'interno dell'edificio per fornire un clima confortevole tutto l'anno. Invece di bruciare combustibile per generare calore, questa tecnologia utilizza l'elettricità per trasferire il calore già esistente da un luogo all'altro.

Le pompe di calore ad aria sono in grado di fornire riscaldamento in inverno e, come opzione, raffrescamento in estate con un unico sistema sostenibile. Poiché sfruttano l'aria esterna come risorsa rinnovabile e non bruciano combustibili fossili, sono un'alternativa a emissioni ridotte alle tradizionali caldaie a gas, gasolio e GPL.

Anche nell'aria fredda è presente energia termica utilizzabile. L'energia termica non è altro che l'energia immagazzinata nelle particelle in movimento: più si muovono velocemente, più si scaldano. Catturando e concentrando questa energia, una pompa di calore ad aria può riscaldare una casa in modo efficiente anche quando le temperature esterne sono basse.

Davanti all'aumento dei costi energetici e alle crescenti pressioni climatiche, in Europa un numero sempre maggiore di proprietari di casa sta passando alle pompe di calore ad aria, garanzia di comfort affidabile tutto l'anno. Gli impianti di riscaldamento centralizzati tradizionali che bruciano combustibili fossili possono essere costosi, inefficienti e molto inquinanti. In molti casi, la sostituzione o il passaggio a una pompa di calore ad aria può migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni.

Se desideri sostituire l'intero sistema di riscaldamento, ridurre i consumi energetici o semplicemente mantenere un clima interno confortevole sia in inverno che in estate, il primo passo è capire come funziona la tecnologia della pompa di calore ad aria.

Come funzionano le pompe di calore ad aria?

Le pompe di calore ad aria funzionano estraendo il calore dall'aria esterna, aumentandone la temperatura attraverso la compressione e trasferendo il calore all'interno dell'abitazione. Questo processo consente loro di funzionare in modo efficiente anche a temperature inferiori allo zero, rendendole adatte all'uso tutto l'anno.

Per capire il principio di base ecco un semplice esempio: quando si gonfia un pneumatico di bicicletta, la valvola si scalda perché l’aria viene compressa. La compressione aumenta la temperatura: è proprio questo principio fisico che rende possibile la tecnologia delle pompe di calore.

In pratica, il sistema funziona in tre fasi:

  1. L'unità esterna assorbe il calore dall'aria circostante.

  2. Il compressore ne aumenta la temperatura.

  3. Il calore viene trasferito all'interno, sotto forma di aria calda (nei sistemi aria-aria) o di acqua riscaldata (nei sistemi aria-acqua).

Poiché il sistema trasferisce calore invece di generarlo tramite combustione, può fornire molta più energia termica rispetto all’elettricità che consuma.

Per un’analisi più approfondita del ciclo di refrigerazione e dei componenti del sistema, leggi la nostra guida al funzionamento delle pompe di calore.

Tipi di pompe di calore ad aria

Esistono due tipi di pompe di calore ad aria: aria-aria e aria-acqua.

Pompe di calore aria-aria

Le pompe di calore aria-aria sono note anche come climatizzatori. Forniscono riscaldamento immettendo aria calda all'interno dell'abitazione e sono inoltre in grado di invertire il processo per fornire raffrescamento durante l'estate.

Come funzionano le pompe di calore aria-aria

I sistemi aria-aria trasferiscono il calore tra l'aria esterna e l'aria all’interno dell'abitazione. Un'unità esterna assorbe il calore, anche in inverno, e un compressore lo porta alla temperatura desiderata. All'interno, una ventola soffia l'aria su una serpentina riscaldata, distribuendo il calore negli ambienti. In estate il ciclo si inverte, e la pompa di calore fornisce aria condizionata.

Pompe di calore aria-acqua

Le pompe di calore aria-acqua riscaldano l'acqua per i radiatori e il riscaldamento a pavimento. Inoltre, forniscono acqua calda sanitaria ai rubinetti.

Come funzionano le pompe di calore aria-acqua

Questi sistemi estraggono il calore dall'aria esterna per poi trasferirlo all'acqua anziché all'aria. L’acqua così riscaldata è destinata a radiatori, riscaldamento a pavimento e serbatoi dell'acqua calda sanitaria. Sono sistemi particolarmente efficienti con gli impianti di riscaldamento a bassa temperatura, come il riscaldamento a pavimento, e possono fornire acqua calda per rubinetti e docce.

Quanto sono efficienti le pompe di calore ad aria?

I sistemi aria-aria e aria-acqua funzionano entrambi grazie all’elettricità, ma sono molto più efficienti delle caldaie tradizionali. La loro efficienza viene misurata tramite il Coefficiente di prestazione stagionale (SCOP). Le pompe di calore aria-acqua raggiungono in genere uno SCOP di circa 4, ovvero quattro unità di calore generate per ogni unità di elettricità utilizzata. Sebbene lo SCOP diminuisca con il freddo, le pompe di calore garantiscono buone prestazioni durante tutto l’anno e sono ampiamente utilizzate anche in climi rigidi come quelli scandinavi. Per ottenere le migliori prestazioni, le abitazioni devono essere ben isolate e il sistema correttamente dimensionato.

Costi e vantaggi

Pompe di calore aria-aria

Le pompe di calore aria-aria (dette anche climatizzatori) sono in genere più convenienti da installare rispetto ai sistemi aria-acqua, poiché non richiedono l’integrazione con una rete di riscaldamento ad acqua.

Nelle abitazioni di dimensioni ridotte, l’installazione di un sistema monosplit comporta un investimento compreso tra 1.300 e 3.500 euro, a seconda della capacità del sistema e della complessità dell'installazione.

I costi variano in base a:

  • Capacità termica richiesta
  • Numero di unità interne
  • Accessibilità dell'installazione

In termini di efficienza, i sistemi aria-aria possono raggiungere valori SCOP superiori a 5 in condizioni ottimali, anche se la maggior parte dei modelli si attesta mediamente tra 3 e 4 su base stagionale. Questi sistemi offrono inoltre un'ampia scelta in termini di prodotti, con tutti i modelli in grado di fornire anche il raffrescamento quando necessario.

Monitorando i consumi energetici, i proprietari possono capire quando l’utilizzo del sistema risulta più efficiente rispetto ad altre fonti di riscaldamento.

Un limite rispetto alle pompe di calore aria-acqua è che di solito è necessario un sistema separato per la produzione di acqua calda sanitaria. Tuttavia, alcuni produttori offrono configurazioni che permettono il collegamento a un serbatoio di accumulo per l’acqua sanitaria. È inoltre necessario prevedere spazio per le unità interne, siano esse installate a parete o a soffitto.

Pompe di calore aria-acqua

Le pompe di calore aria-acqua sono progettate per sostituire l'intero sistema di riscaldamento centralizzato. In alcuni casi è possibile utilizzare i radiatori esistenti.

I radiatori tradizionali sono generalmente più piccoli e pensati per temperature di mandata più elevate, il che può influire sull’efficienza complessiva del sistema. In alcune abitazioni può essere consigliato sostituire i radiatori per ottimizzare le prestazioni.

I costi di installazione vanno da circa 8.460 a 15.000 euro, a seconda delle dimensioni dell’immobile, del livello di isolamento e delle modifiche necessarie all’impianto.

Se l’installazione avviene nell’ambito di una nuova costruzione o di una ristrutturazione importante, l’integrazione può risultare più semplice, riducendo di conseguenza i costi.

Aria-aria e aria-acqua: differenze principali

Caratteristica

Aria-aria

Aria-acqua

Sorgente di calore

Aria calda

Acqua riscaldata

RiscaldamentoBuonoOttimo (soprattutto con riscaldamento a pavimento)
RaffrescamentoSìSì

Produzione di acqua calda sanitaria

Dipende dal costruttore

Sì

Costi di installazione

Più bassi

Più elevati

Complessità dell'installazione

Più semplice

Più complessa (dipende dal sistema di distribuzione esistente)

Climi adatti

Da miti a freddi

Da miti a molto freddi (con l'unità giusta)

Vantaggi per l’ambiente delle pompe di calore ad aria

Con l’inasprimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica da parte dei governi europei, il ruolo delle tecnologie di riscaldamento sostenibili è diventato centrale per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica. Le pompe di calore ad aria possono ridurre le emissioni domestiche di CO₂ di oltre la metà rispetto alle caldaie a gas, grazie all’utilizzo dell’energia rinnovabile presente nell’ambiente.

Sfruttando l’aria - una risorsa naturale sempre disponibile - e una quantità minima di elettricità, i sistemi aria‑acqua riducono in modo significativo la dipendenza dai combustibili fossili. Per molte famiglie, questo si traduce sia in costi di gestione più bassi sia in un contributo concreto agli obiettivi climatici nazionali.

Installazione e funzionamento

Installazione delle pompe di calore aria-aria

I sistemi aria-aria sono generalmente più rapidi e semplici da installare. In genere richiedono solo un'unità esterna e una o più unità di trattamento dell'aria interne, con un impatto minimo sull'abitazione. Poiché il sistema riscalda e raffresca l’aria direttamente, non sono necessarie modifiche all’impianto idraulico o alla distribuzione del calore della casa. Di conseguenza, i costi di installazione tendono a essere inferiori rispetto ai sistemi aria‑acqua.

In termini di efficienza, funzionano bene in climi da miti a freddi e garantiscono un riscaldamento e un raffrescamento efficienti, anche se l’efficienza in riscaldamento di solito è leggermente inferiore rispetto a quella dei sistemi aria‑acqua ben progettati, soprattutto in condizioni di freddo intenso.

Installazione delle pompe di calore aria-acqua

L’installazione dei sistemi aria-acqua è più complessa, perché devono essere collegati al sistema di riscaldamento ad acqua esistente, quindi ai radiatori, al riscaldamento a pavimento o a entrambi. Di solito necessitano di un’unità esterna, oltre a un modulo idronico, un serbatoio per l’acqua calda sanitaria e i componenti per la circolazione. Per questo i costi di installazione sono generalmente più elevati.

Tuttavia, offrono un’eccellente efficienza operativa, soprattutto se abbinati a sistemi di riscaldamento a bassa temperatura quali quelli a pavimento. Sono particolarmente adatti ai climi più freddi e hanno il vantaggio aggiuntivo di produrre acqua calda sanitaria, fornendo così una soluzione completa per riscaldamento e acqua calda.

Riscaldamento ad aria vs sistemi tradizionali

Rispetto alle caldaie a gas o a gasolio, le pompe di calore ad aria offrono un modo di riscaldare la casa completamente diverso e molto più sostenibile. Le caldaie tradizionali bruciano combustibili fossili, generando calore ma anche emissioni di anidride carbonica; le pompe di calore, invece, estraggono energia rinnovabile dall’aria e possono produrre da tre a quattro unità di calore per ogni unità di elettricità consumata.

Invece di generare brevi picchi di calore elevato, i sistemi ad aria forniscono un calore costante, a temperature moderate, per periodi più lunghi, mantenendo un comfort interno stabile e consumando nel complesso meno energia. Per questo motivo sono particolarmente adatti alle abitazioni ben isolate e dotate di radiatori moderni o impianti di riscaldamento a pavimento.

L’aspetto più interessante è che le pompe di calore ad aria eliminano le emissioni dirette di anidride carbonica e riducono drasticamente la dipendenza da gas o gasolio — un vantaggio sempre più rilevante in un contesto di prezzi energetici instabili e normative sempre più restrittive sui sistemi di riscaldamento a combustibili fossili.

Sebbene l’installazione richieda un investimento iniziale, i risparmi energetici nel lungo periodo, i costi di manutenzione ridotti e i possibili incentivi governativi rendono le pompe di calore una scelta economicamente vantaggiosa. Con un’Europa orientata verso la neutralità climatica e la progressiva eliminazione delle nuove caldaie a gas, passare a un sistema ad aria rappresenta un investimento a prova di futuro, che porta benefici sia ai proprietari di casa sia all’ambiente.

Integrazione intelligente: controlli e automazione

Le moderne pompe di calore funzionano perfettamente con termostati intelligenti e sistemi di programmazione che permettono di monitorare e regolare le temperature a distanza. Questi dispositivi, abbinati alle app per il monitoraggio dei consumi energetici, forniscono informazioni sui modelli di consumo, così gli utenti possono regolare le prestazioni e risparmiare energia.

Le pompe di calore Daikin funzionano con la nostra app Onecta, che consente di controllare e monitorare lo stato del sistema di riscaldamento da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Configurazioni degli impianti di riscaldamento

La pompa di calore aria-aria non è in grado di interfacciarsi con i radiatori. Funziona riscaldando e immettendo l’aria direttamente negli ambienti (un po’ come un climatizzatore al contrario) e non produce acqua calda destinata a un impianto di riscaldamento idronico centralizzato.

I sistemi aria‑acqua, invece, si collegano a radiatori, riscaldamento a pavimento o soluzioni ibride in affiancamento a una caldaia esistente. Questa flessibilità li rende particolarmente adatti sia alle nuove costruzioni sia agli interventi di riqualificazione, consentendo un passaggio graduale al riscaldamento rinnovabile.

Raffrescamento estivo

Con estati sempre più afose e ondate di calore più frequenti in tutta Europa, insieme a edifici sempre meglio isolati, la funzione di raffrescamento delle pompe di calore ad aria è più preziosa che mai. Lo stesso sistema che fornisce riscaldamento in inverno può essere invertito per avere aria o acqua refrigerata in estate, offrendo un raffrescamento efficiente, silenzioso e affidabile senza i costi e il rumore dei condizionatori portatili.

Durata e manutenzione delle pompe di calore ad aria

Le pompe di calore ad aria sono progettate per durare nel tempo. Se sottoposte a regolare manutenzione, la loro vita media arriva a 15-20 anni. Il design efficiente (poche parti in movimento e assenza di combustione), comporta una minore usura e una minore manutenzione rispetto alle caldaie tradizionali.

In genere è necessario un solo controllo annuale per verificare i livelli di refrigerante, lo stato dei filtri e i componenti elettrici. Tra un intervento e l'altro, semplici accorgimenti come rimuovere foglie e detriti dall’unità esterna o mantenere pulite le bocchette aiutano a preservare le prestazioni durante tutto l’anno. Anche l’adattamento delle impostazioni in base alle stagioni contribuisce a ottimizzare l’efficienza.

Grazie alla combinazione di lunga durata, facilità di manutenzione e monitoraggio intelligente, le pompe di calore ad aria sono una scelta affidabile per un comfort domestico efficiente.

Produzione di acqua calda sanitaria integrata

Tutte le pompe di calore aria‑acqua possono produrre acqua calda sanitaria, offrendo una soluzione completa per riscaldamento, raffrescamento e attività quotidiane. Catturando il calore presente nell’aria, riscaldano l’acqua per docce e rubinetti in modo efficiente, mantenendo basso il consumo energetico.

Questa versatilità rende le pompe di calore ad aria una scelta pratica e sostenibile, ideale per garantire comfort tutto l’anno e ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Sostegno governativo e normative

In tutta l’UE, i governi stanno promuovendo l’installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni attraverso normative e programmi di finanziamento. Incentivi come contributi per l’installazione, riduzioni dell’IVA e standard edilizi orientati alla neutralità carbonica rendono più semplice abbandonare per sempre i sistemi alimentati da combustibili fossili

Dubbi comuni sulle pompe di calore ad aria

Dubbio: "Le pompe di calore funzionano in condizioni di freddo intenso?"
Risposta: sì. Le moderne pompe di calore ad aria estraggono calore anche con temperature esterne di -28°C e sono progettate appositamente per gli inverni europei.

Dubbio: "Le pompe di calore sono adatte solo agli edifici residenziali?"
Risposta: no. I sistemi ad aria sono estremamente scalabili e possono essere utilizzati in appartamenti, case unifamiliari, edifici commerciali e persino per le applicazioni industriali.

Dubbio: "La manutenzione è costosa?"
Risposta: nella maggior parte dei casi, i requisiti di manutenzione sono minimi e in genere meno costosi rispetto agli interventi sulle caldaie tradizionali.

Scegliere la pompa di calore giusta

Quando si sceglie una pompa di calore, i fattori chiave da considerare sono:

  • Efficienza stagionale (SCOP)
  • Rumorosità
  • Dimensionamento corretto

1. Efficienza stagionale (SCOP)

Il coefficiente di prestazione stagionale (Seasonal Coefficient of Performance, o SCOP) misura l'efficienza della pompa di calore nell'arco di un'intera stagione di riscaldamento. Più alto è lo SCOP, meno elettricità è necessaria per produrre la stessa quantità di calore. Questo permette di ridurre sia la bolletta energetica, sia le emissioni di anidride carbonica.

Per esempio, la pompa di calore Daikin Altherma 4 H è classificata A+++ per il riscaldamento degli ambienti, con temperature dell'acqua in uscita di 35°C e 55°C. Con un funzionamento affidabile anche con temperature esterne fino a -28°C, dimostra ottime prestazioni nei climi più rigidi e un'elevata efficienza stagionale.

2. Rumorosità

Il rumore è un aspetto pratico da considerare, soprattutto in contesti residenziali. Le moderne pompe di calore ad aria sono progettate con particolare attenzione all’ottimizzazione acustica.

Per esempio, Daikin Altherma 4 H dichiara un livello sonoro dell’unità esterna di soli 28 dBA a 3 metri di distanza, un valore che la rende adatta anche ai quartieri in cui è richiesto più silenzio.

3. Dimensionamento corretto

È altrettanto fondamentale che la pompa di calore sia dimensionata in modo appropriato. Un’unità sottodimensionata non riuscirà a coprire il fabbisogno termico nei picchi di freddo, mentre una sovradimensionata tenderà a funzionare in modo intermittente e inefficiente, con conseguente spreco di energia e denaro.

In sintesi: scegli un sistema con un elevato valore SCOP, un funzionamento silenzioso e una potenza adeguata alle esigenze della tua abitazione. Optare per un marchio affidabile offre la certezza che queste caratteristiche non siano solo teoriche, ma integrate in prodotti reali e pronti per il mercato.

Passare da una caldaia a gas a una pompa di calore

La transizione da una caldaia a gas a una pompa di calore ad aria comporta alcuni passaggi chiave:

  1. Rimozione e smaltimento in sicurezza del vecchio impianto
  2. Valutazione dell'isolamento dell’edificio
  3. Eventuale aggiornamento dell’impianto elettrico o delle canalizzazioni per garantire la compatibilità

Un tecnico certificato si occuperà di valutare il dimensionamento corretto e dell'installazione della nuova unità esterna. Questo upgrade riduce le emissioni di anidride carbonica e contribuisce a rendere la casa più resiliente in vista della progressiva eliminazione dei sistemi di riscaldamento alimentati da combustibili fossili.

La pompa di calore ad aria è la scelta giusta per te?

Le pompe di calore ad aria rappresentano una soluzione pratica e orientata al futuro per il comfort domestico moderno. Grazie all’elevata efficienza, alla capacità di fornire riscaldamento e raffrescamento tutto l’anno e alla significativa riduzione delle emissioni di carbonio, sono strategiche sia per fronteggiare l’aumento dei costi energetici, sia per rispondere alle crescenti responsabilità ambientali.
Con tecnologie sempre più avanzate, politiche governative favorevoli e prestazioni ormai consolidate anche nei climi freddi, le pompe di calore ad aria non sono più una scelta di nicchia: sono un’opzione intelligente e sostenibile per abitazioni pronte ad affrontare il futuro.

Punti chiave

  • Le pompe di calore ad aria forniscono riscaldamento, raffrescamento e, nei sistemi aria-acqua, anche acqua calda sanitaria, con un'unica unità integrata.
  • Le pompe di calore ad aria funzionano in modo efficiente anche nei climi freddi.
  • I sistemi aria-aria sono più economici e facili da installare; i sistemi aria-acqua sostituiscono l’intero impianto di riscaldamento centralizzato.
  • Il dimensionamento e l'isolamento corretti sono fondamentali per le prestazioni.
  • La lunga durata e le esigenze di manutenzione ridotte migliorano il valore a lungo termine.