Passa al contenuto principale

Scopri come trarre il massimo dai contributi disponibili per l’installazione delle pompe di calore

Ci sono molti motivi per scegliere una pompa di calore. Per spiegarli, Daikin ha creato il whitepaper Drivers to Heat Pump Adoption by European Households (I fattori che spingono le famiglie europee ad adottare le pompe di calore), ricco di informazioni fattuali e concrete che aiutano i consumatori a compiere una decisione informata. Il documento esplora i fattori chiave, come il risparmio sui costi energetici, gli incentivi governativi, l’impatto ambientale, gli sviluppi normativi e il modo in cui le pompe di calore si integrano alle soluzioni basate su energie rinnovabili per creare case in anticipo sul futuro.

In questo articolo, ci concentreremo sui vari incentivi e sussidi messi in campo dai governi per rendere più accessibile ed economica la tecnologia delle pompe di calore.

Nel tentativo di combattere il cambiamento climatico, molti governi hanno deciso di eliminare gradualmente le caldaie a gas e a gasolio. Al loro posto, incoraggiano l'adozione di soluzioni a basse emissioni di carbonio, come le pompe di calore, con una serie di piani di incentivazione. Vuoi scoprire se puoi usufruirne?

Incentivi europei per il passaggio alle pompe di calore

Convincere i proprietari di case a passare alle pompe di calore rappresenta da tempo una sfida significativa. Il pensiero diffuso è che le pompe di calore comportino un investimento iniziale più alto rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali, e questo in passato ha scoraggiato molti proprietari dal compiere la transizione.

Ecobonus per l’installazione delle pompe di calore in Italia

In Italia, nell'ambito del programma Ecobonus, i privati cittadini possono beneficiare di crediti d'imposta per interventi di ristrutturazione energetica e di riqualificazione ecologica delle proprie abitazioni. Ad esempio, sostituendo una caldaia esistente con una pompa di calore del costo di € 15.300, compresi materiale e installazione, l’incentivo previsto dal programma è pari al 65% di € 15.300, ovvero € 10.000. Si avrà uno sgravio fiscale di € 1.000 all’anno per 10 anni. I crediti d'imposta possono essere utilizzati per compensare l'imposta sul reddito e sono disponibili sia per le persone fisiche che per le imprese.

Se desideri saperne di più sulle opportunità a disposizione, ti consigliamo di contattare direttamente il tuo produttore di energia.

Un uomo legge in un salotto moderno e illuminato, con una pompa di calore installata a parete; l’immagine evidenzia il comfort e l’efficienza energetica della tecnologia a pompa di calore supportata dagli incentivi governativi
Un soggiorno elegante con una pompa di calore sopra una porta; gli incentivi governativi rendono le pompe di calore più accessibili per il raffrescamento e il riscaldamento sostenibile delle nostre case

Agisci ora per godere dei vantaggi degli incentivi

Al momento tutti i governi europei sostengono l’adozione delle pompe di calore e offrono incentivi che possono avere un impatto significativo sul costo della transizione. Tuttavia, gli incentivi non saranno disponibili per sempre. Il fattore tempo è essenziale, infatti i tassi di finanziamento e gli sgravi sono più vantaggiosi per chi adotta rapidamente questa soluzione. Se stai pensando di acquistare una pompa di calore per godere di tutti i vantaggi offerti, agisci subito e trai il massimo dagli incentivi ad oggi disponibili.

Consulta il whitepaper completo (disponibile per il download in lingua inglese) per dati dettagliati, fonti e riferimenti.

Altri motivi per scegliere una pompa di calore