Passa al contenuto principale

Scopri come migliorare la classe energetica del tuo immobile per aumentarne il valore

Unità esterna di una pompa di calore installata in un giardino per mostrare che le pompe di calore aumentano il valore delle proprietà

Le pompe di calore non si limitano a ottimizzare il comfort all’interno delle case, ma aumentano anche in modo significativo il valore degli immobili. Migliorano l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’edificio, riducono le bollette energetiche e permettono di accedere agli incentivi statali, rappresentando così un investimento intelligente e a prova di futuro per proprietari e sviluppatori italiani che desiderano aumentare l’attrattiva sul mercato e il valore di rivendita di qualsiasi immobile.

Per i proprietari di oggi, investire nell’efficienza energetica non è solo questione di comfort o di sostenibilità: è una scelta di valore. Le pompe di calore stanno diventando uno degli interventi più strategici per chi possiede una casa: garantiscono risparmi immediati, un comfort superiore e un aumento del valore dell’immobile nel lungo termine.

In tutta Italia, i dati mostrano un legame evidente tra l’installazione di una pompa di calore, il miglioramento della classe energetica e l’incremento del valore di mercato: un vantaggio particolarmente rilevante in un settore sempre più influenzato dalle normative sull’efficienza energetica e dalle aspettative degli acquirenti.

Migliorare l'Attestato di Prestazione Energetica per accrescere il valore

Installare una pompa di calore migliora direttamente la classe energetica dell’immobile, in Italia nota come APE (Attestato di Prestazione Energetica). L’APE classifica gli edifici dalla classe G (la meno efficiente) alla classe A4 (la più performante) ed è obbligatorio per tutti gli immobili venduti o affittati, come previsto dal Decreto Legislativo 192/2005.

Gli studi Daikin mostrano che l’installazione di una pompa di calore porta spesso a un salto che va da due a cinque classi energetiche, a seconda della posizione dell’edificio e delle sue condizioni di partenza.

  • A Milano (Zona E), le case in classe E o F sono migliorate di tre o quattro classi dopo l’installazione di una pompa di calore.
  • In città come Roma e Napoli (Zona D), gli edifici sono migliorati di quattro o cinque classi energetiche.
  • In un tipico edificio milanese in classe E dotato di caldaia a condensazione, la sostituzione dell’impianto con una pompa di calore centralizzata (Daikin EPRA) ha portato a un miglioramento di ben due classi energetiche.

Anche l’installazione di un sistema ibrido (pompa di calore e caldaia) ha comportato risultati significativi, anche se in genere con un salto di classe energetica inferiore. Il miglioramento della classe energetica non è positivo solo su carta: si traduce immediatamente in un aumento del valore dell’immobile.

Con il Green Premium il mercato immobiliare premia l’efficienza energetica

Riqualificare un impianto installando una pompa di calore permette di accedere a quello che molti definiscono “Green Premium”: un incremento del valore dell’immobile direttamente collegato al miglioramento dell’efficienza energetica. Uno studio dell’Università IUAV ha mostrato quanto il Green Premium possa essere rilevante in città come Bergamo, Mestre e Padova:

  • Il passaggio dalla classe E alla D comporta un aumento del valore dell’immobile del 5%–6%
  • Il passaggio dalla classe G alla D porta a un incremento del 14%–18%
  • Il passaggio dalla classe G alla A si traduce in un aumento del 30%–40%

In un mercato immobiliare competitivo, questi non sono miglioramenti marginali: sono veri e propri vantaggi strategici. Il ritorno sull’investimento derivante dall’installazione di una pompa di calore può facilmente eguagliare o superare quello delle ristrutturazioni tradizionali, soprattutto se si considerano gli incentivi energetici e la crescente domanda di abitazioni sostenibili.

Valore strategico in ogni zona climatica

Le zone climatiche dell’Italia — dalle calde isole del Mediterraneo (Zona A) fino alle aree alpine più rigide (Zona F) — influenzano il modo in cui gli edifici vengono valutati in termini di consumo energetico. Ma c’è una tendenza costante in tutte le regioni: una migliore prestazione energetica equivale a un valore più alto dell’immobile.

Anche la sostituzione di una caldaia a condensazione ad alta efficienza con un impianto a pompa di calore correttamente dimensionato porta a miglioramenti significativi dell’APE. Con una pompa di calore ibrida, gli immobili registrano comunque un miglioramento della classe energetica: una soluzione importante per interventi graduali o per edifici plurifamiliari.

Aggiornamenti energetici: ora un obbligo di legge

Il 13 giugno 2022 sono entrati in vigore gli obblighi previsti nell’Allegato 3 del Decreto Legislativo 199/2021, rendendo obbligatoria una quota del 60% di energie rinnovabili negli edifici di nuova costruzione.

Alcune donne in un soggiorno in cui è installata un pompa di calore pianificano un viaggio; le pompe di calore aumentano il valore degli immobili
Pompa di calore aria acqua installata accanto a una cucina per dimostrare l’aumento del valore dell’immobile

Incentivi: le agevolazioni prendono slancio

L’Ecobonus è un programma del governo italiano creato per promuovere l’efficienza energetica e le ristrutturazioni degli edifici in chiave sostenibile. Nel 2025, l’Ecobonus offriva una detrazione fiscale del 50% per le abitazioni principali e del 36% per gli altri immobili, applicabile agli interventi di efficientamento energetico e ripartita in 10 rate annuali. I principali requisiti di accesso includono il miglioramento della classe energetica dell’edificio e il fatto che i beneficiari siano proprietari dell’immobile o titolari di diritti reali di godimento.

Un investimento in anticipo sul futuro

Man mano che le normative energetiche si fanno più stringenti e le preferenze degli acquirenti si orientano verso soluzioni sostenibili e a basso costo, la prestazione energetica sta diventando un elemento chiave di differenziazione nel mercato immobiliare. Gli immobili che oggi raggiungono standard più elevati saranno più desiderabili (e più preziosi) domani.

Per proprietari, affittuari e investitori italiani, il messaggio è chiaro: installare una pompa di calore non è solo una scelta responsabile dal punto di vista ambientale, è anche una decisione finanziariamente strategica. È un passo decisivo per rendere il proprio immobile a prova di futuro, aumentarne il valore di rivendita, e per attrarre canoni di locazione più elevati.

Abbiamo realizzato un whitepaper completo con tutti i dati, la metodologia e i sei principali vantaggi dell’installazione delle pompe di calore in Italia, incluso l’impatto sul valore degli immobili.

Altri motivi per scegliere una pompa di calore