Passa al contenuto principale

I purificatori d'aria Daikin possono contribuire a respirare aria sana quando passi più tempo in casa

Una donna dorme tranquillamente in un letto confortevole, mentre un purificatore d'aria in funzione nelle vicinanze assicura la qualità dell'aria nella camera da letto in inverno

Durante l'anno trascorriamo fino al 90% del tempo all’interno degli edifici, e quando arriva il freddo la tentazione di rintanarsi in casa è ancora più forte. Ma in questo periodo le finestre e le porte sono chiuse, il riscaldamento e il camino sono accesi, e gli inquinanti restano intrappolati in un ambiente secco.

Molti inquinanti presenti nell'aria, come batteri, spore di muffa e allergeni presenti nei nostri animali domestici, possono irritare naso e gola.

L’utilità dei depuratori d'aria non si limita all’estate e alla stagione dei pollini. Ecco sei modi in cui possono fare la differenza anche in inverno:

1. Prevenendo raffreddori e influenza

L’inverno è la stagione dei raffreddori e dell'influenza per eccellenza, ma i purificatori d'aria possono contribuire a ridurre il rischio di contrarre queste malattie filtrando i virus dall'aria all’interno delle abitazioni. I purificatori d'aria Daikin sono dotati di un filtro HEPA elettrostatico che rimuove e riduce efficacemente il particolato fine e nocivo. Le unità MC55W e MCK55W di Daikin sono in grado di rimuovere oltre il 99,9% dei virus respiratori, un dato che è stato testato dal prestigioso Institut Pasteur de Lille.

2. Miglioran la qualità del sonno

L'aria interna inquinata può rendere difficile la respirazione, soprattutto se si soffre di asma o allergie. L'aria pulita aiuta a dormire meglio, alleviando tosse e raffreddori, che disturbano le nostre notti.

Oltre alla purificazione dell'aria, la funzione di umidificazione può fare la differenza. Le nostre case sono sempre più isolate e questo può rendere l'aria secca durante la notte, provocando mal di gola e secchezza delle fauci, soprattutto in inverno. La funzione di umidificazione del purificatore apporta umidità all’aria per ridurre la probabilità di tossire durante la notte e permette di godere di un sonno di qualità.

3. Migliorando la pelle grazie all'aria umidificata

Quando la temperatura esterna si abbassa e accendiamo il riscaldamento, l'aria nelle nostre case rischia di diventare secca. Uno studio condotto da Healthline dimostra che l'aria eccessivamente asciutta può rendere la pelle ruvida e secca e aggravare i sintomi dell'eczema.

L'aria troppo secca può compromettere l'elasticità e la compattezza della nostra pelle. Inoltre, ci espone maggiormente al contatto con allergeni o sostanze irritanti, fattori che contribuiscono a danneggiare la nostra pelle. L'aria secca può infine peggiorare alcune patologie cutanee, come la dermatite atopica.

I purificatori Daikin MCK70Z e MCK55W, dotati della funzione di umidificazione, non solo garantiscono l’apporto di aria più pura, ma contribuiscono anche a mantenere sani livelli di umidità* nell’ambiente.

4. Mantieni la gola in salute

Non è solo la pelle seccarsi in inverno: l'aria fredda e secca e il riscaldamento dentro le nostre case tendono a far seccare anche il naso e la gola, causando irritazioni. I purificatori d'aria Daikin con funzione di umidificazione possono alleviare il mal di gola e aiutarci a respirare più facilmente.

5. Alleviando le allergie

Chi soffre di allergie sa che in inverno l'aria stagnante e inquinata può aggravare i sintomi respiratori. I depuratori d'aria riducono la concentrazione di allergeni, rendendo l'aria più pura e salubre e riducendo le probabilità che si verifichino reazioni allergiche o attacchi d'asma.

Le unità Daikin MC55W e MCK55W sono state approvate dalla British Allergy Foundation (BAF), mentre le unità MC30Y e MC55W dall’European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).

6. Libera la tua casa dagli odori

Animali domestici, cibo cucinato, fumo: sono solo alcuni degli odori che si incontrano frequentemente nelle case. Tutti i purificatori d'aria Daikin sono dotati di un filtro deodorizzante in grado di catturare e neutralizzare gli odori associati alle attività domestiche quotidiane, per un'aria fresca e pulita.

Investire in un purificatore d'aria in inverno significa rendere la propria casa più sana e confortevole. Pensa alle esigenze della tua famiglia e valuta l’acquisto di un'unità con un filtro HEPA elettrostatico ad alte prestazioni o con una funzione di umidificazione aggiuntiva, come offrono i modelli MCK70Z e MCK55W.

* Il purificatore d'aria Daikin non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato come sostituto di trattamenti medici o farmaceutici.