Passa al contenuto principale

Scopri come risparmiare sulla bolletta energetica installando una pompa di calore

Il passaggio da una caldaia a gas a una pompa di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dovrebbe generare importanti risparmi energetici nei prossimi 10 anni. Tali risparmi, peraltro, sono destinati ad aumentare nel tempo. La simulazione di Daikin Europe, che tiene conto dei futuri prezzi dell’energia e di fattori quali il Sistema europeo di scambio delle quote di emissioni e la Carbon tax, evidenzia i crescenti vantaggi economici delle pompe di calore.

Una delle ragioni principali per installare una pompa di calore consiste nel consumo energetico inferiore, che si traduce in bollette più basse e risparmi maggiori per le famiglie. Daikin Europe ha eseguito una simulazione per prevedere l’andamento dei prezzi dell’energia in Europa, sulla base di dati storici e tenendo conto di fattori quali il Sistema europeo di scambio delle quote di emissioni e la futura Carbon tax. Pur con un grado di incertezza, queste previsioni forniscono una solida base per valutare i potenziali risparmi.

Anche se i prezzi previsti dopo il 2032 esulano dallo scopo di questo progetto, vale la pena notare come dopo il 2035 l'effetto del Sistema europeo di scambio delle quote di emissioni e della Carbon tax giocherà un ruolo ancora più importante nel rincarare i prezzi dei combustibili fossili per le famiglie europee.

La simulazione include un case study che mette a confronto i consumi energetici di una pompa di calore con quelli di una caldaia a gas in una casa con una domanda di riscaldamento di 10.000 kWh l’anno, pari a circa 1.100 m3 di gas consumato. È lo scenario di una casa nuova di 200 m2 , oppure di una ristrutturazione di medie dimensioni (fino a 120 m2) in classe energetica E.

I risultati indicano che installare una pompa di calore può portare a risparmi sicuri ed esponenziali nei prossimi 10 anni, con un risparmio complessivo finale stimato attorno a € 2.602. I risparmi aumentano man mano che sale il divario di prezzo tra elettricità e gas naturale.

È importante notare che queste proiezioni si basano su ipotesi e trend attuali, tra cui l’implementazione della Carbon tax a partire dal 2023 e la graduale eliminazione delle caldaie non a condensazione. Anche se il futuro del mercato energetico è imprevedibile, queste simulazioni offrono preziose indicazioni sui potenziali vantaggi delle pompe di calore.

Le nostre pompe di calore aria-acqua più apprezzate

Questa pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura consente di sostituire efficacemente la caldaia esistente utilizzando energia rinnovabile
Sostituisci il tuo attuale impianto di riscaldamento con questa efficiente pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura alimentata da energie rinnovabili
Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura ideale per la sostituzione del sistema di riscaldamento nelle case di vecchia costruzione

Confronta i modelli (1)

Confronta i modelli

Vuoi scoprire l’intera gamma di pompe di calore aria-acqua?

Scopri la nostra gamma completa e trova il modello più adatto alle tue esigenze e ai tuoi spazi

Maggiori informazioni sulle pompe di calore aria-acqua

Trova le risposte a tutte le domande che potresti avere sulle pompe di calore aria-acqua e su come sfruttarle

Sì, le pompe di calore possono essere collegate ai radiatori, sia vecchi che nuovi.

Se in casa hai già dei radiatori, le pompe di calore ad alta temperatura o ibride (se stai sostituendo una caldaia a gas) possono essere facilmente collegate ad essi utilizzando le tubazioni esistenti, senza la necessità di sostituire i radiatori o di eseguire lavori di ristrutturazione aggiuntivi.

La durata tipica di una pompa di calore è in genere compresa tra 15 e 20 anni, anche se dipende da diversi fattori. Ad esempio, la manutenzione. Sebbene le pompe di calore presentino esigenze di manutenzione ridotte, un controllo annuale da parte dell'installatore o del partner di assistenza assicurerà la massima durata.

Sì, le pompe di calore possono essere impiegate per il raffrescamento, ma questo dipende dal tipo di emettitore di cui disponi.

Ad esempio, l'emettitore ideale per il raffrescamento con pompe di calore a bassa o alta temperatura è un convettore a pompa di calore (noto anche come fan coil). Funziona in modo simile a un tradizionale radiatore con l'ulteriore vantaggio di poter sia riscaldare che raffrescare un locale.

Alcune pompe di calore ibride possono essere collegate a pompe di calore aria-aria (note anche come climatizzatori), un'altra popolare soluzione di riscaldamento e raffrescamento.

La maggior parte delle pompe di calore include in genere un'unità interna e una esterna. Ogni unità produce un suono quando è in funzione, in genere misurato in dBA, e tali livelli rientrano in una scala da 0 dBA a 140 dBA.

Osservando i livelli sonori, vedrai anche i dati forniti per il livello di potenza sonora e il livello di pressione sonora.

Il livello di potenza sonora è il livello sonoro misurato direttamente alla sorgente.

Il livello di pressione sonora è il livello sonoro misurato a una distanza specificata (in genere 1,5 - 2 metri) dalla sorgente.

Le unità interne delle pompe di calore Daikin generalmente producono un livello di pressione sonora di circa 30 dBA, paragonabile al suono di una persona che bisbiglia.

Essendo realizzate in molte dimensioni diverse, le unità esterne presentano livelli di pressione sonora compresi tra 40 dBA e 62 dBA, paragonabili rispettivamente al cinguettio degli uccelli e a persone che conversano.

Diversi paesi in Europa hanno normative che prevedono incentivi diversi a livello nazionale e regionale per supportare l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore.

Poiché ogni paese ha i propri programmi e criteri di idoneità, ti consigliamo di consultare l'installatore Daikin prescelto o il sito Web del tuo governo per ulteriori informazioni.

Puoi ottenere consigli sul tipo di pompa di calore migliore per la tua casa da un installatore Daikin, dal personale del principale punto vendita del produttore oppure puoi consultare il nostro Residential Solutions Navigator.

Il prezzo per l'installazione di una pompa di calore varia in base al tipo di pompa di calore scelta e al paese in cui risiedi.
Altri fattori che possono influire sul prezzo sono la ristrutturazione o la necessità di eseguire lavori edili aggiuntivi (ad esempio l'isolamento dell'abitazione), oltre a quello dell'installatore scelto.
Tuttavia molte pompe di calore non richiedono tuttavia lavori di ristrutturazione per essere installate. Richiedi un preventivo ad uno degli installatori qualificati Daikin per saperne di più.

La manutenzione delle pompe di calore non è molto impegnativa. Raccomandiamo di fissare un appuntamento di manutenzione annuale con il tuo installatore o fornitore di servizi per assicurarti che la pompa funzioni sempre nel modo più efficiente possibile. Un intervento di manutenzione tipico includerebbe una serie di controlli standard, oltre a un'accurata pulizia dell'unità e dei filtri.

Vuoi scoprire tutti i segreti delle pompe di calore aria-acqua?

Leggi il nostro articolo sulle pompe di calore aria-acqua e fai una scelta informata

Scopri altre soluzioni domestiche

Noi di Daikin crediamo che una casa diventi tale grazie al comfort, alla cura e alla gioia dei momenti condivisi. Scopri le nostre soluzioni di comfort per la tua casa.