Passa al contenuto principale

I purificatori d'aria Daikin possono contribuire a respirare aria sana quando passi più tempo in casa

Una donna dorme tranquillamente in un letto confortevole, mentre un purificatore d'aria in funzione nelle vicinanze assicura la qualità dell'aria nella camera da letto in inverno

Durante l'anno trascorriamo fino al 90% del tempo all’interno degli edifici, e quando arriva il freddo la tentazione di rintanarsi in casa è ancora più forte. Ma in questo periodo le finestre e le porte sono chiuse, il riscaldamento e il camino sono accesi, e gli inquinanti restano intrappolati in un ambiente secco.

Molti inquinanti presenti nell'aria, come batteri, spore di muffa e allergeni presenti nei nostri animali domestici, possono irritare naso e gola.

L’utilità dei depuratori d'aria non si limita all’estate e alla stagione dei pollini. Ecco sei modi in cui possono fare la differenza anche in inverno:

1. Prevenendo raffreddori e influenza

L’inverno è la stagione dei raffreddori e dell'influenza per eccellenza, ma i purificatori d'aria possono contribuire a ridurre il rischio di contrarre queste malattie filtrando i virus dall'aria all’interno delle abitazioni. I purificatori d'aria Daikin sono dotati di un filtro HEPA elettrostatico che rimuove e riduce efficacemente il particolato fine e nocivo. Le unità MC55W e MCK55W di Daikin sono in grado di rimuovere oltre il 99,9% dei virus respiratori, un dato che è stato testato dal prestigioso Institut Pasteur de Lille.

2. Miglioran la qualità del sonno

L'aria interna inquinata può rendere difficile la respirazione, soprattutto se si soffre di asma o allergie. L'aria pulita aiuta a dormire meglio, alleviando tosse e raffreddori, che disturbano le nostre notti.

Oltre alla purificazione dell'aria, la funzione di umidificazione può fare la differenza. Le nostre case sono sempre più isolate e questo può rendere l'aria secca durante la notte, provocando mal di gola e secchezza delle fauci, soprattutto in inverno. La funzione di umidificazione del purificatore apporta umidità all’aria per ridurre la probabilità di tossire durante la notte e permette di godere di un sonno di qualità.

3. Migliorando la pelle grazie all'aria umidificata

Quando la temperatura esterna si abbassa e accendiamo il riscaldamento, l'aria nelle nostre case rischia di diventare secca. Uno studio condotto da Healthline dimostra che l'aria eccessivamente asciutta può rendere la pelle ruvida e secca e aggravare i sintomi dell'eczema.

L'aria troppo secca può compromettere l'elasticità e la compattezza della nostra pelle. Inoltre, ci espone maggiormente al contatto con allergeni o sostanze irritanti, fattori che contribuiscono a danneggiare la nostra pelle. L'aria secca può infine peggiorare alcune patologie cutanee, come la dermatite atopica.

I purificatori Daikin MCK70Z e MCK55W, dotati della funzione di umidificazione, non solo garantiscono l’apporto di aria più pura, ma contribuiscono anche a mantenere sani livelli di umidità* nell’ambiente.

4. Mantieni la gola in salute

Non è solo la pelle seccarsi in inverno: l'aria fredda e secca e il riscaldamento dentro le nostre case tendono a far seccare anche il naso e la gola, causando irritazioni. I purificatori d'aria Daikin con funzione di umidificazione possono alleviare il mal di gola e aiutarci a respirare più facilmente.

5. Alleviando le allergie

Chi soffre di allergie sa che in inverno l'aria stagnante e inquinata può aggravare i sintomi respiratori. I depuratori d'aria riducono la concentrazione di allergeni, rendendo l'aria più pura e salubre e riducendo le probabilità che si verifichino reazioni allergiche o attacchi d'asma.

Le unità Daikin MC55W e MCK55W sono state approvate dalla British Allergy Foundation (BAF), mentre le unità MC30Y e MC55W dall’European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).

6. Libera la tua casa dagli odori

Animali domestici, cibo cucinato, fumo: sono solo alcuni degli odori che si incontrano frequentemente nelle case. Tutti i purificatori d'aria Daikin sono dotati di un filtro deodorizzante in grado di catturare e neutralizzare gli odori associati alle attività domestiche quotidiane, per un'aria fresca e pulita.

Investire in un purificatore d'aria in inverno significa rendere la propria casa più sana e confortevole. Pensa alle esigenze della tua famiglia e valuta l’acquisto di un'unità con un filtro HEPA elettrostatico ad alte prestazioni o con una funzione di umidificazione aggiuntiva, come offrono i modelli MCK70Z e MCK55W.

* Il purificatore d'aria Daikin non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato come sostituto di trattamenti medici o farmaceutici.

Dai un’occhiata ai nostri purificatori d'aria in sconto

Preparati alla stagione invernale regalando ai tuoi cari un'aria più salubre - con uno sconto vantaggioso

Cerchi un purificatore d'aria compatto ma dalle prestazioni elevate? MC30Y è silenziosissimo e copre superfici fino a 46m²
MC55W garantisce aria pulita in casa, purificando ambienti fino a 82 m²
MCK55W garantisce aria pulita in casa, purificando e umidificando gli ambienti fino a 82 m²

Confronta i modelli (1)

Confronta i modelli

Acquista direttamente da Daikin tramite il nostro webshop

Entra nello shop Daikin e goditi i vantaggi che offriamo a chi acquista direttamente dal nostro sito: Spedizione gratuita, garanzia di 1 anno sull'acquisto, consegne comode e un servizio clienti eccellente.

Ulteriori informazioni sulle soluzioni per la qualità dell'aria interna

Mantenere una buona qualità dell'aria interna è fondamentale per creare un ambiente sano in cui vivere. Di seguito trovi le risposte ad alcune domande comuni che ti aiuteranno a capire come i depuratori d'aria possono influire sulla salute, sul comfort e sul benessere generale.

Qual è la funzione di un purificatore d’aria?

Un purificatore d'aria può rimuovere dall'aria inquinanti, allergeni e altri contaminanti. Tramite una combinazione di tecnologie, come i filtri HEPA elettrostatici, i filtri a carboni attivi e gli ionizzatori, i purificatori d'aria contribuiscono a catturare e neutralizzare gli agenti inquinanti, rendendo l'aria che respiri molto più pulita.

I 5 vantaggi dell'utilizzo di un purificatore d'aria

Ci sono molti vantaggi nell’utilizzo di un purificatore d'aria a casa o in ufficio. Eccone alcuni:

- Miglioramento della qualità dell'aria interna tramite la rimozione di inquinanti quali polvere, polline, peli di animali, spore di muffa e fumo.

- Riduzione dei sintomi di allergie e asma grazie alla rimozione degli allergeni.

- Riduzione degli odori, ad esempio quello di fumo, cucina e delle sostanze chimiche, grazie ai filtri a carboni attivi e ad altre tecnologie di purificazione.

- Il miglioramento del sonno è uno dei principali vantaggi di un purificatore d'aria. Questo dispositivo crea infatti un ambiente di riposo più pulito e confortevole, rimuovendo gli inquinanti e gli allergeni dall'aria.

- Creazione di un ambiente di vita o di lavoro più confortevole e accogliente, grazie all’eliminazione degli inquinanti e degli allergeni.

Ci sono sette segnali che indicano che la tua casa o il tuo ufficio potrebbero beneficiare di un purificatore d'aria:

  • Sintomi come mal di testa, starnuti o tosse, che possono essere correlati a una scarsa qualità dell'aria
  • Accumulo di polvere, muffa o altri inquinanti visibili in casa
  • Particelle di polvere prodotte da una ristrutturazione recente o da un nuovo mobilio
  • Odori sgradevoli o persistenti, come quelli di fumo, cibo cucinato e prodotti chimici per la pulizia, o anche l’odore di un camino
  • Necessità di alleviare i sintomi di allergie o asma
  • Elevati livelli di inquinamento atmosferico dovuti a un ambiente urbano densamente popolato
  • Necessità di rimuovere peli di animali domestici e altri allergeni dall'aria

I purificatori d'aria Daikin sono dotati di filtri elettrostatici HEPA ad alta efficienza, progettati per rimuovere dall'aria il 99,97% delle particelle di piccole dimensioni, fino a 0,3 micron, compresi gli allergeni più comuni come polveri, polline e residui di peli di animali domestici.

La rimozione di queste piccole particelle e degli allergeni migliora la qualità dell'aria e riduce i sintomi di allergie e asma.

I purificatori d'aria sono in grado di filtrare l'odore del fumo e le particelle nocive rilasciate nell’aria dalle sigarette utilizzando una combinazione di tecnologie, come i filtri elettrostatici HEPA ad alta efficienza e i filtri a carboni attivi.

I filtri antiparticolato ad alta efficienza sono progettati per rimuovere dall'aria il 99,97% delle particelle più piccole (fino a 0,3 micron), tra cui fumo, catrame e nicotina. I purificatori d'aria con filtri antiodore rimuovono dall'aria i composti organici volatili (VOC), come gli odori di fumo e le sostanze chimiche, assorbendoli e neutralizzandoli.

Se vuoi acquistare un purificatore d'aria per motivi di salute e per eliminare il fumo, assicurati che sia dotato di un filtro HEPA e verifica il valore CADR (Clean Air Delivery Rate). Più alto è il valore, più il purificatore sarà efficiente nel rimuovere fumo, polvere e polline dall'aria.

La filtrazione HEPA è un sistema di filtraggio del particolato dell'aria ad alta efficienza progettato per catturare le polveri sottili. Gli studi dimostrano che questo sistema rimuove il 99% delle particelle di dimensione compresa tra 0,1 μm e 2,5 μm.

Come funziona il filtro HEPA?

Il filtro elettrostatico HEPA di Daikin cattura la polvere in modo efficiente grazie alle forze elettrostatiche, quindi non è soggetto a intasamenti.

Quali sono i vantaggi di un purificatore d’aria con filtro HEPA?

Un purificatore d'aria dotato di filtro HEPA è in grado di purificare una quantità maggiore di aria.

A differenza di alcuni filtri a maglia fine, il filtro HEPA non si intasa di polvere ed è in grado di catturare particelle più piccole.

I vantaggi includono una migliore qualità dell'aria, poiché il purificatore d'aria HEPA rimuove un'ampia gamma di inquinanti e allergeni e può ridurre i sintomi di allergie e asma.

I filtri HEPA durano in genere più a lungo degli altri filtri, il che li rende un'opzione economicamente vantaggiosa nel lungo periodo. Il filtro Daikin ha una durata di 10 anni.

Un sistema di ventilazione domestico migliora la qualità dell'aria immettendo aria fresca dall'esterno ed eliminando l'aria viziata presente nell'ambiente interno. Utilizza inoltre uno scambiatore di calore per mantenere stabili le temperature e i livelli di umidità, riducendo così i costi di riscaldamento. Sono presenti inoltre dei filtri che aiutano a rimuovere gli inquinanti e gli allergeni, rendendo l'aria più pulita e sana.

Un sistema HRV centralizzato DUCO migliora la qualità dell'aria immettendo aria fresca dall'esterno ed eliminando l'aria viziata presente all’interno. Ciò avviene grazie a uno scambiatore di calore, che mantiene la temperatura interna molto più stabile.

Il sistema di ventilazione è costituito da due componenti principali:

1) Scambiatore di calore: lo scambiatore di calore è un dispositivo che trasferisce il calore dall'aria interna viziata all'aria fresca proveniente dall’esterno. In questo modo, la temperatura interna si mantiene stabile, riducendo i costi di riscaldamento.

2) Filtri: il sistema contiene anche filtri che contribuiscono a rimuovere gli inquinanti e gli allergeni dall'aria. Questi filtri catturano e neutralizzano gli inquinanti in circolazione, rendendo l'aria all'interno della casa o dell'ufficio più pulita e sana.

Inoltre, il sistema HRV centralizzato DUCO regola in modo automatico la velocità del ventilatore in base alla qualità dell'aria. È presente anche una funzione di regolazione con timer che permette al sistema di funzionare per un periodo di tempo specifico nelle diverse stanze.

La manutenzione periodica del sistema HRV centralizzato DUCO è fondamentale per garantirne l'affidabilità e la longevità. È consigliabile effettuare la pulizia delle bocchette DucoVent, la sostituzione dei filtri e verificare l’assenza di eventuali perdite o altre anomalie.

È inoltre importante mantenere le bocchette di aspirazione e mandata libere da qualsiasi ostruzione e controllare regolarmente l'indicatore di sostituzione dei filtri per verificare che non siano intasati e non debbano essere sostituiti.

Anche il flusso d'aria e la temperatura nelle diverse stanze della casa o dell'ufficio devono essere tenuti in considerazione e controllati regolarmente per garantire che il sistema distribuisca l'aria fresca in modo uniforme in tutto l'edificio.

Un sistema di ventilazione contribuisce a migliorare la qualità dell'aria interna in diversi modi.

Oltre a portare l’aria fresca esterna all'interno, fa fuoriuscire l’aria viziata. Questo processo è noto come "ricambio d'aria" e contribuisce a eliminare e diluire l'inquinamento atmosferico, gli allergeni e altri contaminanti.

1) Bocchette: il nostro sistema di ventilazione utilizza una combinazione di bocchette DucoVent di aspirazione e mandata per far circolare l'aria fresca in tutto l'edificio, distribuendola attraverso filtri HEPA. Questi filtrano e quindi neutralizzano l'aria interna, rendendo l'ambiente più sano e pulito.

2) Riduzione delle allergie e dei sintomi dell'asma: un sistema di ventilazione aiuta ad alleviare i sintomi di allergie e asma rimuovendo le particelle dannose dall'aria.

3) Riduzione degli odori: le attività quotidiane, come ad esempio cucinare, possono dare luogo a odori indesiderati. Un sistema di ventilazione aiuta a eliminare questi odori sgradevoli, rendendo l'ambiente più confortevole.

4) Maggiore comfort: un sistema di ventilazione può contribuire a creare uno spazio abitativo o lavorativo più confortevole e piacevole. Rimuove gli inquinanti, i cattivi odori e gli allergeni, creando un ambiente più pulito e sicuro.

La scarsa ventilazione ha conseguenze sia sugli edifici che sulla salute. Nelle case non adeguatamente ventilate si può verificare un accumulo di umidità, con conseguente formazione di muffa e cattivo odore nel cartongesso o in altri materiali da costruzione. Un accumulo di umidità può anche portare a danni strutturali e deterioramento, attirando parassiti e infiltrazioni. Un’altra possibile conseguenza è che gli edifici possono diventare troppo caldi o freddi, portando a un maggiore consumo di energia e quindi a un aumento dei costi. L'accumulo di muffa, batteri e un’aria di scarsa qualità possono inoltre causare problemi respiratori, allergie e senso di affaticamento. I due problemi sono interconnessi e il miglioramento della ventilazione può aiutare in entrambi i casi.

Soluzioni per migliorare la qualità dell'aria

Esistono molte soluzioni per risolvere il problema della cattiva qualità dell'aria. Le soluzioni di ventilazione naturale, come aprire le finestre, evitare l’utilizzo di candele o caminetti, possono essere d'aiuto. Tuttavia, la soluzione più efficace è l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica, che rappresenta una soluzione sostenibile e di sicuro effetto per migliorare la qualità dell'aria. Se ne hai già uno, la sostituzione e la pulizia dei filtri ti darà immensi benefici.

Ecco quattro modi in cui un sistema di ventilazione efficiente può ridurre i costi delle tue utenze domestiche.

1) Risparmio energetico: installare un sistema HRV aiuta a risparmiare energia (è il modo più efficace per ridurre le spese). Trasferisce il calore dall'aria in uscita dall'ambiente interno, all'aria fresca proveniente dall'esterno, in modo da mantenere stabile la temperatura. In questo modo si riduce la necessità di attivare il riscaldamento, risparmiando sui costi dell’energia.

2) Riduzione dei carichi di riscaldamento e raffreddamento: immettendo aria fresca proveniente dall’esterno e rimuovendo quella viziata dall’interno, il sistema di ventilazione contribuisce a ridurre i carichi di riscaldamento e raffreddamento del sistema HVAC. A sua volta, questo aiuta a prolungare la vita delle apparecchiature HVAC, portando a una riduzione dei costi di manutenzione.

3) Riduzione di allergie e asma: il sistema HRV centralizzato Duco contribuisce in modo significativo a ridurre i sintomi di allergie e asma rimuovendo le particelle nocive dall'aria.

4) Bassi costi di manutenzione: il sistema Duco ha un costo di manutenzione ridotto ed è costruito con materiali di alta qualità e tecnologie avanzate, che lo rendono resistente e duraturo.

Un installatore professionista esaminerà l'edificio e redigerà una stima dei costi. Tra i fattori oggetto della valutazione per la scelta del sistema e del processo di installazione più sicuri ed efficienti, vi sono le dimensioni dell'edificio e il numero degli abitanti. Il professionista progetterà il sistema di ventilazione più adatto, tenendo conto delle normative in campo edilizio e degli adeguamenti necessari per gli edifici più vecchi, prima di procedere con l’installazione delle canalizzazioni Ducoflex. Il sistema deve essere accessibile in modo da poter essere regolarmente testato e ispezionato per la manutenzione e l’ammodernamento.

L'installazione di un sistema di ventilazione prevede alcuni passaggi:

1) Valutazione preliminare: un professionista valuta l'edificio per determinare il tipo di sistema di ventilazione più adatto. Tra i fattori presi in esame vi sono le dimensioni dell'edificio, il numero di occupanti e il livello di inquinamento dell'aria nella zona.

2) Progettazione: il passo successivo è la progettazione del sistema di ventilazione. Vengono determinate la disposizione delle canalizzazioni Ducoflex, la posizione delle bocchette di aspirazione e mandata, le dimensioni e le tipologie di apparecchiature necessarie.

3) Installazione: l'installazione del sistema di ventilazione inizia in genere con le canalizzazioni Ducoflex. Queste sono poi collegate alle bocchette di aspirazione e mandata, che normalmente si trovano sulle pareti o sul soffitto.

4) Messa in funzione: una volta completata l'installazione, il professionista testerà il sistema per assicurarsi che funzioni correttamente, che il flusso d'aria sia bilanciato e il sistema sia a norma di legge.

5) Manutenzione: qualsiasi sistema di ventilazione richiede una manutenzione costante, quindi è importante assicurarsi che l'installatore esegua controlli regolari.

Acquista direttamente da Daikin tramite il nostro webshop

Entra nello shop Daikin e goditi i vantaggi che offriamo a chi acquista direttamente dal nostro sito: Spedizione gratuita, garanzia di 1 anno sull'acquisto, consegne comode e un servizio clienti eccellente.