È normale che il climatizzatore si congeli?
Durante i mesi invernali, talvolta la pompa di calore può congelare. C'è da preoccuparsi? E cosa si può fare?
L'unità esterna delle pompe di calore aria-aria è sensibile alle temperature sotto zero, per cui si può formare del ghiaccio all'esterno. Ma come avviene questo fenomeno? Scoprilo in questo articolo.
Cosa fa una pompa di calore quando si congela?
La pompa di calore riesce ad estrarre calore dall'aria esterna anche quando le temperature scendono sotto lo zero. Nelle pompe di calore aria-aria, questo avviene grazie a un ventilatore che aspira l'aria su uno scambiatore di calore.
Perché la pompa di calore si congela?
Durante i mesi invernali, l'umidità tende a essere elevata. Quando l'aria umida passa attraverso l'unità esterna ed entra in contatto con le parti metalliche fredde della pompa di calore, questa umidità può congelare.
È normale che una pompa di calore si congeli?
Sì, è perfettamente normale e la cosa non deve preoccuparti. Le pompe di calore Daikin sono tutte dotate di un sistema di sbrinamento automatico. Un dispositivo rileva la formazione di ghiaccio sull'unità esterna e la sbrina automaticamente. Si occupa di tutto l’unità, e non dovrai nemmeno rivolgerti a un installatore. Durante lo sbrinamento, la direzione del flusso di refrigerante viene invertita; ciò rilascia calore e scioglie il ghiaccio.
Le nostre pompe di calore aria-aria più apprezzate
Confronta i modelli (1)
Confronta i modelli
Colori
Colori
Confronta
Vuoi scoprire l'intera gamma di pompe di calore aria-aria?
Scopri la nostra gamma completa e trova il modello più adatto alle tue esigenze e ai tuoi spazi
Maggiori informazioni sulle pompe di calore aria-aria
Trova le risposte a tutte le domande che potresti avere sulle pompe di calore aria-aria e su come sfruttarle
L'unità interna della pompa di calore aria-aria è la parte del sistema che si trova all'interno dell'abitazione e che immette l'aria condizionata nell'ambiente.
La scelta di un'unità interna a pompa di calore aria-aria dipende dalle tue esigenze specifiche, ma è importante capire il funzionamento complessivo dell'impianto. Esistono diversi sistemi a pompa di calore aria-aria (noti anche come climatizzatori), ognuno con caratteristiche uniche. Il sistema Split, che è costituito da due unità, una all'interno e una all'esterno, è quello maggiormente diffuso nelle abitazioni. In fase di riscaldamento, l'unità esterna estrae il calore dall'aria esterna e lo trasferisce all'interno tramite l'unità interna, lo stesso processo ma al contrario in fase di raffrescamento.
Esistono tre tipi di unità interne a pompa di calore aria-aria:
Unità a parete
I modelli a parete (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera,) sono disponibili in diverse dimensioni e colori per adattarsi a qualsiasi tipologia di interno.
Unità a pavimento
I modelli a pavimento (Perfera Floor) sono climatizzatori compatti che si possono installare sotto una finestra o in una stanza dai soffitti bassi.
Unità a canalizzata da controsoffitto
Unità a canalizzata da controsoffitto. Se non vuoi che l'unità interna sia visibile, i modelli di pompa di calore a scomparsa si possono installare nel controsoffitto o nelle contropareti.
Una pompa di calore aria-aria (nota anche come climatizzatore) è tipicamente composta da due unità: l'unità interna e l'unità esterna. Questi sistemi vengono solitamente chiamati "split".
L'unità esterna dello split, montata su una parete esterna o posizionata in un giardino o su un tetto, è la parte di una pompa di calore aria-aria che contiene il compressore, la ventola elicoidale, la scheda madre e lo scambiatore di calore. L'unità esterna comprime il refrigerante che estrae l'energia termica dalla stanza o la emette nella stanza tramite l'unità interna associata.
Sì, se ristrutturi la tua proprietà e passi alle pompe di calore aria-aria ad energia rinnovabile, aggiungerai valore alla tua casa ristrutturata, all'ambiente e al tuo portafoglio. Le pompe di calore possono essere installate in quasi tutte le case. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni da fare, soprattutto per quanto riguarda l'isolamento. Affinché una pompa di calore funzioni con la massima efficienza, la casa deve essere ben isolata per evitare il più possibile la dispersione dell'energia. Un termotecnico adeguatamente qualificato può consigliarti su cosa fare nella tua casa affinché sia adatta a un sistema a pompa di calore. Potrebbe quindi essere necessario un rinnovo dell'isolamento delle pareti e del tetto. Anche la posizione della casa è un fattore da considerare. L'unità esterna dovrà essere installata all'esterno della tua abitazione e dovrà trovarsi in un luogo facilmente accessibile per facilitarne le operazioni di pulizia, regolazione e riparazione.
Sì, una pompa di calore aria-aria (nota anche come climatizzatore) può portare l'acqua calda nella tua casa. Con Daikin Multi+, il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda vengono forniti con un unico sistema. Con Daikin Multi+ puoi collegare fino a tre unità e un serbatoio di acqua calda sanitaria da 90 e 120 litri , offrendo una flessibilità senza pari. Il serbatoio di Multi+ è dotato di un display semplice ed intuitivo che ti permetterà di monitorare e regolare tutte le impostazioni dell’impianto, come la programmazione e la temperatura dell'acqua.
Le pompe di calore aria-aria Daikin (note anche come climatizzatori) possono apportare sollievo in caso di allergie in quanto dispongono di un filtro che cattura gli allergeni, migliorando la qualità dell'aria che respiri. Le nostre pompe di calore aria-aria non solo ti mantengono al caldo o al fresco, ma rimuovono anche inquinanti, pollini e particolato dall'aria che respiri.
Alcune unità Daikin sono inoltre dotate di Flash Streamer e di diversi altri filtri, quali il filtro deodorizzante all'apatite di titanio o il filtro in argento per la rimozione degli allergeni, in grado di catturare gli inquinanti presenti nell'aria in modo rapido ed efficiente.
No! Non solo: le nostre pompe di calore aria-aria (note anche come climatizzatori) possono aiutare a ridurre i sintomi delle allergie. Daikin inserisce numerosi filtri in tutti i suoi climatizzatori: filtri antiodore a carboni attivi, filtri anti-allergeni agli ioni di argento e filtri Flash Streamer che rimuovono la polvere e catturano i batteri. Con una corretta manutenzione dell'impianto di climatizzazione e a condizione che vengano puliti regolarmente, questi filtri garantiscono un'aria più pulita e sana per tutti.
Affinché la tua pompa di calore funzioni come dovrebbe, è essenziale che il sistema sia installato correttamente. L'installazione deve essere effettuata solo da un tecnico autorizzato e in un luogo adeguato. La superficie deve essere sufficientemente solida da sopportare il peso e le vibrazioni dell'unità; inoltre deve esserci spazio sufficiente per la circolazione dell'aria e per il collegamento dei tubi e dei cavi di alimentazione. Le piante o gli arbusti che si trovano vicino alla pompa di calore devono essere distanti almeno un metro e devono essere potati regolarmente. Inoltre, la pompa deve essere installata in un luogo di facile accesso per le operazioni di assistenza e manutenzione generale.
Spesso ci viene chiesto perché non possiamo mettere la pompa di calore in uno spazio interno. Non potrebbero essere collocate in una soffitta o in veranda? La risposta è no. Infatti, dopo qualche ora, la pompa di calore avrà estratto tutto il calore dall'aria presente all’interno, trasformando di fatto questo spazio in un congelatore. Per questo motivo le pompe di calore aria-aria devono avere libero accesso all'aria esterna.
Raccomandiamo che l'intervento di manutenzione venga effettuato da un tecnico qualificato una volta all'anno. La manutenzione programmata, l'esecuzione regolare di controlli a campione e la pulizia di routine ne prolungheranno la durata e ne preserveranno l'efficienza energetica.
Ecco alcuni sintomi che segnalano la necessità di eseguire immediatamente la manutenzione della pompa di calore aria-aria (nota anche come climatizzatore):
Se il climatizzatore genera più rumore del solito, i filtri potrebbero essere intasati. Pulire l'unità rimuovendo la polvere con un aspirapolvere. Se il rumore persiste o se senti un gorgoglio, potrebbe sussistere un problema meccanico. Occorre quindi rivolgersi a un tecnico qualificato affinché esamini l'unità.
Vuoi scoprire tutti i segreti delle pompe di calore aria-aria?
Leggi il nostro articolo sulle pompe di calore aria-aria e fai una scelta informata
Scopri di più sulle pompe di calore aria-aria
Lasciati ispirare da questi articoli e scopri come Daikin può aiutarti
Scopri altre soluzioni domestiche
Noi di Daikin crediamo che una casa diventi tale grazie al comfort, alla cura e alla gioia dei momenti condivisi. Scopri le nostre soluzioni di comfort per la tua casa.